ZHCAB02 October 2020 LMR50410
环路稳定性测试的目的是获取闭环直流/直流转换器开环传递函数的波特图。假设使用正常运行且具有电压反馈的转换器电路,如图 2-1(a) 中所示。
图 2-1 (a) 具有闭环控制功能的直流/直流转换器 (b) 具有开环控制功能的直流/直流转换器在图 2-1(a) 中,反馈电压直接来自输出电压并同时控制该输出电压,使转换器形成一个闭环系统。现在,使顶层反馈电阻器不与输出电压相连,而是连接到外部电压源 V'OUT,如图 2-1(b) 中所示。这时,输出电压将自动调节至 V'OUT。如果 V'OUT 等于 VOUT,图 2-1(a) 和 (b) 中的工作状态完全相同。
图 2-2 涉及交流电压注入的开环反馈假设与外部电压源串联一个具有小幅度VINJ的交流电压源 ,如图 2-2 中所示,则反馈电压中会存在一个交流分量 VAC,因此输出电压 VOUT 也会存在一个交流分量 VR。VR 和 VINJ 通常具有不同的幅度且是异相的,但它们的频率相同,并且远小于转换器的开关频率。因此,图 2-1(b) 和 (a) 中的开环传递响应可以通过Equation3 表示。

图 2-2 中的电路可以视为直流/直流转换器任意环路稳定性测试方法的基础,换而言之,任何环路稳定性测试电流都应该与之等效。否则,测试将会生成错误的波特图。
当直接在实际环路稳定性测试中采用上述电路时,需要多个高精度测量设备。因此,这里做了一些简化并考虑图 2-3 中的电路。
图 2-3 使用交流电压注入时的等效闭环连接在图 2-3 电路中,当在闭环中插入交流电压 V'INJ 时,环路中任何位置(包括输出电压)都将存在具有相同频率的交流分量,其显示为 V'R。在这里,RFBT 上的交流分量为 V'R + V'INJ,与图 2-2 中的 VINJ 刚好相等,因为 V'R 和 V'INJ 具有相同的频率。图 2-3 电路中用虚线圈住的部分实际上与图 2-2 电路相同。
图 2-4 使用频率响应分析器时的等效闭环连接


使用分析器完成对注入信号的频率扫描后,Equation6 中 GOPEN 的增益和相位曲线将显示为转换器环路的波特图。