ZHCAAM2B january 2019 – july 2023 LM124 , LM124-N , LM124A , LM158 , LM158-N , LM158A , LM224 , LM224-N , LM224A , LM258 , LM258-N , LM258A , LM2902 , LM2902-N , LM2902-Q1 , LM2902K , LM2902KAV , LM2904 , LM2904-N , LM2904-Q1 , LM2904B , LM2904B-Q1 , LM2904BA , LM321 , LM324 , LM324-N , LM324A , LM358 , LM358-N , LM358A , LM358B , LM358BA , TS321 , TS321-Q1
LM324 和 LM358 系列运算放大器因其灵活性、可用性和成本效益成为使用寿命长且备受青睐的通用放大器。在设计中采用这些运算放大器之前,了解它们与大多数其他运算放大器的区别非常重要,本应用手册中的信息有助于推动首次设计取得成功。
Other TMs
本应用手册涵盖了基于图 1-1 中的简化原理图的所有运算放大器,该原理图中包含的一个独特输出级在发布时具有革命性意义。与当时的其他运算放大器不同,它支持近地的输出电压,适用于单电源设计。约 50µA 的电流调节器可将输出下拉至近似接地,因为其他晶体管发射极没有强大的反向电流,这与同期的其他运算放大器不同。
温度范围和通道数用于创建基本器件型号。器件名称中的“-N”表示由 National Semiconductor 提供的器件,它们与德州仪器 (TI) 当前的基本器件型号一致。National Semiconductor 和 TI 使用不同的封装后缀,因此没有可订购的重复器件型号。某些基本型号可能会在末尾包含“A”,但这不会影响温度范围。
温度范围 | 单通道 | 双通道 | 四通道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-55°C 至 125°C | — | — | LM158 | LM158-N | LM124 | LM124-N | ||||
–40°C 至 125°C | TS 321 | — | LM2904 | LM2904B | LM158-N | LM2902 |
LM2902B |
LM124-N | ||
–40°C 至 85°C | TS 321 | LM321 | LM2904 | LM358B | LM2904-N | LM2902 |
LM324B |
LM2902-N | ||
–25°C 至 85°C | TS 321 | LM321 | LM258 | LM258-N | LM224 | LM224-N | ||||
0°C 至 70°C | TS 321 | LM321 | LM358 | LM358-N | LM324 | LM324-N | ||||
汽车 Q1 | TS321-Q1 | LM2904-Q1 | LM2904B-Q1 | LM2902-Q1 | LM2902B-Q1 |
粗体器件型号的工作温度范围与规定的温度范围完全一致。非粗体器件型号可在规定的温度范围内或超出规定的温度范围工作。但请注意,LM2904 是双通道运算放大器,而 LM2902 是四通道运算放大器。
VIO(也称为 Vos)容差也有等级选项。与没有“A”的相同器件型号相比,器件型号后缀中的“A”表示具有更出色的 VIO 规格。
单通道 | 双通道 | 四通道 | |||
---|---|---|---|---|---|
器件型号 | VIO 25°C 时的最大值 | 器件型号 | VIO 25°C 时的最大值 | 器件型号 | VIO 在 25°C 时的最大值 |
TS321 | 4mV | LM158A | 2mV | LM124A | 2mV |
TS321-Q1 | 4mV | LM158A-N | 2mV | LM124A-N | 2mV |
LM321 | 7mV | LM2904AV | 2mV | LM2902KAV | 2mV |
— | — | LM2904AV-Q1 | 2mV | LM2902KAV-Q1 | 2mV |
2mV | 3mV | ||||
2mV | 3mV | ||||
LM2904BA-Q1 | 2mV | 3mV | |||
3mV | LM224A | 3mV | |||
LM358A | 3mV | LM324A | 3mV | ||
LM358A-N | 3mV | LM324A-N | 3mV | ||
LM358B | 3mV | LM124 | 5mV | ||
LM2904B | 3mV | LM124-N | 5mV | ||
LM2904B-Q1 | 3mV | LM224 | 5mV | ||
5mV | LM224-N | 5mV | |||
LM158-N | 5mV | LM2902K | 7mV | ||
LM258 | 5mV | LM2902 | 7mV | ||
LM258-N | 5mV | LM2902-Q1 | 7mV | ||
LM2904 | 7mV | LM324 | 7mV | ||
LM2904-N | 7mV | LM324-N | 7mV | ||
LM2904-Q1 | 7mV | — | — | ||
LM358 | 7mV | ||||
LM358-N | 7mV |
默认最大电源电压为 30V;然而,LM290X 器件的最大额定电源电压为 26V。LM2902 和 LM2904 器件的后缀中带有“V”,这表示最大电压高达 32V。两个例子是 LM2902KAVQDR 和 LM2904AVQDR。后缀中带有“B”的所有器件的最大额定电源电压为 36V;例如 LM358BIDR、LM2904BAIDR、LM324BIPWR 和 LM2902BIPWR。
出于 ESD 目的,器件名称中的“K”和“B”后缀具有相同的含义。运算放大器后缀中的“K”或“B”表示 HBM ESD 等级为 2kV。例如,LM324K、LM324KA、LM324B、LM2902K、LM2902KA、LM2902B、LM2902KAV、LM2904B 和 LM358B 的 HBM 等级均为 2kV。
当需要更好的 ESD 保护时,应在设计时采用系统级 ESD 解决方案。
“B”后缀指基于改进器件的先进晶圆工艺的新器件变体版本。最大供电电压增加到 36V;输入端添加 EMI 滤波器;输入失调电压降低(后缀带有“A”的器件为 3mV 或 1.8mV);测试低 VOL 灌入驱动电流增加(从 12µA 增加至 50µA),以支持更低的电阻反馈网络和更大的负载电流;IB 最大值降低(从 –250nA 降至 –35nA);2kV HBM ESD 是标准配置。大多数数据表规格使用端接至 1/2 Vs 的负载设置来匹配现代数据表测试条件。
图 2-1 中的输入级包含额外的电流源线(以红色框显示),数据表的简化原理图中未绘制这些线。达林顿输入级中的所有 PNP 发射器都有电流源连接。这些连接可确保恒定的输入偏置电流不随差分输入电压变化,从而为输入电阻提供高效输入。如果没有红框电流源,随着差分输入电压的变化,输入偏置电流将从零变化到正常偏置电流的两倍。这在其他双极晶体管输入运算放大器上很常见。TS321 是此规则的一个例外情况,因为它没有额外的电流源。
在整个温度范围内,推荐的共模范围为 0V(相对于负电源)至 VCC – 2V。但是,实际共模范围上限变化约为 4mV/°C,低温会降低共模电压范围的上限。如果片上温度高于 125°C,VCM = 0V 时的失调电压可能会降级。
请注意,当用作比较器时,只有一个输入端需要在共模范围内。另一个输入端可高于共模范围或高于 VCC,输出将为预期的 VOH 电平(对于 Vin+ > Vin–)或 VOL 电平(对于 Vin – > Vin+)。如果两个输入端都超出共模范围上限,则输出未定义;它可能是 VOL 或 VOH 电平,结果可能会因器件、批次、流程、温度等而异。如果任一输入端或两个输入端相对于负电源都低于 –0.3V,则可能会流过过大的输入电流,并且输出可能会显示反相,也称为反转。
输入端不存在到达 VCC 的内部二极管,因此输入电压会超过 VCC 电压。如果发生这种情况,由于在输入 PNP 晶体管中形成反向偏置二极管,输入端将阻止电流流动。即使 VCC 等于 0V,电流流动也会受阻。如果任一输入端或两个输入端都超过最高 VCC 等级,则会发生结击穿。根据相应器件数据表绝对最大额定值 表中的表注,这可能会导致永久性器件损坏。
输入级采用达林顿 PNP 配置,所有晶体管发射极上都有专用的内部电流源。因此,输入显示为应用的电流源。该电流是输入 PNP 晶体管的基极电流,其值在数据表中指定为 IIB。这种有效的输入电流源具有大约 1GΩ 的高阻抗和宽电压顺从范围(从 0V 到低于 VCC 的二极管压降),包括存在大差分输入电压的情况(参见图 2-3 区域 B)。当输入电压高于 VCC 以下的二极管压降或大于 VCC 时,输入变为高阻抗,除了反向二极管泄漏电流外没有电流流过(参见图 2-3 区域 C)。匹配输入电阻可减少 IIB 的输入失调电压。这可通过在输入端上放置匹配电阻器来实现。请注意,造成的电阻器热噪声的增加可能是无法接受的。
由 5V 电源供电的单位增益缓冲器(如图 2-2 所示)的输入电流曲线如图 2-3 所示。施加负输入电压将使从输入 PNP 晶体管的基极形成的二极管正向偏置到输入引脚上的管芯接地基板。结果将是产生大电流,如 –0.5V(区域 A)附近的垂直斜率所示。0V 和 3.5V 之间的输入(区域 B)具有固定电流 (IIB),阻抗约为 1GΩ。区域 C 的范围从 4.5V 到 7V 甚至更高,一直持续到最大 VCC(这时没有输入电流)。
在某些条件下,输出电压的极性会反转。当放大器的输入端偏离了共模电压范围时,就会发生这种情况,称为“相位反转”。图 2-4 中,区域“A”显示无效输入电压的输出相位反转。相对于接地 V– 引脚的负输入电压可能来自意外来源,例如直流/直流转换器中的开关噪声或接地反弹。当快速下降时间和大电容相结合以在输入端临时设置负电压时,也会出现负输入电压。小于 –0.3V 的输入电压会导致寄生二极管导通,从而使输出端采用最低 VOL 或最高 VOH 电平。数据表中未定义在该区域中进行的操作,因为它偏离了输入电压的绝对最大规格。输入电流打开内部寄生 NPN 晶体管,从其他内部节点窃取电流,导致输出相位反转。
不要试图凭经验确定相位反转性能,因为不同的单元可能具有不同的性能。必须避免负输入,并采用单电源配置,除非应用在负输入期间可接受 VOL 或 VOH 电平。在无法避免负输入电压的情况下,使用与输入端串联的电阻器以将电流限制在 –1mA 或更低。这个输入电流量不太可能造成任何损坏。如果两个输入都高于共模范围上限,则输出未定义;它可以是 VOL 或 VOH。这会影响比较器应用,但正常的负反馈应用通常不受影响,因为输入电压范围的上限与输出高范围 (VOH) 相同。
运算放大器可提供接近负轨的低输出电压,前提是负载和负载端接电压对 图 3-1 中所示的“恒流阱”驱动器有利。表 3-1 表明,假设负电源轨接地 (GND),负载为 10kΩ 或更少时,输出低电压小于 20mV。因此,如果负载电阻为 10kΩ 或更小并端接到负轨,则负载电阻有助于“恒流阱”提供非常低的输出电压。
参数 | 测试条件 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|
VOL 低电平输出电压 | RL ≤ 10kΩ | 5mV | 20mV |
如果运算放大器负载(包括反馈网络)端接正电压,则运算放大器在将输出驱动为低电平时必须灌入电流。图 3-1 中所示的输出级有一个微弱的恒流阱(由一个电流调节器组成),为低电平灌电流提供低输出电压。PNP 发射极跟随器可在更高的输出电压下提供更高的灌电流。
输出引脚可灌入超过 12µA 的电流,并且仍具有低于 200mV 的输出低电平,如表 3-2 所示。在数据表的电气特性表中,典型的输出电流为 30µA 或 40µA。器件原理图中的“~50µA 电流调节器”在本应用手册中被称为“恒流阱”驱动器,因为根据电气特性表,电流值不一定为 50µA。请注意,数据表规格没有最大限制。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 |
---|---|---|---|
IO 输出电流 | VID = 1V < VO = 200mV | 12µA | 40µA |
当灌入能力高达 12µA 时,输出低电压低于 200mV。在更高的电流电平下,恒流阱不再够用。因此,PNP 发射极跟随器提供此电流。但假设在室温下,在输出电压大约达到 600mV 之前,PNP 发射极跟随器不提供电流。请注意,当 PNP 发射极跟随器处于活动状态时,VOL 电平的温度系数约为 –2mV/°C。PNP 发射极跟随器提供低输出阻抗,基极电流流向输出负载以提高效率。
图 3-2 所示为低输出电压电平与灌电流之间的关系。可以看出,从恒流阱驱动器(区域“A”)到 PNP 发射极跟随器(区域“B”)有明显的过渡。请注意,顾名思义,恒流阱驱动器始终处于开启状态。
图 3-2 显示了两条端接至 5V 的 16kΩ(黑色实线)和 300kΩ(黑色虚线)电阻示例负载线。在整个电源电压和温度范围内,300kΩ 负载线与器件性能曲线在低 VOL 电平处相交。因此,此负载的预期 VOL 很低。16kΩ 负载线与器件性能曲线在更高的 VOL 下相交,后者随温度(而非 VCC)变化。在此负载下,无法实现与负电源接近的 VOL。如需具有低 VOL,则使用高电阻负载或端接至负电源的负载(包括反馈)。
使用运算放大器灌入大电流时,考虑使输入共模大于 0.8V。另外,当同相输入为 0V 且结温较高时,可降低 PNP 发射极跟随器的最大灌电流。图 3-3 显示了在 2V 输出和 125°C 结温下同相输入电压与灌电流之间的关系。名称后缀中带有“B”的运算放大器的 IOL 对低同相引脚电压不太敏感。
如数据表中的绝对最大额定值表中所述,正电压短路可能会损坏器件。如果相对于 GND 或 V– 引脚的短路电压大于 10V,则更有可能损坏。
与大多数具有轨至轨输出的新型运算放大器不同,该系列运算放大器具有明显低于 VCC 电源轨的高电平输出电压,无论负载拉电流如何。图 3-4 显示了可提供拉电流的 Darlington NPN 晶体管。有源限流器有助于保护运算放大器和负载免受过流情况的影响。
达林顿 NPN 可提供低输出阻抗,基极电流流向输出负载以提高效率。此设置具有较高的余量要求,可显著降低 VOH 电平。Darlington NPN 中的两个基极发射极结的组合温度系数约为 –4mV/°C。因此,VOH 具有相等且相反的温度系数 4mV/°C。根据数据表电气特征 表,VOH 电平为 VCC – 1.5V,在 25°C 时,当 VCC 为 5V,且 2kΩ 负载接时更佳;此时电流为 1.75mA。典型的 VOH 电平随负载电流的变化而变化,也随温度而变化,如图 3-5 所示。VOH 相对于 VCC 的性能与 VCC 无关,这意味着图 3-5 中的曲线组适用于 VCC 的整个工作范围。