ZHCAA40 September 2020 DLP3021-Q1
在类似于抬头显示 (HUD) 或高分辨率前照灯的应用中,典型的 DLP® 汽车投影仪系统(如图 1-1所示)使用固态照明和 DMD 控制器(例如 DLPC120 或 DLPC230)。该控制器具有用于视频数据的输入,以及用于 DMD 数据、DMD 控制信号和照明控制信号的输出。该控制器读取视频的每一帧,对帧进行处理,然后将这些帧转换为一组 DMD 本机格式的位平面。这些位平面会设置 DMD 微镜的状态,并使光朝着投影光学元件或远离投影光学元件的方向反射。每个位平面与一种照明颜色关联。每次加载位平面并显示来自 DMD 控制器的控制信号时,都会启用正确的照明器。在加载每个位平面时,观看者的视觉系统会将位平面组合成单个全彩色视频帧。
尽管此方法为系统设计提供了最大的灵活性,但也会带来大量系统需求,而这些需求可能会增加系统成本和复杂性。这种类型的系统需要视频源(例如 CPU/GPU 组合)来生成视频内容或从存储器中加载视频内容。此外,还可能需要主机微控制器来启动和配置 DMD 控制器。DMD 控制器本身还需要用于外部或内部帧缓冲区的 RAM,具体根据控制器的架构而定。如果空间不足,则主机处理器和 GPU 可能需要位于远程。这就要求向系统中添加高速视频总线,其中可能包括串行器/解串器以及专用线缆和连接器。在系统关键型显示中需要不断更新来自 ADAS 系统的信息时(例如 HUD),所有这些都是合适的,但对于仅需要在短时间内显示有限信息子集的动态地面投影显示,可能并不合适。