ZHCAA00E June 2013 – January 2024
通过选择 Project Properties → MSP430 Hex Utility,可将 CCS 工程设置为生成 MSP430 .txt 格式或 Intel .hex 格式的输出,从而了解更多信息。这两种文件都不包含 CRC,但可以由主机处理器计算 CRC,或者需要手动将 CRC 添加到生成的文件中。无论如何计算 CRC,都必须将应用程序映像转换为可供主机处理器使用的格式。为了简化这一过程,软件包中包含 image2C,这是一个 Perl 脚本,用于将 MSP430 .txt 文件或 Intel .hex 文件转换为 C 数组。
Location:MSPBoot\Utilities\430 Image Converter\image2C.pl
语法:
[] denotes an optional field
image2C.pl
[-help]
-src <src_file>
-dest <dest_file>
-struct <array_name>
[-20_bit]
图 4-3 image2C 示例需要 Perl 解释器才能运行此脚本。如果需要,请访问 https://www.perl.org/ 来下载解释器。