ZHCSYY3A September 2025 – October 2025 TPS923610 , TPS923611
PRODUCTION DATA
电感器选择会影响电源效率、稳态状态运行、瞬态响应和环路稳定性。这些因素使电感器选型成为电源稳压器设计中最重要的组成部分。有三个重要的电感器规格:电感值、直流电阻和饱和电流。仅考虑电感值是不够的。电感器值决定了电感器纹波电流。请选择能够承受必要峰值电流而不会饱和的电感器,并在使用调光功能时优化轻载效率。在升压稳压器中,输入直流电流的计算公式,如下:
其中
电感器电流峰峰值纹波的计算公式如下:
其中
因此,电感器的峰值电流 IL(P) 的计算公式如下:
另外,电感器的谷值电流 IL(V) 的计算公式如下:
在没有电流偏置的情况下,电感值的容差可以为 ±20%。当电感器电流接近饱和水平时,电感可以比 0A 时的值减少 20% 至 35%,具体取决于电感器供应商对饱和电流的定义。当使用较小电感值的电感且负载相对较轻时,由于强制连续导通模式 (FCCM) 的作用,电感电流会在每个开关周期结束前下降至零以下,从而降低轻载效率。较大的电感值可提供更大的输出电流和更高的转换效率。因此,选择足够大的电感,使其在轻载条件下能维持非负的谷值电流,有助于优化效率。
基于上述原因,根据本应用的输入电压、输出电压和输出电流条件,推荐使用 10μH 电感器,通过 PWM 控制的模拟调光确保在大部分负载范围内保持非负电流。