ZHCSHO4J October 2006 – February 2018 OPA211
PRODUCTION DATA.
电磁干扰 (EMI) 抑制比 (EMIRR) 描述了运算放大器的 EMI 抗扰性。许多运算放大器常见的不利影响是由射频信号整流引起的失调电压变化。如果一个运算放大器能更有效地抑制由 EMI 引起的失调电压变化,该放大器会具有较高的 EMIRR 并由分贝值量化。测量 EMIRR 可用多种方法来完成,但是本部分提供了 EMIRR IN+,当射频信号施加到运算放大器的同相输入引脚时,可使用该指标来具体描述 EMIRR 性能。一般情况下,仅出于以下三点原因对同相输入进行 EMIRR 的测试:
OPA211 的 EMIRR IN+ 与频率间的关系图如Figure 46 所示。任何双路和四路运算放大器器件版本(如果可用)具有几乎相似的 EMIRR IN+ 性能。OPA211 单位增益带宽为 45MHz。低于该频率的 EMIRR 性能表示存在位于运算放大器带宽内的干扰信号。
如需了解详细信息,也可参阅《运算放大器的 EMI 抑制比》应用报告,下载地址为 www.ti.com。
Figure 46. OPA211 EMIRR
Table 1 显示在实际应用中经常遇到的特定频率下 OPA211 的 EMIRR IN+ 值。 应用。在 Table 1中列出的应用可在下图给出的特定频率或其近似频率下运行。该信息对于在这些类型的 应用中从事相关设计的人员或者在其他可能遇到各种射频干扰(如工业、科学和医疗 (ISM) 无线电频带)的领域工作的设计人员可能特别有用。
| 频率 | 应用或分配 | EMIRR IN+ |
|---|---|---|
| 400MHz | 移动无线广播、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用 | 48.4dB |
| 900MHz | 移动通信全球系统 (GSM) 应用,广播通信、导航、GPS(至 1.6GHz)、GSM、航空移动、UHF 应用 | 34.6dB |
| 1.8GHz | GSM 应用,个人移动通信、宽带、卫星、L 波段(1GHz 至 2GHz) | 46dB |
| 2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、 蓝牙®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段(2GHz 至 4GHz) | 56.9dB |
| 3.6GHz | 无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段 | 61.5dB |
| 5GHz | 802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星运行、C 波段(4GHz 至 8GHz) | 76.7dB |