ZHCSI74H February 2007 – August 2016 LMV551 , LMV552 , LMV554
PRODUCTION DATA.
如“相位裕度与容性负载间的关系”图所示,在 CL 大于 100pF 的情况下,相位裕度显著减小。这是因为,运算放大器旨在为低电源电流提供尽可能最大的带宽。如果要稳定放大器以获得更高的容性负载,则需要急剧增加电源电流,或需要高容值内部补偿电容,而这会减少运算放大器带宽。因此,如果要使用 LMV55x 来驱动更高的容性负载,必须对其进行外部补偿。
Figure 26. 运算放大器的增益与频率间的关系 理想情况下,运算放大器的主极点应接近直流,从而使其增益相对于频率以 20dB/十倍频的速率衰减。如果此衰减率(又称为接近率 (ROC))在运算放大器的单位增益带宽之前保持不变,则说明此运算放大器是稳定的。但是,如果将大电容添加至运算放大器的输出端,则它将结合运算放大器的输出抗阻,从而在其单位增益频率之前在其频率响应中形成另一个极点(Figure 26)。这样一来,ROC 会提高至 40dB/十倍频,并引起不稳定。
在这种情况下,可以使用一些技术来恢复电路的稳定性。所有这些方案背后的理念都是更改频率响应,以便可将 ROC 恢复到 20dB/十倍频,从而确保稳定性。