ZHCSI78E April 2000 – September 2014 LM6132 , LM6134
PRODUCTION DATA.
容性负载会降低所有运算放大器的相位裕度。导致此问题的原因是放大器的输出电阻和负载电容形成的 R-C 相位滞后网络。这可能导致过冲、振铃和振荡。压摆率限制也会导致额外的滞后。大多数具有固定最大压摆率的运算放大器在驱动容性负载时,即使差分输入电压升高,也会使滞后不断增加。使用 LM6132 时,该滞后会引起压摆率升高。压摆率的增加会使输入之后的输出保持得更好。这可以有效减少相位滞后。当输出跟上输入后,差分输入电压会下降,而放大器迅速趋稳。
Figure 30. 内部框图 这些 特性 让 LM6132 能够在单位增益下驱动高达 500pF 的容性负载而不出现振荡。示波器图(Figure 31 和Figure 32)显示了驱动 500pF 负载的 LM6132。在Figure 31 中,下面一条迹线反映的是没有容性负载的情况,而上面一条迹线反映的是负载为 500pF 的情况。这里使用的是 ±12V 电源,脉冲为 20VPP。使用 39pF 的 Cf 可获得出色的响应。在Figure 32 中,电源电压已降低到 ±2.5V,脉冲为 4VPP,且 CF 为 39pF。在电路板布局完成后应该能实现补偿电容器的最佳值,因为该值取决于电路板杂散电容、反馈电阻值、闭环增益以及某种程度上的电源电压。
所有运算放大器的另一个共同映像是由反馈电阻器和输入电容引起的相移。这种相移也会降低相位裕度。在电容器放置在反馈电阻器上时,这种影响与容性负载的影响将同时得到处理。
Figure 33 所示的电路用于Figure 31 和Figure 32。
Figure 31. 20 伏阶跃响应:
Figure 32. 4 伏阶跃响应:
Figure 33. 容性负载测试电路 Figure 34 显示了一种应对负载电容 (CO) 影响的方法:在输出端添加隔离电阻器 RO 并在输出端和反相输入引脚之间直接添加反馈电容器 CF 。反馈电容器 CF 可应对由 RO 和 CO 引入的极点问题,使输出波形中的振铃最小化,而反馈电阻器 RF 可应对由 RO 引入的直流不准确问题。根据负载电容的大小,通常选择介于 100Ω 至 1kΩ 之间的 RO 值。
Figure 34. 容性负载补偿技术