BQ27Z846 器件支持多种电源模式,以适应电池组可采用的不同模式,并降低器件功耗:
- 在激活模式下,BQ27Z846 器件以 1s 的间隔执行测量、计算、保护决策和数据更新。在这些间隔之间,BQ27Z846 在更低的功率级下运行,以尽可能减少器件功率消耗。在此模式下会持续监控电池保护。
- 在 SLEEP 模式下,BQ27Z846 器件以可调节的时间间隔执行测量、计算、保护决策和数据更新。在这些间隔之间,BQ27Z846 器件处于降低的功率级。在 SLEEP 模式下,该器件的库仑计数器将持续积分。在此模式下会持续监控电池保护。BQ27Z846 具有唤醒功能,可在检测到电流流动、电池保护事件或故障时退出 SLEEP 模式。
- 在 DEEP SLEEP 模式下,BQ27Z846 器件以可调节的时间间隔执行测量、计算、保护决策和数据更新。在这些间隔之间,BQ27Z846 处于进一步降低的功率级。在 DEEP SLEEP 模式下,该器件的库仑计以可调节的时间间隔开启,以读取电流,并在两次测量间隔期间关闭。在此模式下会持续监控电池保护。BQ27Z846 具有唤醒功能,可在检测到电流流动、电池保护事件或故障时退出 DEEP SLEEP 模式。
- 在 SHELF1 模式下,BQ27Z846 处于极低功耗状态,以便于运输或货架存放。该器件以极低频率测量电压和温度,ADC 转换时间较短,同时不会测量电流或执行库仑计数。此外,CHG 和 DSG FET 以及所有基于硬件的保护功能均关闭。因此,在测量仪表处于 SHELF1 模式下,系统无法获得外部电源。电流假定并报告为 0mA。因此,该器件通过电芯电压或 OCV 测量来跟踪电池的充电状态。每个间隔执行的测量为电芯电压、温度和电池组电压(每四个间隔一次)。可通过减少计算次数来更大限度地减少处理。一些计算的执行频率较低,且:仅在测量电压和温度后执行。这些不太频繁的计算包括更新基于固件的保护、寿命数据以及高级充电算法的电压和温度范围。假定系统处于关闭状态且不会与电量监测计进行通信,其他计算,例如更新 RemainingCapacity() 和 FullChargeCapacity(),并且将完全停止。
- 在 SHELF2 模式下,出于运输或货架存放目的,BQ27Z846 处于比 SHELF1 模式更低的功耗状态。器件以可调节的时间间隔唤醒以执行测量和计算,如果需要,数据更新,然后立即进入类似关断的状态,在这些间隔期间仅开启最小块数。该器件使用 LFO 进行计时,以确定何时达到下一个唤醒间隔,以及器件处于 SHELF2 模式的时长。电流假定并报告为 0mA。因此,该器件通过电芯电压或 OCV 测量来跟踪电池的充电状态。假定系统处于关闭状态且不会与电量监测计进行通信,监测计算,例如更新 RemainingCapacity() 和 FullChargeCapacity(),并且将完全停止。
- 在关断模式下,BQ27Z846 被完全禁用。