ZHCSZ03A June 2025 – October 2025 BQ25822
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| SCL | 1 | I | I2C 接口时钟 – 通过 10kΩ 电阻器将 SCL 连接到逻辑轨。 |
| SDA | 2 | IO | I2C 接口数据 – 通过 10kΩ 电阻器将 SDA 连接到逻辑轨。 |
| INT | 3 | O | 开漏中断输出 – 通过 10kΩ 电阻器将 INT 引脚连接到逻辑轨。INT 引脚向主机发送一个低电平有效的 256μs 脉冲,以报告充电器器件状态和故障。 |
| STAT1 | 4 | O | 开漏充电状态 1 输出 – STAT1 和 STAT2 表示各种充电器操作,请参阅表 6-6。通过 10kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。当 DIS_STAT_PINS 位设置为 1 时,可以禁用 STAT1、STAT2 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT1_ON 位用作通用指示器。 |
| STAT2 | 5 | O | 开漏充电状态 2 输出 – STAT1 和 STAT2 表示各种充电器操作,请参阅表 6-6。通过 10kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。当 DIS_STAT_PINS 位设置为 1 时,可以禁用 STAT1、STAT2 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT2_ON 位用作通用指示器。 |
| PG | 6 | O | 开漏低电平有效电源正常状态指示器 – 通过 10kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。如果 VAC 处于编程的 ACUV/ACOV 工作窗口之内,则 LOW 表示输入源良好。当 DIS_PG_PIN 位设置为 1 时,可以禁用 PG 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT3_ON 位用作通用指示器。 |
| CE | 7 | IO | 低电平有效充电使能引脚 – 当 EN_CHG 位为 1 且 CE 引脚为低电平时,会启用电池充电。必须将 CE 引脚拉至高电平或低电平,不要保持悬空。当 DIS_CE_PIN 位设置为 1 时,可以禁用 CE 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT4_ON 位用作通用指示器。 |
| TS | 8 | I | 温度鉴定电压输入 – 连接负温度系数热敏电阻。使用从 REGN 到 TS 再到 PGND 的电阻分压器对温度窗口进行编程。当 TS 引脚电压超出范围时,充电暂停。建议使用 103AT-2 10kΩ 热敏电阻。 |
| ICHG | 9 | I | 充电电流限制设置 – ICHG 引脚设置最大充电电流,并可用于监测充电电流。连接到 PGND 的编程电阻用于将充电电流限制设置为 ICHG = KICHG/RICHG。当器件处于充电电流调节状态时,ICHG 引脚电压为 VREF_ICHG。当 ICHG 引脚电压小于 VREF_ICHG 时,实际充电电流可按下式计算:IBAT = KICHG x VICHG / ( RICHG x VREF_ICHG)。实际充电电流限制是 ICHG 引脚或 ICHG_REG 寄存器位设置的限制中的较低者。ICHG 引脚还可以在反向模式下调节电池放电电流,而不影响 IBAT_REV 寄存器。当 EN_ICHG_PIN 位为 0 时,可以禁用该引脚功能。如果不使用 ICHG 引脚,该引脚应拉至 PGND,不要悬空。 |
| ILIM_HIZ | 10 | I | 输入电流限制设置和高阻态模式控制引脚 – ILIM_HIZ 引脚设置最大输入电流限制,可用于监测输入电流,并可拉至高电平以强制器件进入高阻态模式。连接到 PGND 的编程电阻用于将输入电流限制设置为 ILIM = KILIM/RILIM。当器件处于输入电流调节状态时,ILIM_HIZ 引脚上的电压为 VREF_ILIM。当 ILIM_HIZ 引脚电压小于 VREF_ILIM 时,实际输入电流可按下式计算:IAC = KILIM x VILIM / ( RILIM x VREF_ILIM)。实际输入电流限制是 ILIM_HIZ 引脚或 IAC_DPM 寄存器位设置的限制中的较低者。当 EN_ILIM_HIZ_PIN 位为 0 时,可以禁用该引脚功能。如果不使用 ILIM_HIZ 引脚,该引脚应拉至 PGND,不要悬空。 |
| FBG | 11 | I | 电压反馈分压器返回 – 连接到电池反馈电阻的底部。充电时,该引脚在内部被驱动至 PGND。当输入电压超出 ACUV/ACOV 工作窗口时,该引脚处于高阻抗状态,从而更大限度减少电池漏电流。 |
| FB | 12 | I | 充电电压模拟反馈调节 – 将电阻分压器的输出从电池端子连接到该节点,以调整输出电池调节电压。 |
| SRN | 13 | I | 充电电流检测电阻,负输入 – 在 SRN 和 SRP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 SRN 引脚和 PGND 之间放置一个可选的 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。 |
| SRP | 14 | I | 充电电流检测电阻,正输入 – 在 SRN 和 SRP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 SRP 引脚和 PGND 之间放置一个 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。 |
| NC | 15 | - | 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND |
| NC | 16 | - | 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND |
| 模式 | 17 | I | 模式编程电阻 – 在该引脚与 PGND 之间连接一个电阻。有关更多详细信息,请参阅 MODE 引脚配置部分。 |
| VLSNS | 18 | P | 电感电压检测节点 – 开尔文连接到电感器的非开关侧,用于降压充电器。 |
| NC | 19 | - | 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND |
| NC | 20 | - | 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND |
| NC | 21 | - | 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND |
| PGND | 22 | P | 电源接地回路 – 低侧栅极驱动器的高电流接地连接。 |
| DRV_SUP | 23 | P | 充电器栅极驱动电源输入 – 该引脚上的电压用于驱动降压转换器开关 FET 的栅极。在 DRV_SUP 和电源地之间连接一个 4.7μF 陶瓷电容器。通过将 REGN 连接到 DRV_SUP 引脚,REGN LDO 电压可用作所有开关 FET 的栅极驱动器电源。在高压应用中,可以通过外部电源直接提供高达 12V 的 DRV_SUP 电压,以实现更高的开关效率。有关更多详细信息,请参阅节 6.3.3.3。 |
| REGN | 24 | P | 充电器内部线性稳压器输出 – 在 REGN 与电源地之间连接一个 4.7μF 陶瓷电容器。通过将 REGN 连接到 DRV_SUP 引脚,REGN LDO 电压可用作所有开关 FET 的栅极驱动器电源。在高压应用中,可以通过外部电源直接提供高达 12V 的 DRV_SUP 电压,以实现更高的开关效率。有关更多详细信息,请参阅节 6.3.3.3。 |
| LODRV1 | 25 | O | 降压侧低侧栅极驱动器 – 连接到降压低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。 |
| BTST1 | 26 | P | 降压侧高侧功率 MOSFET 栅极驱动器电源 – 在 BTST1 和 SW1 之间连接一个 100nF 电容器,为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。 |
| HIDRV1 | 27 | O | 降压侧高侧栅极驱动器 – 连接到降压高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。 |
| SW1 | 28 | P | 降压侧半桥开关节点 - 连接到降压 HS FET 的源极和降压 LS FET 的漏极。 |
| ACN | 29 | I | 适配器电流检测电阻,负输入 – 在 ACN 和 ACP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 ACN 引脚和 PGND 之间放置一个可选的 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。 |
| ACP | 30 | I | 适配器电流检测电阻,正输入 – 在 ACN 和 ACP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 ACP 引脚和 PGND 之间放置一个 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波 |
| NC | 31 | - | 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND |
| VAC | 32 | P | 输入电压检测和电源 – 在引脚和 PGND 之间连接一个 1µF 电容器。引脚 33 是为 IC 供电的输入偏置,ACOV/ACUV 电阻分压器应相对于引脚 33 连接。启用反向模式时,引脚 32 被调节为 VSYS_REV。 |
| 33 | |||
| ACUV | 34 | I | 交流欠压比较器输入 – 在 VAC 和 PGND 之间连接一个电阻分压器以对欠压保护进行编程。当该引脚低于 VREF_ACUV 时,器件停止充电。输入电压调节基准的硬件限制为 VACUV_DPM。实际输入电压调节是引脚编程值和 VAC_DPM 寄存器值中的较高者。如果不使用 ACUV 编程,则将该引脚拉至 VAC,不要悬空。 |
| ACOV | 35 | I | 交流过压比较器输入 – 在 VAC 和 PGND 之间连接一个电阻分压器以对过压保护进行编程。当该引脚升至高于 VREF_ACOV 时,器件停止充电。如果不使用 ACOV 编程,则将该引脚拉至 PGND,不要悬空。 |
| FSW_SYNC | 36 | I | 开关频率和同步输入 – 将外部电阻连接到 FSW_SYNC 引脚和 PGND 以设置标称开关频率。该引脚还可用于将 PWM 控制器与频率为 200kHz 至 600kHz 的外部时钟同步。 |
| 散热焊盘 | 37 | P | IC 下方的裸露焊盘 – 始终将散热焊盘焊接到电路板上,并在散热焊盘平面上通过过孔星形连接到 PGND 和大电流电源转换器的接地平面。它还用作散热焊盘以进行散热。 |