ZHCUBL5C January   2015  – December 2023 TUSB211 , TUSB211A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1配置开关
  5. 2测试接头
  6. 3EVM 操作
  7. 4USB 2.0 高速眼图测试
  8. 5修订历史记录

USB 2.0 高速眼图测试

当使用具有 TUSB211A 的 HUB 的下游端口或主机执行 USB 2.0 符合性眼图测试时,可能会出现未启用 TUSB211A 信号增强的情况。在 USB 测试装置连接到 TUSB211A 之前传输测试数据包时,可能会发生这种情况。在器件符合性眼图测试期间不会发生这种情况,因为在测试器件时必须始终连接 USB 测试装置。这种情况仅发生在使用 USB 测试装置进行符合性测试期间,不会影响主机、集线器或器件的正常操作。

严格遵循示波器器件供应商和 USB-IF 提供的测试程序(本节末尾提供的链接)可以避免发生这种情况。具体来说,必须在使用 HSETT 测试工具执行测试数据包之前,先连接 USB HS 测试装置。或者,如果在使用 HSETT 工具输入发送测试数据包的命令后,将测试装置热插入主机或下游 HUB 端口,则需要选择“TEST PACKETS”,并在连接测试装置后再次点击 Execute 以确保 TUSB211A 检测到符合性测试设置。

可使用以下通用过程获取 USB 2.0 符合性眼图。这部分结尾处引用的测试步骤 文档中提供了详细信息:

  1. 将 USB 测试装置连接到主机、下游集线器 (+ TUSB211A) 端口或被测器件。
  2. 使用 xHSETT 或 HSETT 配置主机、集线器或器件,以使用 HSETT 文档中详细说明的步骤发送测试数据包。
  3. 开始发送测试数据包。
  4. 在示波器上捕获测试数据包以显示眼图(在示波器上运行符合性软件)。

使用 USB 实施者论坛提供的 EHCI 和 xHCI 高速电气测试工具应用,可以在配置有 TUSB211A 的主机、器件和集线器平台端口上获取 USB 2.0 符合性眼图。

有关设置和运行此应用的详细信息,请参阅 USB-IF 在以下链接提供的测试工具设置说明 文档:

http://www.usb.org/developers/tools/HSETT_Instruction_0_4_1.pdf

xHCI(USB 3.0 主机)- XHSETT 测试应用:

http://www.usb.org/developers/tools/

EHCI(USB 2.0 主机)- EHSETT 测试应用:

http://www.usb.org/developers/tools/usb20_tools/

供应商特定的测试过程:

http://www.usb.org/developers/compliance/electrical_tests/