ZHCU997C September   2021  – February 2024 TMAG5170 , TMAG5170-Q1

 

  1.   1
  2.   TMAG5170 评估模块摘要
  3. 1商标
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和使用
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 操作
      2. 4.2.2 旋转和推送演示
      3. 4.2.3 直接 EVM 串行通信
  7. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6修订历史记录
固件调试

如果由于任何原因固件损坏或必须手动重新安装固件,请按照以下步骤重新安装固件。TMAG5170 EVM 快速入门视频中演示了这些步骤。

  1. 将 TI-SCB 控制器上的 MCU 配置为处于器件固件更新 (DFU) 模式。
    1. MCU 可能已经进入 DFU 模式。如果是这样,GUI 将通知您,并在 GUI 连接到 PC 后尝试将固件更新到最新版本。
    2. 在 TI-SCB 控制器通电的情况下,可以通过以下方法之一手动进入 DFU 模式:
      • 通过软件:
        • 在 TI-SCB 的 USB 串行 (COM) 端口上发送命令“bsl”。
      • 通过硬件:
        • 确保 TI-SCB 已通过 USB 连接到 PC
        • 在按下 RESET 按钮的同时,用一把镊子(或一根导线)将接头引脚的 PK1 和 PK2 附近的两个测试点(请参阅图 4-3)短路。
          GUID-20201124-CA0I-B9KK-FBFS-XTX0QHMJLRLZ-low.svg图 4-3 用于手动进入 DFU 模式的测试点
    3. 如果成功,LED D1 和 D2 将熄灭。
  2. MCU 进入 DFU 模式后,用户可以通过以下方法之一上传固件:
    • 通过 GUI:
      • File 菜单中,选择 Program Device
      • 将启动固件更新
      • GUI 重新启动后,TI-SCB 应自动连接
    • 通过 USB 引导加载程序 (BSL) 脚本程序工具和批处理文件:
      • 从 EVM 页面下载固件包和 BSL 脚本程序工具,或使用下面的链接。
      • 将固件文件夹解压缩并运行 .bat 文件。
    • 如果固件未能成功编程,TI 建议使用计算机上的另一 USB 端口尝试重复以上步骤。