ZHCU961A March 2018 – April 2022 DLP3030-Q1
可通过两种常规方法为 DLP PGU 确定适当的粗调组合。
确定粗调组合的第一种方法是输入许多可覆盖所有 LDC 指数的粗调组合并执行 PWM 扫描。这可能会得出一个几乎完整的亮度范围,但输出亮度可能存在一些无法实现的间隙,以及最终并不需要的高度重叠的组合。这些问题可以通过以下方式解决:回到粗调组合输入,并策略性调整参数、添加中间粗调组合来消除间隙(如图 5-2 所示)或删除不需要的粗调组合(如图 5-3 所示)。这将快速且清晰地呈现可实现的亮度范围,并有助于找到需要调整参数的地方。因为使用了很多粗调组合,所以每一次的连续扫描可能需要耗时 30 分钟。
确定粗调组合的第二种方法是从最大亮度 (LDC 0) 开始,然后仅输入两三个粗调组合(例如,具有适当增益和电流限制设置的 LDC 0 和 LDC 1)。这不会覆盖系统的整个亮度输出,但每一次扫描所花费的时间是最少的。在调整这两个粗调组合以使它们略微重叠并为每个组合提供最大的亮度范围之后,就可以记录并保存这些组合以供稍后输入。然后,可以输入接下来的两个粗调组合(例如 LDC 1 和 LDC 2)并进行扫描,还要再次使它们重叠并最大限度地扩大亮度范围(注意:许多 LDC 指数实际上会从最终粗调组合列表中省略)。可以继续执行此操作,一次输入两个重叠的粗调组合,直到实现整个亮度范围。最后,可以对所有记录的粗调组合进行最后一次扫描,以显示完整的亮度范围覆盖,同时完成对粗调组合的调整和确定。
最终,对于基于 DLP3030-Q1 的 PGU 的每种设计,这些粗调组合都会略有不同。确定最佳粗调组合时需要进行一些试错。可以参考Topic Link Label5.3,根据需要调整粗调组合参数。找到所需的粗调组合后,前期工作就完成了,现在可以校准 PGU 了。Chapter6介绍了使用 ACP 执行温度补偿扫描和生产校准的分步操作过程。