ZHCU876Z July   2001  – October 2023 SM320F28335-EP

 

  1.   1
  2.   请先阅读
    1.     关于本手册
    2.     标记规则
    3.     相关文档
    4.     德州仪器 (TI) 提供的相关文档
    5.     商标
  3. 软件开发工具简介
    1. 1.1 软件开发工具概述
    2. 1.2 编译器接口
    3. 1.3 ANSI/ISO 标准
    4. 1.4 输出文件
    5. 1.5 实用程序
  4. 使用 C/C++ 编译器
    1. 2.1  关于编译器
    2. 2.2  调用 C/C++ 编译器
    3. 2.3  使用选项更改编译器的行为
      1. 2.3.1  链接器选项
      2. 2.3.2  常用选项
      3. 2.3.3  其他有用的选项
      4. 2.3.4  运行时模型选项
      5. 2.3.5  符号调试和分析选项
      6. 2.3.6  指定文件名
      7. 2.3.7  更改编译器解释文件名的方式
      8. 2.3.8  更改编译器处理 C 文件的方式
      9. 2.3.9  更改编译器解释和命名扩展名的方式
      10. 2.3.10 指定目录
      11. 2.3.11 汇编器选项
      12. 2.3.12 已弃用的选项
    4. 2.4  通过环境变量控制编译器
      1. 2.4.1 设置默认编译器选项 (C2000_C_OPTION)
      2. 2.4.2 命名一个或多个备用目录 (C2000_C_DIR)
    5. 2.5  控制预处理器
      1. 2.5.1  预先定义的宏名称
      2. 2.5.2  #include 文件的搜索路径
        1. 2.5.2.1 在 #include 文件搜索路径(--include_path 选项)中新增目录
      3. 2.5.3  支持#warning 和 #warn 指令
      4. 2.5.4  生成预处理列表文件(--preproc_only 选项)
      5. 2.5.5  预处理后继续编译(--preproc_with_compile 选项)
      6. 2.5.6  生成带有注释的预处理列表文件(--preproc_with_comment 选项)
      7. 2.5.7  生成带有行控制详细信息的预处理列表(--preproc_with_line 选项)
      8. 2.5.8  为 Make 实用程序生成预处理输出(--preproc_dependency 选项)
      9. 2.5.9  生成包含#include在内的文件列表(--preproc_includes 选项)
      10. 2.5.10 在文件中生成宏列表(--preproc_macros 选项)
    6. 2.6  将参数传递给 main()
    7. 2.7  了解诊断消息
      1. 2.7.1 控制诊断消息
      2. 2.7.2 如何使用诊断抑制选项
    8. 2.8  其他消息
    9. 2.9  生成交叉参考列表信息(--gen_cross_reference_listing 选项)
    10. 2.10 生成原始列表文件(--gen_preprocessor_listing 选项)
    11. 2.11 使用内联函数扩展
      1. 2.11.1 内联内在函数运算符
      2. 2.11.2 内联限制
      3. 2.11.3 不受保护定义控制的内联
        1. 2.11.3.1 使用内联关键字
      4. 2.11.4 保护内联和 _INLINE 预处理器符号
        1. 2.11.4.1 头文件 string.h
        2. 2.11.4.2 库定义文件
    12. 2.12 使用交叉列出功能
    13. 2.13 关于应用程序二进制接口
    14. 2.14 启用入口挂钩和出口挂钩函数
    15. 2.15 实时固件更新 (LFU)
  5. 优化您的代码
    1. 3.1  调用优化
    2. 3.2  控制代码大小与速度
    3. 3.3  执行文件级优化(--opt_level=3 选项)
      1. 3.3.1 创建优化信息文件(--gen_opt_info 选项)
    4. 3.4  程序级优化(--program_level_compile 和 --opt_level=3 选项)
      1. 3.4.1 控制程序级优化(--call_assumptions 选项)
      2. 3.4.2 混合 C/C++ 和汇编代码时的优化注意事项
    5. 3.5  自动内联扩展(--auto_inline 选项)
    6. 3.6  链接时优化(--opt_level=4 选项)
      1. 3.6.1 选项处理
      2. 3.6.2 不兼容的类型
    7. 3.7  使用反馈制导优化
      1. 3.7.1 反馈向导优化
        1. 3.7.1.1 第 1 阶段 - 收集程序分析信息
        2. 3.7.1.2 第 2 阶段 - 使用应用程序分析信息进行优化
        3. 3.7.1.3 生成和使用配置文件信息
        4. 3.7.1.4 反馈制导优化的应用示例
        5. 3.7.1.5 .ppdata 段
        6. 3.7.1.6 反馈制导优化和代码大小调整
        7. 3.7.1.7 检测程序执行开销
        8. 3.7.1.8 无效的分析数据
      2. 3.7.2 分析数据解码器
      3. 3.7.3 反馈制导优化 API
      4. 3.7.4 反馈制导优化总结
    8. 3.8  使用配置文件信息分析代码覆盖率
      1. 3.8.1 代码覆盖
        1. 3.8.1.1 第 1 阶段 - 收集程序分析信息
        2. 3.8.1.2 第 2 阶段 -- 生成代码覆盖信息报告
      2. 3.8.2 相关的特征和功能
        1. 3.8.2.1 路径分析器
        2. 3.8.2.2 分析选项
        3. 3.8.2.3 环境变量
    9. 3.9  使用优化时的特殊注意事项
      1. 3.9.1 在优化代码中谨慎使用 asm 语句
      2. 3.9.2 使用易失性关键字进行必要的内存访问
        1. 3.9.2.1 访问别名变量时的注意事项
        2. 3.9.2.2 使用 --aliased_variables 选项来指示采用了以下技术
        3. 3.9.2.3 仅在 FPU 目标上:使用 restrict 关键字指示指针没有别名
          1. 3.9.2.3.1 restrict 类型限定符与指针搭配使用
          2. 3.9.2.3.2 restrict 类型限定符与指针搭配使用
    10. 3.10 通过优化使用交叉列出特性
    11. 3.11 数据页 (DP) 指针加载优化
    12. 3.12 调试和分析优化代码
      1. 3.12.1 分析优化的代码
    13. 3.13 提高代码大小优化级别(--opt_for_space 选项)
    14. 3.14 编译器支持重入 VCU 代码
    15. 3.15 编译器支持生成DMAC 指令
      1. 3.15.1 自动生成 DMAC 指令
      2. 3.15.2 指定数据地址对齐的断言
      3. 3.15.3 __dmac 内在函数
    16. 3.16 正在执行什么类型的优化?
      1. 3.16.1  基于成本的寄存器分配
      2. 3.16.2  别名消歧
      3. 3.16.3  分支优化和控制流简化
      4. 3.16.4  数据流优化
      5. 3.16.5  表达式简化
      6. 3.16.6  函数的内联扩展
      7. 3.16.7  函数符号别名
      8. 3.16.8  归纳变量和强度降低
      9. 3.16.9  循环不变量代码运动
      10. 3.16.10 循环旋转
      11. 3.16.11 指令排程
      12. 3.16.12 寄存器变量
      13. 3.16.13 寄存器跟踪/定位
      14. 3.16.14 尾部合并
      15. 3.16.15 自动增量寻址
      16. 3.16.16 删除与零的比较
      17. 3.16.17 RPTB 生成(仅适用于FPU 目标)
  6. 链接 C/C++ 代码
    1. 4.1 通过编译器调用链接器(-z 选项)
      1. 4.1.1 单独调用链接器
      2. 4.1.2 调用链接器作为编译步骤的一部分
      3. 4.1.3 禁用链接器(--compile_only 编译器选项)
    2. 4.2 链接器代码优化
      1. 4.2.1 生成函数子段(--gen_func_subsections 编译器选项)
      2. 4.2.2 生成聚合数据子段(--gen_data_subsections 编译器选项)
    3. 4.3 控制链接过程
      1. 4.3.1 包含运行时支持库
        1. 4.3.1.1 自动选择运行时支持库
          1. 4.3.1.1.1 使用 --issue_remarks 选项
        2. 4.3.1.2 手动选择运行时支持库
        3. 4.3.1.3 用于搜索符号的库顺序
      2. 4.3.2 运行时初始化
      3. 4.3.3 通过中断向量进行初始化
      4. 4.3.4 全局对象构造函数
      5. 4.3.5 指定全局变量初始化类型
      6. 4.3.6 指定在内存中分配段的位置
      7. 4.3.7 链接器命令文件示例
    4. 4.4 链接 C28x 和 C2XLP 代码
  7. 链接后优化器
    1. 5.1 链接后优化器在软件开发流程中的作用
    2. 5.2 删除冗余 DP 负载
    3. 5.3 跟踪跨分支的 DP 值
    4. 5.4 跟踪跨函数调用的 DP 值
    5. 5.5 其他链接后优化
    6. 5.6 控制链接后优化
      1. 5.6.1 排除文件(-ex 选项)
      2. 5.6.2 控制汇编文件中的链接后优化
      3. 5.6.3 保留链接后优化器输出(--keep_asm 选项)
      4. 5.6.4 禁用跨函数调用的优化(-nf 选项)
      5. 5.6.5 使用建议对汇编代码进行注释(--plink_advice_only 选项)
    7. 5.7 有关使用链接后优化器的限制
    8. 5.8 命名输出文件(--output_file 选项)
  8. C/C++ 语言实现
    1. 6.1  TMS320C28x C 的特征
      1. 6.1.1 实现定义的行为
    2. 6.2  TMS320C28x C++ 的特征
    3. 6.3  数据类型
      1. 6.3.1 枚举类型大小
      2. 6.3.2 支持 64 位整数
      3. 6.3.3 C28x double 和 long double 浮点类型
    4. 6.4  文件编码和字符集
    5. 6.5  关键字
      1. 6.5.1 const 关键字
      2. 6.5.2 __cregister 关键字
      3. 6.5.3 __interrupt 关键字
      4. 6.5.4 restrict 关键字
      5. 6.5.5 volatile 关键字
    6. 6.6  C++ 异常处理
    7. 6.7  寄存器变量和参数
    8. 6.8  __asm 语句
    9. 6.9  pragma 指令
      1. 6.9.1  CALLS Pragma
      2. 6.9.2  CLINK Pragma
      3. 6.9.3  CODE_ALIGN Pragma
      4. 6.9.4  CODE_SECTION Pragma
      5. 6.9.5  DATA_ALIGN Pragma
      6. 6.9.6  DATA_SECTION Pragma
        1. 6.9.6.1 使用 DATA_SECTION Pragma C 源文件
        2. 6.9.6.2 使用 DATA_SECTION Pragma C++ 源文件
        3. 6.9.6.3 使用 DATA_SECTION Pragma 汇编源文件
      7. 6.9.7  诊断消息 Pragma
      8. 6.9.8  FAST_FUNC_CALL Pragma
      9. 6.9.9  FORCEINLINE Pragma
      10. 6.9.10 FORCEINLINE_RECURSIVE Pragma
      11. 6.9.11 FUNC_ALWAYS_INLINE Pragma
      12. 6.9.12 FUNC_CANNOT_INLINE Pragma
      13. 6.9.13 FUNC_EXT_CALLED Pragma
      14. 6.9.14 FUNCTION_OPTIONS Pragma
      15. 6.9.15 INTERRUPT Pragma
      16. 6.9.16 LOCATION Pragma
      17. 6.9.17 MUST_ITERATE Pragma
        1. 6.9.17.1 MUST_ITERATE Pragma 语法
        2. 6.9.17.2 使用 MUST_ITERATE 扩展编译器对循环的了解
      18. 6.9.18 NOINIT 和 PERSISTENT Pragma
      19. 6.9.19 NOINLINE Pragma
      20. 6.9.20 NO_HOOKS Pragma
      21. 6.9.21 once Pragma
      22. 6.9.22 RETAIN Pragma
      23. 6.9.23 SET_CODE_SECTION 和 SET_DATA_SECTION Pragma
      24. 6.9.24 UNROLL Pragma
      25. 6.9.25 WEAK Pragma
    10. 6.10 _Pragma 运算符
    11. 6.11 应用程序二进制接口
    12. 6.12 目标文件符号命名规则(链接名)
    13. 6.13 在 COFF ABI 模式下初始化静态和全局变量
      1. 6.13.1 使用链接器初始化静态和全局变量
      2. 6.13.2 使用常量类型限定符初始化静态和全局变量
    14. 6.14 更改 ANSI/ISO C/C++ 语言模式
      1. 6.14.1 C99 支持 (--c99)
      2. 6.14.2 C11 支持 (--c11)
      3. 6.14.3 严格 ANSI 模式和宽松 ANSI 模式(--strict_ansi 和 --relaxed_ansi)
    15. 6.15 GNU 和 Clang 语言扩展
      1. 6.15.1 扩展
      2. 6.15.2 函数属性
      3. 6.15.3 For 循环属性
      4. 6.15.4 变量属性
      5. 6.15.5 类型属性
      6. 6.15.6 内置函数
      7. 6.15.7 使用字节外设类型属性
    16. 6.16 编译器限制
  9. 运行时环境
    1. 7.1  存储器模型
      1. 7.1.1
      2. 7.1.2 C/C++ 系统堆栈
      3. 7.1.3 将 .econst 分配给程序内存
      4. 7.1.4 动态存储器分配
      5. 7.1.5 变量的初始化
      6. 7.1.6 为静态变量和全局变量分配内存
      7. 7.1.7 字段/结构对齐
      8. 7.1.8 字符串常量
    2. 7.2  寄存器惯例
      1. 7.2.1 TMS320C28x 寄存器的使用和保留
      2. 7.2.2 状态寄存器
    3. 7.3  函数结构和调用惯例
      1. 7.3.1 函数如何进行调用
      2. 7.3.2 被调用函数如何响应
      3. 7.3.3 被调用函数的特殊情况(大帧)
      4. 7.3.4 访问参数和局部变量
      5. 7.3.5 分配帧并访问内存中的 32 位值
    4. 7.4  访问 C 和 C++ 中的链接器符号
    5. 7.5  将 C 和 C++ 与汇编语言相连
      1. 7.5.1 使用汇编语言模块与 C/C++ 代码
      2. 7.5.2 从 C/C++ 访问汇编语言函数
        1. 7.5.2.1 从 C/C++ 程序调用汇编语言函数
        2. 7.5.2.2 由 调用的汇编语言程序
        3.       261
      3. 7.5.3 从 C/C++ 访问汇编语言变量
        1. 7.5.3.1 访问汇编语言全局变量
          1. 7.5.3.1.1 汇编语言变量程序
          2. 7.5.3.1.2 C 程序从 中访问汇编语言
        2.       266
        3. 7.5.3.2 访问汇编语言常量
          1. 7.5.3.2.1 从 C 语言访问汇编语言常量
          2. 7.5.3.2.2 的汇编语言程序
          3.        270
      4. 7.5.4 与汇编源代码共享 C/C++ 头文件
      5. 7.5.5 使用内联汇编语言
    6. 7.6  使用内在函数访问汇编语言语句
      1. 7.6.1 浮点转换内在函数
      2. 7.6.2 浮点单元 (FPU) 内在函数
      3. 7.6.3 三角函数加速器 (TMU) 固有函数
      4. 7.6.4 快速整数除法内在函数
    7. 7.7  中断处理
      1. 7.7.1 有关中断的要点
      2. 7.7.2 使用 C/C++ 中断例程
    8. 7.8  整数表达式分析
      1. 7.8.1 使用运行时支持调用计算的运算
      2. 7.8.2 支持快速整数除法的除法运算
      3. 7.8.3 C/C++ 代码访问 16 位乘法的上 16 位
    9. 7.9  浮点表达式分析
    10. 7.10 系统初始化
      1. 7.10.1 用于系统预初始化的引导挂钩函数
      2. 7.10.2 运行时栈
      3. 7.10.3 COFF 变量的自动初始化
        1. 7.10.3.1 初始化表
        2.       291
        3. 7.10.3.2 在 COFF 运行时自动初始化变量
        4. 7.10.3.3 加载时初始化 COFF 格式的变量
        5. 7.10.3.4 全局构造函数
      4. 7.10.4 EABI 变量的自动初始化
        1. 7.10.4.1 零初始化变量
        2. 7.10.4.2 EABI 的直接初始化
        3. 7.10.4.3 EABI 运行时变量自动初始化
        4. 7.10.4.4 EABI 的自动初始化表
          1. 7.10.4.4.1 数据格式遵循的长度
          2. 7.10.4.4.2 零初始化格式
          3. 7.10.4.4.3 行程编码 (RLE) 格式
          4. 7.10.4.4.4 Lempel-Ziv-Storer-Szymanski 压缩 (LZSS) 格式
        5. 7.10.4.5 在加载时初始化变量
        6. 7.10.4.6 全局构造函数
  10. 使用运行时支持函数并构建库
    1. 8.1 C 和 C++ 运行时支持库
      1. 8.1.1 将代码与对象库链接
      2. 8.1.2 头文件
      3. 8.1.3 修改库函数
      4. 8.1.4 支持字符串处理
      5. 8.1.5 极少支持国际化
      6. 8.1.6 时间和时钟函数支持
      7. 8.1.7 允许打开的文件数量
      8. 8.1.8 库命名规则
    2. 8.2 C I/O 函数
      1. 8.2.1 高级别 I/O 函数
        1. 8.2.1.1 格式化和格式转换缓冲区
      2. 8.2.2 低级 I/O 实现概述
        1.       open
        2.       close
        3.       read
        4.       write
        5.       lseek
        6.       unlink
        7.       rename
      3. 8.2.3 器件驱动程序级别 I/O 函数
        1.       DEV_open
        2.       DEV_close
        3.       DEV_read
        4.       DEV_write
        5.       DEV_lseek
        6.       DEV_unlink
        7.       DEV_rename
      4. 8.2.4 为 C I/O 添加用户定义的器件驱动程序
        1. 8.2.4.1 将默认流映射到器件
      5. 8.2.5 器件前缀
        1.       add_device
        2.       339
        3. 8.2.5.1 为 C I/O 器件编程
    3. 8.3 处理可重入性(_register_lock() 和 _register_unlock() 函数)
    4. 8.4 在热启动期间重新初始化变量
    5. 8.5 库构建流程
      1. 8.5.1 所需的非德州仪器 (TI) 软件
      2. 8.5.2 使用库构建流程
        1. 8.5.2.1 通过链接器自动重建标准库
        2. 8.5.2.2 手动调用 mklib
          1. 8.5.2.2.1 构建标准库
          2. 8.5.2.2.2 共享或只读库目录
          3. 8.5.2.2.3 使用自定义选项构建库
          4. 8.5.2.2.4 mklib 程序选项摘要
      3. 8.5.3 扩展 mklib
        1. 8.5.3.1 底层机制
        2. 8.5.3.2 来自其他供应商的库
  11. C++ 名称还原器
    1. 9.1 调用 C++ 名称还原器
    2. 9.2 C++ 名称还原器的示例用法
  12. 10CLA 编译器
    1. 10.1 如何调用 CLA 编译器
      1. 10.1.1 CLA 特定的选项
    2. 10.2 CLA C 语言实现
      1. 10.2.1 变量和数据类型
      2. 10.2.2 Pragma、关键字和内在函数
      3. 10.2.3 使用 CLA 编译器进行优化
      4. 10.2.4 C 语言限制
      5. 10.2.5 存储器模型 - 相应的段
      6. 10.2.6 函数结构和调用惯例
  13.   A 术语表
    1.     369
  14.   B 修订历史记录
  15.   B 早期修订版本

使用选项更改编译器的行为

选项控制编译器的运行。本部分说明选项约定和选项摘要表。此外,还提供常用选项(包括用于类型检查和汇编的选项)的详细说明。

如需查看选项的帮助屏幕摘要,请在命令行上输入不带参数的 cl2000

下述原则适用于编译器选项:

  • 通常有两种方法来指定给定的选项。“长格式”使用两个连字符前缀,通常是更具描述性的名称。“短格式”使用单个连字符前缀以及并不总是直观的字母与数字的组合。
  • 选项通常区分大小写。
  • 单个选项不能组合。
  • 带参数的选项应在参数前用等号指定,以清楚地将参数与选项关联起来。例如,用于取消定义常量的选项可以表示为 --undefine=name。同样,用于指定最大优化量的选项可以表示为 -O=3。还可以在某些选项后直接指定参数,例如 -O3 与 -O=3 相同。选项与可选参数之间不允许有空格,因此不接受 -O 3。
  • 文件和除 --run_linker 选项外的选项可以按任何顺序出现。--run_linker 选项必须跟在所有编译器选项之后且在任何链接器选项之前。

可以使用 C2000_C_OPTION 环境变量为编译器定义默认选项。有关环境变量的详细说明,请参阅节 2.4.1

表 2-1表 2-28 汇总了所有选项(包括链接选项)。使用表中的参考资料以获取更完整的选项说明。

表 2-1 处理器选项
选项 别名 效果
--silicon_version=28 -v28 指定 TMS320C28x 架构。默认值(也是唯一接受的值)为 28。不再需要此选项。 节 2.3.4
--abi={coffabi|eabi} 选择应用程序二进制接口。默认为 coffabi。也为eabi提供支持。 节 2.3.4
--cla_support[=cla0|cla1|cla2] 为类型 0、类型 1 或类型 2指定 TMS320C28x CLA 加速器支持。默认为 cla0。仅当目标硬件提供这一功能时才使用此选项。 节 2.3.4
--float_support={ fpu32 | fpu64 | softlib } 指定使用 TMS320C28x 32 位或 64 位硬件浮点支持。默认为 softlib。仅当目标硬件提供这一功能时才使用此选项。 节 2.3.4
--idiv_support={none | idiv0} 使用硬件扩展来支持快速整数除法,以提供一组指令来加速 16 位、32 位和 64 位值的整数除法。如果此硬件可用,请使用 --idiv_support=idiv0 来使用这些指令。仅当目标硬件提供这一功能时才使用此选项。默认为 none。(仅限 EABI) 节 2.3.4
--lfu_reference_elf=path -lfu=path 为了创建与实时固件更新 (LFU) 兼容的二进制可执行文件,请指定前一个 ELF二进制可执行文件的路径以用作参考,从中获取全局和静态符号的内存地址列表。这个先前的二进制文件可以是兼容 LFU 的二进制文件,但这不是必需的。(LFU仅支持 EABI) 节 2.15
-lfu_default[=none | preserve] 如果全局和静态符号地址在新的可执行文件中没有更新属性或保留属性,则指定参考 ELF 可执行文件中的全局和静态符号地址的默认处理方式。在实时固件更新(“热启动”)期间使用这些处理方式。

如果 --lfu_default=preserve(默认值),则编译器保留在参考 ELF 可执行文件中找到的所有全局和静态符号地址,除非为符号指定了 __attribute__((update))。

如果 --lfu_default=none,则编译器只保留指定了 __attribute__((preserve)) 的符号的地址。重新初始化指定了 __attribute__((update)) 的符号。链接器可以将所有其他全局和静态符号分配到任何内存地址,但不会在发生热启动时重新初始化这些符号。

(LFU仅支持EABI)

节 2.15
--silicon_errata_fpu1_workaround
=on|off
启用此选项可防止在某些指令期间可能发生的 FPU 寄存器写入冲突。编译器会在这类指令之前添加 NOP 指令以防止冲突。仅当目标硬件提供 FPU 功能时才使用此选项。 节 2.3.4
--tmu_support[=tmu0 | tmu1] 支持三角数学单元 (TMU) 。使用此选项还会支持FPU32 (与 --float_support=fpu32 一样)。如果使用此选项但未指定值,则默认值为 tmu0。tmu1 选项支持所有 tmu0 功能以及 LOG2F32 和 IEXP2F32 指令。仅当目标硬件提供这一功能时才使用此选项。(TMU1仅支持EABI) 节 2.3.4
--vcu_support[=vcu0|vcu2|vcrc] 指定 C28x VCU 协处理器支持类型 0、类型 2 或 VCRC。仅当目标硬件提供这一功能时才使用此选项。默认为 vcu0。 节 2.3.4
--unified_memory -mt 为统一内存模型生成代码。 节 2.3.4
表 2-2 优化选项(1)
选项 别名 效果
--opt_level=off 禁用所有优化(默认值) 节 3.1
--opt_level=n -On 级别 0 (-O0) 仅优化寄存器使用情况。
级别 1 (-O1) 使用级别 0 优化并在本地进行优化。
级别 2 (-O2) 使用级别 1 优化并在本地进行优化。
级别 3 (-O3) 使用级别 2 优化并对文件进行优化。
级别 4 (-O4) 使用级别 3 优化并执行链接时间优化。
节 3.1节 3.3节 3.6
--opt_for_space=n -ms 在四个级别(0、1、2 和 3)上控制代码大小。 节 3.13
--opt_for_speed[=n] -mf 控制大小和速度之间的权衡(0-5 范围)。如果此选项未指定 n,则默认值为 4。如果未指定此选项,则默认设置为 2。 节 3.2
注意:机器专用选项(参阅表 2-12)也会影响优化。
表 2-3 高级优化选项(1)
选项 别名 效果
--auto_inline=[size] -oi 设置自动内联大小(仅限 --opt_level=3)。如果未指定 size,则默认值为 1。 节 3.5
--call_assumptions=n -opn 级别 0 (-op0) 指定了模块包含从提供给编译器的源代码外部调用或修改的函数和变量。
级别 1 (-op1) 指定了模块包含从提供给编译器的源代码外部修改的变量,但不使用从源代码外部调用的函数。
级别 2 (-op2) 指定了模块不包含从提供给编译器的源代码外部调用或修改的函数或变量(默认值)。
级别 3 (-op3) 指定了模块包含从提供给编译器的源代码外部调用的函数,但不使用从源代码外部修改的变量。
节 3.4.1
--disable_inlining 防止发生任何内联。 节 2.11
--fp_mode={relaxed|strict} 启用或禁用宽松浮点模式。 节 2.3.3
--fp_reassoc={on|off} 启用或禁用浮点算术的重新关联。 节 2.3.3
--fp_single_precision_constant 使所有未添加后缀的浮点常量都被视为单精度值(而非双精度常量)。 节 2.3.3
--gen_opt_info=n -onn 级别 0 (-on0) 禁用优化信息文件。
级别 1 (-on2) 生成优化信息文件。
级别 2 (-on2) 生成详细的优化信息文件。
节 3.3.1
--isr_save_vcu_regs={on|off} 为中断例程生成 VCU 寄存器保存/恢复到栈,以便 VCU 代码可以重入。 节 3.14
--optimizer_interlist -os 交叉列出优化器注释与汇编语句。 节 3.10
--program_level_compile -pm 组合源文件以执行程序级优化。 节 3.4
--sat_reassoc={on|off} 启用或禁用饱和算术的重新关联。默认为 --sat_reassoc=off。 节 2.3.3
--aliased_variables -ma 通知编译器传递给函数的地址可能会由被调用函数中的别名修改。 节 3.9.2.2
注意:机器专用选项(参阅表 2-12)也会影响优化。
表 2-4 调试选项
选项 别名 效果
--symdebug:dwarf -g 默认行为。启用符号调试。调试信息的生成不会影响优化。因此,默认情况下会生成调试信息。 节 2.3.5
节 3.12
--symdebug:dwarf_version=2|3|4 指定 DWARF 格式版本。COFF ABI的默认版本为 3,EABI的默认版本为 4。 节 2.3.5
--symdebug:none 禁用所有符号调试。 节 2.3.5
节 3.12
--symdebug:profile_coff 使用备用 STABS 调试格式启用分析。仅 COFF ABI 支持 STABS。 节 2.3.5
--symdebug:skeletal (已弃用;无效。)
表 2-5 Include 选项
选项 别名 效果
--include_path=directory -I 将指定的目录添加到 #include 搜索路径。 节 2.5.2.1
--preinclude=filename 在编译开始时包含 filename 节 2.3.3
表 2-6 控制选项
选项 别名 效果
--compile_only -c 禁用链接(否定 --run_linker)。 节 4.1.3
--help -h 打印(在标准输出设备上)编译器理解的选项的说明。 节 2.3.2
--run_linker -z 导致从编译器命令行调用链接器。 节 2.3.2
--skip_assembler -n 编译 C/C++ 源文件,从而生成汇编语言输出文件。汇编器不会运行,也不会生成目标文件。 节 2.3.2
表 2-7 语言选项
选项 别名 效果
--c89 根据 ISO C89 标准处理 C 文件。 节 6.14
--c99 根据 ISO C99 标准处理 C 文件。 节 6.14
--c11 根据 ISO C11 标准处理 C 文件。 节 6.14
--c++03 根据 ISO C++03 标准处理 C++ 文件。 节 6.14
--cla_background_task ={on|off} 启用或禁用 CLA 后台任务。 节 10.1.1
--cla_default 将 .c 和 .cla 文件均作为 CLA 文件处理。 节 10.1.1
--cla_signed_compare_workaround ={on|off} 如果使用整数比较可能会导致错误的答案,故在编译CLA比较时自动使用浮点比较功能。默认为 off。 节 10.1.1
--cpp_default -fg 将所有带有 C 扩展名的源文件作为 C++ 源文件处理。 节 2.3.7
--exceptions 启用 C++ 异常处理。 节 6.6
--extern_c_can_throw 允许外部 C 函数传播异常。(仅限 EABI) --
--float_operations_allowed
={none|all|32|64}
限制允许的浮点运算类型。 节 2.3.3
--gen_cross_reference_listing -px 生成交叉引用列表文件 (.crl)。 节 2.9
--pending_instantiations=# 指定在任何给定时间内可能正在进行的模板实例化的数量。使用 0 指定一个不受限制的数字。 节 2.3.4
--printf_support={nofloat|full|
minimal}
支持更小、有限版本的 printf 函数系列(sprintf、fprintf 等)和 scanf 函数系列(sscanf、fscanf 等)运行时支持函数。 节 2.3.3
--relaxed_ansi -pr 启用宽松模式;忽略严格的 ISO 违规。默认设置为 on。要禁用此模式,请使用 --strict_ansi 选项。 节 6.14.3
--rtti -rtti 启用 C++ 运行时类型信息 (RTTI)。 –-
--strict_ansi -ps 启用严格的 ANSI/ISO 模式(适用于 C/C++,不适用于 K&R C)。在此模式下,禁用与 ANSI/ISO C/C++ 冲突的语言扩展。在严格的 ANSI/ISO 模式下,大多数 ANSI/ISO 违规都会报告为错误。被视为酌情处理的违规行为可能会报告为警告。 节 6.14.3
表 2-8 解析器预处理选项
选项 别名 效果
--preproc_dependency[=filename] -ppd 仅执行预处理,但不写入预处理的输出,而是写入适合于输入到标准 make 实用程序的依赖行列表。 节 2.5.8
--preproc_includes[=filename] -ppi 仅执行预处理,但不写入预处理的输出,而是写入 #include 指令中包含的文件列表。 节 2.5.9
--preproc_macros[=filename] -ppm 仅执行预处理。将预定义和用户定义的宏列表写入与输入同名但扩展名为 .pp 的文件。 节 2.5.10
--preproc_only -ppo 仅执行预处理。将预处理的输出写入与输入同名但扩展名为 .pp 的文件。 节 2.5.4
--preproc_with_comment -ppc 仅执行预处理。将预处理的输出(保留注释)写入与输入同名但扩展名为 .pp 的文件。 节 2.5.6
--preproc_with_compile -ppa 使用任何通常会禁用编译的 -pp<x> 选项在预处理后继续编译。 节 2.5.5
--preproc_with_line -ppl 仅执行预处理。将带有行控制信息(#line 指令)的预处理的输出写入与输入同名但扩展名为 .pp 的文件。 节 2.5.7
表 2-9 预定义宏选项
选项 别名 效果
--define=name[=def] -D 预定义 name 节 2.3.2
--undefine=name -U 未定义 name 节 2.3.2
表 2-10 诊断消息选项
选项 别名 效果
--advice:performance[=all,none] 为性能提高方法提供建议。默认为 all。 节 2.3.3
--compiler_revision 打印出编译器发布版本并退出。 --
--diag_error=num -pdse num 标识的诊断分类为错误。 节 2.7.1
--diag_remark=num -pdsr num 标识的诊断分类为备注。 节 2.7.1
--diag_suppress=num -pds 抑制 num 标识的诊断。 节 2.7.1
--diag_warning=num -pdsw num 标识的诊断分类为警告。 节 2.7.1
--diag_wrap={on|off} 使诊断消息换行(默认为 on)。请注意,此命令行选项不能在 Code Composer Studio IDE 中使用。
--display_error_number -pden 显示诊断的标识符及其文本。请注意,此命令行选项不能在 Code Composer Studio IDE 中使用。 节 2.7.1
--emit_warnings_as_errors -pdew 将警告视为错误。 节 2.7.1
--issue_remarks -pdr 发出备注(非严重警告)。 节 2.7.1
--no_warnings -pdw 抑制诊断警告(仍会发出错误)。 节 2.7.1
--quiet -q 抑制进度消息(静默)。 --
--set_error_limit=num -pdel 将错误限制设置为 num。在在错误达到这个数量后,编译器放弃编译。(默认为 100。) 节 2.7.1
--super_quiet -qq 超级静默模式。 --
--tool_version -version 显示每个工具的版本号。 --
--verbose 显示横幅和函数进度信息。 --
--verbose_diagnostics -pdv 提供详细的诊断消息,以自动换行的方式显示原始源代码。请注意,此命令行选项不能在 Code Composer Studio IDE 中使用。 节 2.7.1
--write_diagnostics_file -pdf 生成诊断消息信息文件。编译器唯一选项。请注意,此命令行选项不能在 Code Composer Studio IDE 中使用。 节 2.7.1
表 2-11 补充信息选项
选项 别名 效果
--gen_preprocessor_listing -pl 生成原始列表文件 (.rl)。 节 2.10
表 2-12 运行时模型选项
选项 别名 效果
--gen_data_subsections={on|off} 将所有聚合数据(数组、结构和联合体)放入子段中。这使得链接器可以更好地控制在最终链接步骤期间删除未使用的数据。有关默认设置的详细信息,请参阅右侧的链接。 节 4.2.2
--gen_func_subsections={on|off} -mo 将每个函数放在目标文件的一个单独子段中。如果未使用此选项,则默认为 off。有关默认设置的详细信息,请参阅右侧的链接。 节 4.2.1
--no_rpt -mi 禁止生成 RPT 指令。 节 2.3.4
--protect_volatile -mv 启用易失性引用保护。 节 2.3.4
--ramfunc={on|off} 如果设置为 on,则指定所有函数都应放置在位于 RAM 中的 .TI.ramfunc 段中。 节 2.3.4
--rpt_threshold=k 生成迭代 k 次或更少次数的 RPT 循环。(k 是 0 到 256 之间的常数。) 节 2.3.4
表 2-13 入口/出口挂钩选项
选项 别名 效果
--entry_hook[=name] 启用入口挂钩。 节 2.14
--entry_parm={none|name|
address}
将函数的参数指定给 --entry_hook 选项。 节 2.14
--exit_hook[=name] 启用出口挂钩。 节 2.14
--exit_parm={none|name|address} 将函数的参数指定给 --exit_hook 选项。 节 2.14
--remove_hooks_when_inlining 删除自动内联函数的入口/出口挂钩。 节 2.14
表 2-14 反馈选项
选项 别名 效果
--analyze=codecov 从配置文件数据生成分析信息。 节 3.8.2.2
--analyze_only 仅生成分析。 节 3.8.2.2
--gen_profile_info 生成检测代码以收集配置文件信息。 节 3.7.1.3
--use_profile_info=file1[, file2,...] 指定配置文件信息文件。 节 3.7.1.3
表 2-15 汇编器选项
选项 别名 效果
--keep_asm -k 保留汇编语言 (.asm) 文件。 节 2.3.11
--asm_listing -al 生成汇编列表文件。 节 2.3.11
--c_src_interlist -ss 交叉列出 C 源代码和汇编语句。 节 2.12
节 3.10
--src_interlist -s 交叉列出优化器注释(如果可用)和汇编源语句;否则交叉列出 C 语言和汇编源语句。 节 2.3.2
--absolute_listing -aa 启用绝对列表。 节 2.3.11
--asm_cross_reference_listing -ax 生成交叉引用文件。 节 2.3.11
--asm_define=name[=def] -ad 设置 name 符号。 节 2.3.11
--asm_dependency -apd 执行预处理;仅列出程序集依赖项。 节 2.3.11
--asm_includes -api 执行预处理;仅列出包含的 #include 文件。 节 2.3.11
--issue_remarks 发出包含附加汇编时间检查的备注(非严重警告)。 节 2.3.11
--asm_undefine=name -au 不对预定义的常量 name进行定义。 节 2.3.11
--flash_prefetch_warn 汇编器警告F281X BF 闪存预取问题。 节 2.3.11
--include_file=filename -ahi 包含汇编模块的指定文件。 节 2.3.11
--preproc_asm -mx 预处理汇编源,扩展汇编宏。 节 2.3.11
表 2-16 文件类型说明符选项
选项 别名 效果
--asm_file=filename -fa 不管其扩展名为何,都将 filename 标识为汇编源文件。默认情况下,编译器和汇编器将 .asm 文件视为汇编源文件。 节 2.3.7
--c_file=filename -fc 不管其扩展名为何,都将 filename 标识为 C 源文件。默认情况下,编译器将 .c 文件视为 C 源文件。 节 2.3.7
--cpp_file=filename -fp 不管其扩展名为何,都将 filename 标识为 C++ 文件。默认情况下,编译器将 .C、.cpp、.cc 和 .cxx 文件视为 C++ 文件。 节 2.3.7
--obj_file=filename -fo 不管其扩展名为何,都将 filename 标识为目标代码文件。默认情况下,编译器和链接器将 .obj 文件视为目标代码文件,包括 *.c.obj 和 *.cpp.obj 文件。 节 2.3.7
表 2-17 目录说明符选项
选项 别名 效果
--abs_directory=directory -fb 指定绝对列表文件目录。默认情况下,编译器使用目标文件目录。 节 2.3.10
--asm_directory=directory -fs 指定汇编文件目录。默认情况下,编译器使用当前目录。 节 2.3.10
--list_directory=directory -ff 指定汇编列表文件和交叉引用列表文件目录。默认情况下,编译器使用目标文件目录。 节 2.3.10
--obj_directory=directory -fr 指定目标文件目录。默认情况下,编译器使用当前目录。 节 2.3.10
--output_file=filename -fe 指定编译输出文件名;可以覆盖 --obj_directory。 节 2.3.10
--pp_directory=dir 指定预处理器文件目录。默认情况下,编译器使用当前目录。 节 2.3.10
--temp_directory=directory -ft 指定临时文件目录。默认情况下,编译器使用当前目录。 节 2.3.10
表 2-18 默认文件扩展名选项
选项 别名 效果
--asm_extension=[.]extension -ea 设置汇编源文件的默认扩展名。 节 2.3.9
--c_extension=[.]extension -ec 设置 C 源文件的默认扩展名。 节 2.3.9
--cpp_extension=[.]extension -ep 设置 C++ 源文件的默认扩展名。 节 2.3.9
--listing_extension=[.]extension -es 设置列表文件的默认扩展名。 节 2.3.9
--obj_extension=[.]extension -eo 设置目标文件的默认扩展名。 节 2.3.9
表 2-19 命令文件选项
选项 别名 效果
--cmd_file=filename -@ 将文件内容解释为命令行的扩展。可以使用多个 -@ 实例。 节 2.3.2