ZHCT850 September   2024 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , DAC39RF10 , DAC39RF10EF , DAC39RF12 , DAC39RFS10 , DAC39RFS10EF , DAC39RFS12 , DDS39RF10 , DDS39RF12 , DDS39RFS10 , DDS39RFS12

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2什么是跳频?
  4. 3跳频技术的演变
  5. 4测试和测量中的应用
  6. 5结语
  7. 6相关网站

跳频技术的演变

目前,射频转换器的设计中每个 DDC 包含多个 NCO 字,允许对 NCO 字进行预编程。这种创新方法通过将多个频率值预加载到转换器的存储器中,可实现更快的跳频。这种存储预先计算的 NCO 字的概念就是快速跳频中的“快速”。

图 4ADC32RF55 的 NCO 索引和字索引展示了 48 位 NCO 寄存器地址。尽管通道 A 和 B 的地址相同,但频字是唯一的,因为该器件实现了寄存器映射分页,该分页可屏蔽未包含在活动页中的寄存器,防止对其进行任何读取和写入操作。

 按 ADC32RF55 的通道和 NCO 索引排列的 NCO 字地址。图 4 按 ADC32RF55 的通道和 NCO 索引排列的 NCO 字地址。

对这些字进行编程后,如何实际选择特定字呢?更改 NCO 字只需为 DDC 选择一个新的 NCO 字。您可以通过 SPI 或 GPIO 引脚来执行此操作。表 1 展示了一个示例,说明如何根据活动频带的数量为 ADC32RF55 中的指定 DDC 选择单个字。在标准配置中,每个 DDC 有四个唯一的 NCO 字;但在单频带模式下,相邻 DDC 的四个 NCO 字也可以提供活动的 NCO,也就是说这意味着每个通道的 DDC 都可以访问八个预编程的 NCO 字。

表 1 通过 NCO 索引在 ADC32RF55 上选择 NCO 字。
频段数 ADDR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0x3B 0 0 0 0 NCO2 CHA[1:0] 0 NCO1 CHA[1:0]
0x41 0 0 0 0 NCO2 CHB[1:0] 0 NCO1 CHB[1:0]
0x3B 0 0 0 0 NCO2 CHA[1:0] NCO1 CHA[1:0]
0x41 0 0 0 0 NCO2 CHB[1:0] NCO1 CHB[1:0]
0x3B NCO4 CHA[1:0] NCO3 CHA[1:0] NCO2 CHA[1:0] NCO1 CHA[1:0]
0x41 NCO4 CHB[1:0] NCO3 CHB[1:0] NCO2 CHB[1:0] NCO1 CHB[1:0]

执行跳频所需的时间因转换器而异。一般情况下,SPI 方法只需要单个 SPI 事务的持续时间,而不是方程式 3 中所示的七个。SPI 的最大时钟速率和串行数据传输所涉及的开销会限制 SPI 方法的速度。假设使用相同的 20MHz SCLK,方程式 4 显示了器件启动 NCO 字更改之前所需的时间:

方程式 4. t h o p = 1 20   × 10 6   ( H z )   ×   1   t r a n s a c t i o n   ×   24   b i t s t r a n s a c t i o n = 1.2 µ s

相比之下,GPIO 方法的速度可以与 GPIO 输入的更新速度一样快。一旦电压超过其高电平或低电平阈值,NCO 字就开始变化。

在这两种方法中,一旦器件收到 NCO 字更改,内部 NCO 字就会立即更新;但是,抽取滤波器必须清除所有旧值,因此会根据抽取因子产生一些额外的延迟。

表 2 展示了 ADC32RF55 使用与新 NCO 频率混合的数据刷新其抽取滤波器所需的时间。

表 2 ADC32RF55 上的抽取滤波器刷新时间。
抽取设置 NCO 切换时间
/4 约为 250ns
/8 约为 350ns
/16 约为 600ns
/32 ~1μs
/64 ~2μs
/128 ~4μs

通常,GPIO 方法比 SPI 跳频方法更快,因为 GPIO 接口与串行接口之间存在固有的并行特性。不过,需要考虑以下情况:在 GPIO 字选择模式下,相同的字索引将应用于所有活动的 DDC。当在 DDC2 上使用字 3 时,器件无法在 DDC1 上使用字 1;GPIO 接口会将所有 DDC 设置为相同的字索引。

另一种方法是 FRI,它通过特定器件引脚发送数据的速度比标准 SPI 支持的速度快得多。某些器件(例如 TI DAC39RF12)可以支持高达 200MHz 的 FRI 通信。您可以使用它来选择活动的 NCO 字。