德州仪器 (TI) 发布了全新的系统级封装 (SIP) 器件 AM625SIP,其中在单个器件封装中集成了 LPDDR4 SDRAM。AM625SIP 直接解决了软硬件稳健性、物理尺寸限制以及工程师目前面临的许多其他挑战。AM625SIP 通过在单个封装中集成处理器和 LPDDR4 器件,实现了更简单、更快速的开发流程。
利用 SIP,可以省去将外部 LPDDR4 器件连接到处理器所需的时间和资源,从而简化印刷电路板 (PCB) 布局和层数。这减少了 PCB 布局、仿真、验证和失效分析所需的工作量,从而可以加快产品上市速度。使用系统级封装还有其他好处,例如简化设计、增强稳健性、优化尺寸或系统 BOM、以及节省功耗,所有这些都可以加快产品开发速度和缩小设计尺寸。有关我们的 AM625SIP 如何解决常见处理器设计挑战的更多信息,请参阅 AM625SIP 产品文件夹以及本文档末尾的其他资源。
查看以下常见问题解答,了解有关 AM625SIP 以及如何开始使用我们的系统级封装的信息
- 什么是系统级封装?
- 系统级封装是将多个元件整合在单个封装中的封装技术。
- 什么是 AM625SIP?
- AM625SIP 是 ALW 封装 AM6254 器件的系统级封装衍生器件,并添加了一个集成式 512MB LPDDR4 SDRAM。
- 系统级封装有哪些优势?
- 通过将多个元件整合到单个封装中,系统级封装可用于提高系统集成度,并且可以减少 PCB 层数和无源器件数量,进而节省整体系统 BOM。
- 由于无需连接外部 LPDDR4 器件,系统级封装可减少工程工作量,从而大大缩短了产品开发周期,同时显著提高了一次性成功的几率。AM625SIP 的其他优势包括更小的物理尺寸和更低的功耗,这对于空间和功率受限的系统而言是一个显著的优势。
- 如何为 AM625SIP 供电
- TPS65219 PMIC 是成本和空间经过优化的解决方案,可为 AM62x 处理器及其主要外设供电。此 PMIC 具有灵活的映射,并提供若干出厂编程的可订购器件型号,以支持不同的用例。
- 可以利用哪些设计和仿真资源来使用 AM625SIP 进行开发?
- 提供的仿真文件包括 IBIS、IBIS-AMI、BSDL、热模型和功耗估算工具 (PET)。这些工具可在此处找到。
- AM625SIP 有哪些示例应用?
- AM625SIP 是专为 Linux 开发而构建的应用处理器,具有多项嵌入式功能,例如:双显示支持、3D 图形加速以及一组广泛的外设,使系统级封装非常适合各种工业应用,同时还提供智能功能和优化的电源架构。其中一些示例包括:
- 工业 HMI
- 医疗设备、患者监护和便携式医疗设备
- 智能家用网关和电器
- 嵌入式安全:控制和门禁面板
- 系统级封装 (SIP) 与模块上系统 (SOM) 之间的区别是什么?
- SIP 和 SOM 都旨在提高整体系统集成度。但是,SIP 侧重于将多个元件封装到单个物理封装中,例如具有集成存储器的 AM625SIP。而 SOM 则更进一步,是在小型 PCB 组件上集成其他半导体器件和无源器件,比如电源管理 IC (PMIC) 电路和其他存储器器件(eMMC 或 OSPI)。
- 如何立即开始使用 AM625SIP 进行开发?
- 点击此处,即可获取 AM625SIP 评估模块!您可以立即使用 AM625SIP 并借助下述入门套件和开发工具开始进行开发。
- 适用于 AM625SIP 的开发工具有哪些?
- 我们提供了 AM62X Academy,旨在简化和加速 AM625SIP 开发。此外,我们还提供了适用于 TI 处理器的集成开发环境 CCSTUDIO,其中包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。