ZHCAD39B March 2013 – September 2023 UCC27511 , UCC27531 , UCC27532 , UCC27533 , UCC27536 , UCC27537 , UCC27538
HS 开关管请参阅图 1-1 中的 Q1 和 Q2。这些开关具有浮动的源极连接,并且此基准上的电压在开关周期内会发生变化。Q3 和 Q4 被视为 LS 开关管,因为它们的源极基准连接到输入地,并且在开关周期内不会改变电压。当 Q1 和 Q3 同时导通或者 Q2 和 Q4 同时导通时,将为 Vout 供电。对于节 2 中的电路示例,我们将仅关注使用 Q1 和 Q3 的桥部分。
要在高功率应用中正确打开这些开关,通常需要栅极驱动 IC。要正确驱动 LS 开关管,通常非常简单,因为栅极驱动器的输出可以直接连接到开关的栅极,并且驱动器 IC 的 GND 连接到开关的源极。但是,要驱动 HS 开关管,还必须注意以下事项: