ZHCACL4A april 2020 – may 2023 TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DK-Q1
后台循环冗余校验 (BGCRC) 引擎可用于计算存储器区域的 CRC,而无需使用 CPU 或 CLA。然后可以使用 CRC 计算结果来检测存储器损坏。BGCRC 只需配置一次即可使用。BGCRC 在计算 CRC 后与配置的黄金值进行比较,然后可以在发现有任何错误时触发 NMI 或 CLA 任务。
BGCRC 模块能够作为后台进程从存储器中连续读取数据,并在应用程序运行时直接在后台工作。读取发生在空闲时间(此时 CPU、CLA、DMA 等其他主器件均未访问存储块),因此功能访问不受影响。该模块还在读取存储器时执行 ECC/奇偶校验。读取期间发生的任何 ECC 或奇偶校验错误都将通过设置相应的 NMI 标志并生成一个中断(如果已配置)来指示。
该模块还提供了一个用于在配置后锁定和提交寄存器值的选项。CRC 计算时间也可以使用内部看门狗进行监控。引擎需要一个周期来计算每个 32 位字的 CRC。但是,由于 BGCRC 只在空闲时间内工作,因此一个存储块所用的总时间可能因 CPU/DMA/CLA 存储器对配置的存储块的访问情况而异。
该器件在 CPU1 和 CPU2 子系统中都有用于 CPU 和 CLA 的独立 BGCRC 实例。
更多有关计算时间和该模块中其他特性的详细信息,请参阅 TMS320F2838x 微控制器技术参考手册。
如需获取软件支持,请参阅 C2000ware: