ZHCABL9A February 2015 – April 2022 ESD401 , TPD12S015 , TPD12S015A , TPD12S016 , TPD12S520 , TPD12S521 , TPD13S523 , TPD1E05U06 , TPD1E10B06 , TPD1E10B09 , TPD1S414 , TPD1S514 , TPD2E001 , TPD2E001-Q1 , TPD2E009 , TPD2E1B06 , TPD2E2U06-Q1 , TPD2EUSB30 , TPD2S017 , TPD3S014 , TPD3S044 , TPD4E001-Q1 , TPD4E004 , TPD4E02B04 , TPD4E05U06 , TPD4E05U06-Q1 , TPD4E101 , TPD4E1U06 , TPD4E6B06 , TPD4EUSB30 , TPD4S010 , TPD4S014 , TPD4S1394 , TPD4S214 , TPD5S115 , TPD5S116 , TPD6E004 , TPD6E05U06 , TPD6F002-Q1 , TPD6F003 , TPD7S019 , TPD8E003 , TPD8F003
ESD 事件通常通过用户接口(如电缆连接)或人工输入设备(如键盘上的某个按键)迫使电流 IESD (参阅 图 1-1)迅速进入系统。使用 TVS 保护系统免受 ESD 影响,取决于 TVS 能否将 IESD 分流到地。要优化 PCB 布局实现 ESD 抑制,很大程度上需要设计出阻抗尽可能小的 IESD 接地路径。在 ESD 事件中,提供给受保护集成电路(受保护 IC)的电压 VESD 是 IESD 和在其上的电路阻抗的函数。因为设计人员无法控制 IESD,所以降低对地阻抗是将 VESD 最小化的主要方法。
降低阻抗需要解决一些难题。主要问题在于,阻抗不能为零,否则受保护的信号线路就会对地短路。为了能够在实际中应用电路,受保护的线路需要能够保持一定的电压,通常具有高对地阻抗。这就是 TVS 适用的原因。降低阻抗需要解决一些难题。主要问题在于,阻抗不能为零,否则受保护的信号线路就会对地短路。为了能够在实际中应用电路,受保护的线路需要能够保持一定的电压,通常具有高对地阻抗。这就是 TVS 适用的原因TVS 是一个二极管阵列(参阅图 1-2 查看典型示例),其排列对电路中正常存在的电压有极高的阻抗,但如果电压超过设计范围,在 IESD 损坏受保护的系统之前,TVS 二极管将击穿并将 IESD 分流到地。因此,系统设计人员需要降低针对 IESD 从 ESD 源经 TVS 至地的阻抗。
提供给 IESD 的阻抗是 TVS 的固有阻抗(在 TVS 二极管阵列和封装中)以及 ESD 源与 TVS 接地之间的 PCB 布局的函数。TVS 通常设计成在其整体设计限制允许的范围内为 IESD 提供尽可能低的接地阻抗。选择适当的 TVS 后,降低 PCB 布局上 ESD 源与 TVS 接地之间的阻抗是设计中的一个关键阶段。
快速变化的 IESD 产生的另一个问题是,其关联的快速变化的电磁场 (EM) 会导致干扰 (EMI) 耦合到 PCB 的其他电路上,在 ESD 源和 TVS 之间的区域尤其如此。一旦 TVS 将 IESD 分流到地,TVS 与受保护 IC 之间的布线应该相对而言不受 EMI 的影响。因此,在 ESD 源与 TVS 之间,未受保护的电路不应与 ESD 保护电路的布线相邻。为了将 EMI 辐射降至最低,理想情况下,ESD 源与 TVS 之间的电路布线不应有超过 45° 的拐角,或是具有大半径的曲线。
在如今的 PCB 布局中,布板空间非常宝贵。IC,包括 TVS,都必须设计得非常紧凑。另外,IC 在 PCB 上的放置密度也在不断地增加。多层 PCB 电路板和布线很大程度上依赖过孔来尽可能提高密度,从而减小系统尺寸,同时增加系统的特性设置。这种 PCB 架构(特别是与层交换和过孔相关)在通过 TVS 将 IESD 分流到地的过程中发挥着重要作用。使用过孔将电路布线到 TVS 的方式可能会在受保护 IC 上产生巨大的 VESD 电压差。通常,在 ESD 源和 TVS 之间放置过孔有不利影响,但在某些情况下,设计人员不得不出此下策。即便在上述情况下,如果处理得当,仍然可以在受保护 IC 上尽可能降低 VESD。
接地方案对于防止 ESD 非常关键。对 TVS 使用机箱接地(不同于电感实现的数字和/或模拟接地),可以很好地避免 ESD 相关失效。然而,在多个接地平面上布线高速电路时,这会带来很大的挑战。因此,许多设计对受保护电路使用公共接地。接地平面对于 TVS 成功消耗 IESD 却不增加 VESD 必不可少。地面接地机箱的电气连接,如用于机箱螺丝的 PCB 接地通孔,直接临近 TVS 接地和 ESD 源的接地(例如,连接器屏蔽层),为受保护 IC 处的接地偏移保持在最低限度提供了合理的方法。如果系统无法利用机箱地面接地,紧密耦合的多层接地平面可帮助将受保护 IC 处的接地漂移保持在最低限度。
总结这些参数,成功地保护系统免受 ESD 影响的因素包含: