ZHCAB95B October 2020 – October 2021 TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1
出于演示目的,选择了具有高灵敏度的 TMAG5110 传感器选项来提供 ZX 轴上的 BOP 阈值,以便与 20 极 Neobond 磁体搭配使用。因此,每个磁极均占完整循环的 18°。将磁体旋转 108° 来捕获 6 个完整的磁极转换周期。在分析输出时,预期的情况将是两个输出之间相隔 9°。
首先,传感器会居中放在磁体外边缘的正下方。然后,该传感器会以 0.635mm 的步长 (0.25mil) 从磁体边缘沿径向往外移动,以展示正交精度偏移并确定 z 轴方向间隔固定的理想空气间隙。这是在实验室试验中改变角度的更简单方法,因为进行单轴调整更为实用。
请注意,观察到的正交误差位于起始位置处的最小值附近,但该误差通过向外移动传感器得到了改善。根据捕获的结果,此设置中的理想位置是距离磁体的外表面约 0.11mm。超过 3.85mm 时,输出不再能够正确地检测磁极转换。
实际上,收集经验数据可以很好地替代仿真数据,并且提供了一种强大的方式来确认仿真预期。需要注意的是,该方法中存在多个非理想因素,使系统容差对整体结果产生的影响。
磁体倾斜和摆动(如果足够长)将在正交对齐中产生偏移。一个磁极转换可能占 18.2°,而其他仅占 17.8°。另外,如果传感器并不是与 B 场完全正交,那么传感器拾取的输入可能多于或少于预期。另一个注意事项是每个器件都在确切的 BOP/BRP 阈值上存在一些差异。这些阈值偏移将会导致正交频率发生微小变化。