ZHCAB26 September 2020 DRA710 , DRA712 , DRA714 , DRA716 , DRA718 , DRA722 , DRA724 , DRA725 , DRA726 , DRA744 , DRA745 , DRA746 , DRA74P , DRA750 , DRA756 , DRA75P , DRA76P , DRA77P , DRA780 , DRA781 , DRA782 , DRA783 , DRA785 , DRA786 , DRA787 , DRA788 , DRA790 , DRA791 , DRA793 , DRA797 , TDA2EG-17 , TDA2HF , TDA2HG , TDA2HV , TDA2LF , TDA2P-ABZ , TDA2P-ACD , TDA2SA , TDA2SG , TDA2SX
Linux 使用 IPUMM 在 PSDKLA 中解码。解码/编码链接位于 VISION-SDK 中,用于 RVC/动画解码。因此,必须在 M4 中支持 IPUMM 和解码链接,这应该在 cfg.mk 中配置
例如,在 J6 EVM 中:sdk/vision_sdk/apps/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk IVAHD_INCLUDE 旨在支持解码/编码链接。IPUMM_INCLUDE 旨在支持 IPUMM。参考代码如下所示:
# Both IVAHD_INCLUDE & IPUMM_INCLUDE should not be set to "yes"
# Only one should be enabled to avoid IVA-HD resource conflict
IPUMM_INCLUDE=yes
IVAHD_INCLUDE=yes