主页 微控制器 (MCU) 和处理器 处理器 数字信号处理器(DSP)

微控制器 (MCU) 和处理器

数字信号处理器 - 设计与开发

我们的设计和开发生态系统可帮助简化您的设计流程。了解设计选项并查找数字信号处理器 (DSP) 的资源,以便帮助您更轻松地将产品推向市场。

研究并查找合适的器件

准备查找适合您应用的器件?我们可帮您轻松实现。按需求搜索您的器件并查找资源,开启您的开发之旅。利用我们的产品搜索,开始为您确定合适的 DSP 解决方案。

搜索

评估

我们致力于利用我们全面的开发生态系统,缩短您产品的上市时间。您可以借助硬件、软件和系统组件,尽快评估和确定哪种器件能够满足您的需求。让我们开始具体了解。

处理器评估

评估步骤 1:选择评估硬件

我们的 DSP 评估板产品系列可帮助您在设计的评估和验证阶段演示或提供概念验证。在我们的 DSP 产品系列中,我们为定制的系统解决方案提供了一系列全功能开发和参考示例。
了解我们精选的一组更热门的硬件资源。

全部展开全部折叠

通用评估模块

C6748 评估模块

借助 C6748 开发套件,您可以使用可扩展平台实现快速轻松的 DSP 软件和硬件开发,从而简化需要实时信号处理和控制的应用的设计。

C6657 评估模块

C6657 开发套件是一款易于使用且经济高效的工具,可为 C6657、C6655 或 C6654 系列 DSP 快速轻松地开发 DSP 软件和硬件。

C6678 评估模块

C6678 开发套件是一款易于使用且经济高效的开发工具,可帮助您快速开始使用 C6678、C6674 或 C6672 多核 DSP 进行设计。

使用参考设计进行系统评估

我们的参考设计提供了有关如何更好地使用 DSP 算法和其他流程来改进应用输出的具体细节。寻找适合您的设计的解决方案。

DSP 参考设计

器件型号
说明
TIDEP-0099
适用于基于语音应用的音频预处理系统参考设计
TIDEP0045
通过我们的 C6678 DSP 实现实时合成孔径雷达 (SAR) 算法的参考设计

评估步骤 2:下载与设置软件

开始评估时,您可以使用我们强大的软件开发环境,其中包括软件开发套件 (SDK)、驱动程序库和其他资源。此软件基础可帮助您验证 DSP 性能,从而确定十分适合您需求的器件。

全部展开全部折叠

第 1 步:下载 Code Composer Studio™ (CCS) IDE

Code Composer Studio™ IDE 是一款基于 Eclipse 的 IDE,提供一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。此 IDE 包含用于优化的 C/C++ 编译器、源码编辑器、项目构建环境、调试器、性能评测工具以及多种其他功能。

第 2 步:探索 RTOS 支持

充分利用强大的 RTOS 内核,其中包括开源中提供的 TCP/IP 网络堆栈。您可以使用具有或不具有 RTOS 内核的驱动程序库。 

第 3 步:选择您的 Processor SDK 并浏览库与基准

我们的 Processor SDK 提供了用于评估您的嵌入式系统的组件。我们的 SDK 可轻松进行设置并提供快速、开箱即用且强大的软件组件,经过全面测试可协同工作,为您提供坚实的基础,从而让您能够专注于自己的应用。

开发

借助我们成熟可靠的硬件、软件和工具,简化您的开发任务并缩短您的产品上市时间。推进 DSP 生产所需的一切尽在您的掌握之中。我们将帮助您熟悉开发流程,并加快您的嵌入式系统设计。

开发

硬件

选择硬件后,我们将为您提供有助于优化应用的工具。这些调试和仿真器工具用于在开发期间帮助对存储器进行编程并与 DSP 进行通信。

用于 DSP 解决方案的调试工具

器件型号
说明
XDS110 XDS110 的推荐低成本调试探针。
XDS200 适用于我们处理器的中等范围联合测试行为组织调试探针(仿真器)系列。
XDS560 与 XDS200 相比,该器件具有更高性能的推荐高级调试探针。

软件
当您准备好进行开发时,无论选择 RTOS 支持还是使用库来增强设计,您都可以灵活地使用自己的设计方法。借助我们全面的编程和调试工具套件,您能够快速创建与众不同的产品。可快速访问:

  • 免费软件开发套件 (SDK),包括库和编解码器。
  • 同一个 SDK 适用于多种 DSP,因此方便开发和迁移。
  • 高度优化的编译器,可提高 C 代码性能。
  • 多种操作系统选项,支持 OpenCL 和 OpenMP。

为了简化开发,我们提供了其他工具来帮助您快速进入市场。

用于 DSP 解决方案的软件

软件
说明
编译器 使用 C/C++ 编译器和汇编语言工具支持 DSP 应用的开发。Code Composer Studio™ IDE 中包含 C/C++ 编译器和汇编语言工具。
跟踪工具 使用我们的跟踪工具套件继续了解系统性能,这套工具可让您进行基础分析,并与特定的第三方合作以提供更广泛的跟踪功能。
板级支持包 (BSP) 使用裸机代码配置平台并与 EVM 平台上特定于电路板的组件进行交互。
芯片支持库 (CSL) 包含低级寄存器级定义和基本功能,用于配置器件上的内核和寄存器。
器件驱动程序 构建在 CSL 层之上,并提供一个接口来操作和控制器件上的外设。
视频占位符

第三方网络
为了充分满足您的 DSP 设计需求并缩短产品上市时间,我们与各种第三方合作,从软件开发到硬件设计和其他生产服务全方位为您提供帮助。下表是我们第三方合作伙伴网络的一部分。可以通过该表后面的链接查看第三方合作伙伴的完整列表。

DSP 解决方案的第三方工具

第三方合作伙伴
说明
工具或服务类型
位置
硬件 软件 服务
Adaptive Digital Technologies Adaptive Digital Techologies 是音质增强算法的开发公司,提供可与 TI DSP 配合使用的出色声学回声消除软件。
yes
yes
全球
Critical Link Critical Link 开发用于电子应用的嵌入式解决方案,包括模块上系统 (SOM) 和成像平台。
yes
全球
Sensory Sensory 是一家技术开发工作室,为嵌入式 AI 和语音识别软件提供许可。
yes
yes
全球
PathPartner PathPartner 是产品工程领域的专家,提供概念到量产服务。
yes
yes
yes
全球
Mistral Mistral 是一家专注于嵌入式领域的系统工程和产品设计公司。
yes
yes
yes
全球

量产

在您完成设计并准备将其推向市场时,我们致力于提供您所需的资源,确保您快速顺利地进入市场。无论您遇到任何挑战,我们均可在整个最终开发阶段为您提供支持。

持久性

在选择器件时,您需要对产品寿命和供应连续性充满信心。另外,我们致力于延长产品寿命,并制定相应的策略和政策来兑现这一承诺。

可持续发展

我们致力于设计、制造高质量集成电路产品并将其推向市场。我们致力于提供超高质量的 IC。 

支持与培训

随着您过渡到量产阶段,您的支持需求会发生变化。另外,我们全年都可以通过在线培训和 TI E2E™ 支持论坛回答您的量产相关问题。 

地球图标