主页 微控制器 (MCU) 和处理器 微控制器 (MCU) MSP430 微控制器

微控制器 (MCU) 和处理器

MSP430 微控制器 – 应用

楼宇自动化

我们致力于提供几乎可用于每个智能楼宇产品或应用的广泛 MCU 产品系列。借助更智能的感应、能效和功效以及模拟集成功能,您能够监视和控制智能楼宇,以创建安全、高效且舒适的楼宇环境。以下是一些可从全面的单个 MSP430™ MCU 平台受益的特色楼宇系统:

楼宇自动化
全部展开全部折叠

防火安全

火灾与烟雾探测器

烟雾探测器设计所面临的挑战是在满足行业标准和保持超低功耗的同时优化 BOM。MSP430 微控制器具有几十年的烟雾探测器市场支持历史,可帮助我们的客户解决关键设计难题。

设计挑战
MSP430 优势和好处
电池寿命超过 10 年或通过总线电源驱动更多传感器节点 平均电流小于 2uA
能够检测小光电二极管电流 低泄漏内部跨阻
放大器 (5pA)
更准确地检测烟雾并区分真实的烟雾与干扰 集成运算放大器和 DAC 可实现双射线检测,从而实现比单射线检测更高的精度
在满足行业标准的同时优化 BOM 具有集成运算放大器、PGA、DAC、ADC 和温度传感器的 MCU 可帮助降低 BOM
支持快速原型设计和测试 软件可配置集成模拟信号链元件
烟雾探测器

楼宇安全系统

门禁

利用 MSP430 电容式感应微控制器,为您的安全系统键盘和电子智能锁设计添加电容式触控功能。利用可根据您的需求(从分立式触控解决方案到 SoC)进行扩展的广泛产品系列实现更多系统控制。

设计挑战
MSP430 优势和好处
高能效/较长的电池寿命 待机电流消耗的基准性能
小巧的外形和电路板尺寸 灵活的传感器/按钮设计,可节省布板空间
可承受严苛的天气/环境 IPX5 级解决方案,可防水/防潮
抗射频噪声 扩频调制和跳频技术,可减少天线干扰
缩短产品上市时间 使用 CapTIvate 设计中心进行实时调优和代码生成
门禁

运动和占位检测

运动和占位探测器是大多数住宅和商业空间中的固定设施。它们支持节能照明系统以及安全威胁检测。利用 MSP430 微控制器,可以基于数字和模拟 PIR 传感器实现低功耗运动探测器。

设计挑战
MSP430 优势和好处
10 年以上的电池寿命 灵活的低功耗模式(低于 1uA)
高效且有效的模拟信号链,支持较长的探测距离 具有集成运算放大器、PGA、DAC、ADC 和温度传感器的 MCU
可扩展选项,支持对模拟或数字传感器进行快速原型设计 具有高度集成的模拟和数字接口的广泛产品系列
小巧的外形和电路板尺寸 小至 2mm2 的各种封装
运动检测器

照明和 HVAC

照明

借助 MSP430 电容式感应 MCU 革新您的传统照明控制设计。通过添加调光控制、颜色混合和接近背光来增强功能。使用时尚现代的覆层材料提升美感,并通过消除运动部件来降低机械复杂性。

设计挑战
MSP430 优势和好处
触摸检测可靠性/稳健性 SYNC 功能可将电容式触控测量与交流过零对齐
小巧的外形和电路板尺寸 灵活的传感器/按钮设计,可节省布板空间
在断电时保持开/关或调光设置状态 可进行无限次写入的内置非易失性 FRAM
抗射频噪声
扩频调制和跳频技术,可减少天线干扰
缩短产品上市时间 使用 CapTIvate 设计中心进行实时调优和代码生成
楼宇自动化照明面板

恒温器

无论您是要设计一款简单的恒温器,还是要设计一款具有直观 HMI 的智能恒温器,MSP430 微控制器都可帮助您应对复杂的挑战,实现满足未来需求的恒温器设计。MSP430 微控制器可以帮助您实现超低功耗、更多的功能以及更佳的美感和设计。

设计挑战
MSP430 优势和好处
在空间受限的情况下实现直观的 HMI 设计,提供电容式触控功能以改善用户界面 CapTIvate™ 技术可支持微型按钮或滑块。
减少电容式触控设计的误检测,确保电池寿命超过 15 年,设计防水并支持佩戴手套进行操作 采用 CapTIvate™ 技术,每个按钮电流消耗仅为 0.9µA,抗噪性能达 10V rms,并支持金属镀层
BOM 成本降低 集成 LCD 驱动器、运算放大器/PGA、DAC 和实时时钟有助于减少电路板上的分立式器件。
超低功耗,电池寿命更长 在使用 RTC 的情况下待机电流小于 1uA
恒温器

电网基础设施

我们的解决方案和广泛的器件产品系列可实现高效的能源管理和交付,用于开发符合全球合规性标准的电网,以实现长期可靠性并符合未来的需求。无论是实现超声波感应以提高准确性和精度,使机械仪表更智能,还是创建更具有成本效益的电表,我们都可以提供各种 SoC、主机 MCU 和模拟前端来满足您的各种需求。

智能仪表
全部展开全部折叠

超声波流量计

由于没有移动或机械部件,超声波感应技术是高精度静态水表、热量计和燃气表的优选技术。具有集成超声波感应模拟前端的 MSP430 MCU 可帮助客户设计超出性能标准的产品,实现更长的电池寿命并缩短产品上市时间。

设计挑战
MSP430 优势和好处
实现精确的低流量检测和高动态范围 采用阻抗匹配和交叉相关性技术的集成 AFE
延长电池寿命以发挥全部潜力 超低功耗内核、高速 ADC 以及高效使用低功耗加速器 (LEA) 进行数字信号处理
更低的系统成本 在不影响计量性能或精度的情况下采用低成本的现成传感器
更易于开发和缩短产品上市时间 包含测量曲线和超声波设计中心软件指导的全面参考设计
更短的生产时间和成本 在温度和流速范围内增强校准技术
流量计

旋转/机械流量计

在当今的互联应用世界中,存在将机械仪表转换为智能流量计的趋势。具有集成扫描接口的 MSP430 MCU 通过支持用于流量测量的多种感应技术(如光学感应、磁感应和 LC 传感器)顺应了这一趋势。

设计挑战
MSP430 优势和好处
优化成本和提高机械流量测量精度

带增强扫描接口外设的片上系统可实现更高的精度并降低成本
超低功耗后台流量测量 超低功耗工作模式 (100uA/MHz) 和待机模式 (350nA)
快速的低功耗数据记录,能够进行固件更新 集成 FRAM 存储器可实现比标准闪存快 100 倍的数据写入速度
先进安全保障,满足自动化抄表、自动化仪表基础设施需求 AES256 以及用于随机数生成算法的真随机数种子
缩短产品的开发时间和上市时间 可加快设计阶段的参考设计和评估模块
机械仪表

电表

电表

电表通常需要符合 ANSI C12.20 和 IEC 62053 精度标准,同时还需要增强智能电表的系统安全性和代码/数据保护水平。借助具有高精度 ADC 和复杂外设的 MSP430 微控制器,单芯片解决方案可以满足这些要求并实现相应的目标。

设计挑战
MSP430 优势和好处
在不同的设计和架构中支持传感器
灵活地使用电流互感器、分流器或其他传感器以及适用于单相和三相电表的广泛产品系列进行设计
在 2000:1 的相电流动态输入范围内达到小于 0.1/小于 0.2% 的精度 具有集成 PGA 的高精度 Σ-Δ ADC,可实现更高的精度
减少能源盗窃情况和电表篡改(通过磁力和机械方式)带来的收入损失 硬件实时时钟,具有不同的 Vbat 和篡改检测 IO
降低系统级成本 包含 7 个独立 24 位 Σ-Δ ADC(具有差分输入和集成 PGA)、LCD 控制器和 RTC 的片上系统
实现和测试复杂的计量功能以及跨多种配置进行扩展可能会延长产品上市时间 通过电能测量设计中心 (EMDC) 更轻松地实现计量功能,从而缩短产品上市时间
凭借 10 年以上的电池寿命实现超长的运行时间 超低功耗模式,待机模式下的电流为 2uA
电表

工厂自动化

利用我们的集成 MCU,设计人员能够构建具有高精度、能效和功效以及通信功能和小外形尺寸的变送器。

工厂自动化
全部展开全部折叠

现场变送器

现场变送器将温度/压力/流量测量结果转换为电气表示形式,并通过回路供电 4-20mA 接口、IO-Link 接口或无线连接来传输这些测量结果。对于参数测量和用于传输这些测量结果的接口,MSP430 MCU 都可以提供独特的优势。

设计挑战
MSP430 优势和好处
用于感应的精密信号链 集成的可配置信号链元件,包括运算放大器、PGA、DAC 和 ADC
无需停止 CPU 或阻断存储器即可对 IO-Link 进行快速固件更新 集成 FRAM 存储器的速度比闪存快 100 倍 - 无需缓冲或预擦除
超低电流消耗,尤其是对于回路供电应用 超低功耗(待机电流小于 700na,大约 100uA/MHz)
外形小巧,具有很宽的工作温度范围 具有 105°C 工作温度和小封装尺寸(4x4、5x5)的 MCU 选项
现场变送器
特色器件
工具和开发套件
设计资源
MSP430FR2355 – 32KB FRAM,105°C,4x4 封装,集成 DAC 和 PGA MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件 应用手册:《如何使用 MSP430™ MCU 中的智能模拟组合》
MSP430FR2476 – 64KB FRAM,105°C,5x5 封装 MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件 培训:MSP430 MCU 智能模拟组合
MSP430FR5969 – 64KB FRAM,7x7 封装 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件 参考设计:采用 MSP430 FRAM 技术的 IO-Link
固件更新
MSP430FR5738 – 16KB FRAM,2x2/4x4 封装 40 引脚目标开发板

参考设计:配备 RTD 前端的超小型 IO-Link
传感器变送器

参考设计:4-20mA 电流环路温度
变送器

其他应用

您正在开发哪些产品?广泛的 MSP430 MCU 产品系列提供超过 1,000 个 16 位 MCU 可订购器件型号,几乎可满足您在所有行业、设计和应用中的设计需求。例如:

其他应用
全部展开全部折叠

扬声器

用户需要具有除机械按钮之外的控件的时尚界面。借助 MSP430 电容式触控 MCU,您可以启用用于跳过/倒带的滑动手势、用于调节音量的拖动手势以及用于暂停/播放/静音操作的轻触手势。

设计挑战
MSP430 优势和好处
高能效/较长的电池寿命 待机电流消耗的基准性能
高级触摸手势 控制手势的支持和示例库
可承受严苛的天气/环境,适用于户外/娱乐扬声器 IPX5 级解决方案,可防水/防潮
抗射频噪声 扩频调制和跳频技术,可减少天线干扰
缩短产品上市时间 使用 CapTIvate 设计中心进行实时调优和代码生成
扬声器

血糖监测仪

借助我们完全集成的血糖仪 SoC,缩短产品上市时间并降低系统复杂性。通过一个高能效 MSP430 微控制器,为设计人员提供灵活且精密的模拟外设以及集成式 LCD 驱动器和 USB 功能。

设计挑战
MSP430 优势和好处
需要精确的电流测量 12 和 16 位 ADC 与运算放大器紧密结合,可提供高性能信号链解决方案
经成本优化的设计目标 高度集成的单芯片解决方案可降低总体 BOM
CR2032 电池可实现较长的电池寿命 灵活的功耗模式可延长使用寿命,RTC 电流小于 1uA
血糖仪