ZHDU186 October   2026 AWRL6888

 

  1.   摘要
  2.   2
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2软件快速入门指南
  6. 3软件评估流程
    1. 3.1 关于雷达评估
    2. 3.2 更多资源

软件快速入门指南

以下是获取在 AWRL6888 器件上运行的开箱即用演示的分步概述。

  1. 安装软件

    首先,安装最新版本的毫米波低功耗 SDK 6 和 EVM 驱动程序:

    1. 最新版 mmWave-L-SDK-6
    2. XDS110 驱动程序(与 CCS 捆绑)
  2. 设置演示硬件和软件
    1. 通过电路板右下角标有 XDS_USB 的 micro USB 端口连接到 EVM。用户不需要连接到桶形插孔。
    2. 导航到 MMWAVE-L-SDK 下载位置并运行毫米波雷达可视化工具。可视化工具位于 <MMWAVE_L_SDK6_INSTALL_DIR>\<MMWAVE_L_SDK6_INSTALL_VERSION>\tools\visualizer\visualizer.exe。
  3. 刷写应用二进制文件
    1. 打开可视化工具中的 Flash 选项卡,然后选择 EVM 的 COM 端口。系统会自动检测到端口。如果未检测到端口,请在器件管理器中找到 XDS110 Class Application /User UART COM 端口,并在 GUI 中选择该端口。(注意:如果在器件管理器中看不到正确的 COM 端口,则需要安装步骤一“安装软件”中列出的 XDS110 驱动程序)。
    2. 从下拉菜单中选择 AWRL6888。系统会自动检测到器件。
    3. 按照可视化工具中所示设置开关,将器件置于刷写模式。
      xWRL6888 AWRL6888 刷写模式开关设置图 2-1 刷写模式开关设置

    4. 按下复位 开关/按钮以注册 SOP 设置。复位 按钮标为“RESET SWITCH”。
    5. 在可视化工具中按下 Switch Settings Confirmed。
      xWRL6888 AWRL6888 确认开关设置按钮图 2-2 确认开关设置按钮

    6. 选择所需的器件二进制文件。“距离-多普勒图像”(mmwave_demo.release.appimage) 是开箱即用的二进制文件。可以在此位置上传自定义二进制文件。
      xWRL6888 AWRL6888 图像刷写选项图 2-3 图像刷写选项

    7. 选择 Flash 按钮。刷写成功后,系统会发送一条消息,指示刷写成功完成。
      xWRL6888 AWRL6888 成功刷写图 2-4 成功刷写

    8. 在此阶段,根据可视化工具中显示的设置更改开关状态;这会将器件置于功能模式。然后,按下复位 开关/按钮以注册 SOP 设置。(注意:有关器件设置的更多帮助,请参阅 AWRL6844/IWRL6844 评估模块用户指南的开关设置部分)。
  4. 发送线性调频脉冲配置

    转到可视化工具中的 Configuration Dashboard 选项卡。

    1. 首先确认 COM 端口和波特率正确。
    2. 在 Configuration Selection 下,选择预设配置,或按 Upload 按钮上传自定义配置。8TX 8RX TDM 配置是默认配置。
      xWRL6888 AWRL6888 配置选择图 2-5 配置选择

    3. 选择 Send Config to device。(注意:CLI 输出位于右下窗格中)。
  5. 查看图示

    设置命令后,可视化工具将打开 Plots 选项卡并显示雷达数据的实时可视化效果。

    xWRL6888 AWRL6888 雷达数据可视化图 2-6 雷达数据可视化