ZHDA401 November   2026 TPS2HCS08-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

简介

在同时采用 12V 和 48V 供电的汽车混合电源系统中,电源轨之间容易发生短路事件。图 1 展示了车辆 ECU 中发生此类事件时的情况。在发生此类事件时,48V 电源轨会向 12V 电源轨注入大量电流。这会导致几个问题:
  1. 48V 电源轨的电流消耗大幅增加
  2. 12V 电源轨的电压升高
  3. 12V/5V 负载驱动器承受反向能量冲击
 48V 至 12V 短路示意图图 1 48V 至 12V 短路示意图

在区域控制模块 (ZCM) 应用中,许多器件都容易受到此类短路事件的影响。受影响的器件可分为两类:输入器件 和输出器件。本文重点讨论以下输出(板外负载驱动器)器件类型:

  1. 智能电子保险丝
  2. 高侧开关 (HSS)
  3. 电机驱动器 (MD)
  4. 电压跟踪型低压差稳压器 (LDO)

48V 负载驱动器的关断行为

发生任何 48V 至 12V/5V 短路时,低电压器件能否保持安全,取决于 48V 负载驱动器能否及时切断电源。因此,必须考虑 48V 负载驱动器的关断行为,因为这会显著影响下游 12V 和 5V 器件能否在短路事件中保持正常工作而不受损坏。过流保护行为主要有两种:
  1. 立即关断:达到短路电流阈值时,FET 立即关断。
  2. 电流调节:器件对电流进行调节,仅在达到热关断 (TSD) 条件时才会关断 FET。

智能电子保险丝

选用 TPS2HCS08-Q1 作为 12V 智能电子保险丝被测器件 (DUT)。测试中分别采用 48V 高侧开关 (TPS1HTC30-Q1) 和 48V 电机驱动器 (DRV8163-Q1) 作为 48V 负载驱动器,因为二者不同的响应特性会影响下游 12V 器件能否在短路事件中保持正常工作。

图 2 展示了第一种测试配置,其中采用 TPS1HTC30-Q1 作为 48V 高侧开关,采用 TPS2HCS08-Q1 作为智能电子保险丝。

 使用 TPS2HCS08-Q1 和 TPS1HTC30-Q1 的测试配置图 2 使用 TPS2HCS08-Q1 和 TPS1HTC30-Q1 的测试配置

具体测试步骤请参见 测试流程和配置参数。

图 3 和 图 4 展示了测试结果。

 TPS2HCS08-Q1 的 FET 导通时与 TPS1HTC30-Q1 发生短路图 3 TPS2HCS08-Q1 的 FET 导通时与 TPS1HTC30-Q1 发生短路
 TPS2HCS08-Q1 的 FET 关断时与 TPS1HTC30-Q1 发生短路图 4 TPS2HCS08-Q1 的 FET 关断时与 TPS1HTC30-Q1 发生短路

图 3 和 图 4 展示了将 12V 电子保险丝的输出端与 48V 高侧开关的输出端短接时的测试结果,其中 12V 电子保险丝的 FET 分别处于初始导通状态 (图 3) 和初始关断状态 (图 4)。两组测试结果均显示,12V 电子保险丝通道的输入端和输出端电压均有所升高,而 48V 输入电源轨保持稳定。短路电流与 TPS1HTC30-Q1 数据手册中所述的预期行为一致。多次重复测试均未发现器件故障。

图 5 展示了第二种测试配置,其中采用 DRV8163-Q1 作为 48V 高侧开关,采用 TPS2HCS08-Q1 作为智能电子保险丝。

 使用 TPS2HCS08-Q1 和 DRV8163-Q1 的测试配置图 5 使用 TPS2HCS08-Q1 和 DRV8163-Q1 的测试配置

具体测试步骤请参见 测试流程和配置参数。

图 6 和 图 7 展示了测试结果。

 TPS2HCS08-Q1 的 FET 导通时与 DRV8163-Q1 发生短路图 6 TPS2HCS08-Q1 的 FET 导通时与 DRV8163-Q1 发生短路
 TPS2HCS08-Q1 的 FET 关断时与 DRV8163-Q1 发生短路图 7 TPS2HCS08-Q1 的 FET 关断时与 DRV8163-Q1 发生短路

图 6 和 图 7 展示了将 12V 电子保险丝的输出端与 48V 电机驱动器的输出端短接时的测试结果,其中 12V 电子保险丝的 FET 分别处于初始导通状态 (图 6) 和初始关断状态 (图 7)。两组测试结果均显示,12V 电子保险丝通道的输入端和输出端电压均有所升高,而 48V 电池电源轨基本保持稳定。短路电流与 DRV8163-Q1 在所配置短路电流阈值下的预期行为一致。多次重复测试均未发现器件故障。

智能电子保险丝测试总结:

上述所有测试均未发现器件损坏。根据测试结果,12V 智能电子保险丝无需增加额外的保护电路。

总的来说,与高侧开关相比,导线电感对电机驱动器(或具有短路立即关断功能的 IC)的影响可能更大。根据公式 V = Ldi/dt,在电压 V 保持恒定的情况下,L 增大,di/dt 就会降低。因此,电缆电感可能会使此类器件的短路电流曲线下方面积增大,从而影响 TPS2HCS08 两端承受的能量。对于高侧开关而言,导线电感似乎没有那么关键,因为此类器件会在达到热关断 (TSD) 条件后关断。虽然不同高侧开关器件承受的能量可能有所不同,但其持续承受该能量的时间也会相应不同。归根结底,对于高侧开关而言,真正需要关注的并非电感,而是电容。电容决定了有多少能量会释放到该器件上,进而决定器件能够承受这种能量冲击的时间。

高侧开关 (HSS)

选用 TPS4HC120-Q1 作为 12V 被测器件。具体测试步骤请参见 测试流程和配置参数。

图 8 展示了第一种测试配置,其中采用 TPS1HTC30-Q1 作为 48V 高侧开关和 TPS4HC120-Q1 高侧开关。

 使用 TPS4HC120-Q1 和 TPS1HTC30-Q1 的测试配置图 8 使用 TPS4HC120-Q1 和 TPS1HTC30-Q1 的测试配置

图 9 和 图 10 展示了测试结果。

 TPS4HC120-Q1 的 FET 导通时与 TPS1HTC30-Q1 发生短路 (8A CL)图 9 TPS4HC120-Q1 的 FET 导通时与 TPS1HTC30-Q1 发生短路 (8A CL)
 TPS4HC120-Q1 的 FET 导通时与 TPS1HTC30-Q1 发生短路 (16A CL)图 10 TPS4HC120-Q1 的 FET 导通时与 TPS1HTC30-Q1 发生短路 (16A CL)

图 11 展示了第二种测试配置,其中采用 DRV8163-Q1 作为 48V 高侧开关和 TPS4HC120-Q1 高侧开关。

 使用 TPS4HC120-Q1 和 DRV8163-Q1 的测试配置图 11 使用 TPS4HC120-Q1 和 DRV8163-Q1 的测试配置

图 12 展示了测试结果。

 TPS4HC120-Q1 的 FET 与 DRV8163-Q1 发生短路图 12 TPS4HC120-Q1 的 FET 与 DRV8163-Q1 发生短路

高侧开关测试总结

当与 DRV8163-Q1 发生短路时,其短路保护 (SCP) 功能会关断输出,从而保护下游的 TPS4HC120-Q1。而当与 TPS1HTC30-Q1 发生短路时,其限流响应无法确保在 TPS4HC120-Q1 发生损坏之前切断电流。

建议的保护措施:在高侧开关的输入端串联一个阻断二极管,以防止反向电流损坏器件。

电机驱动器 (MD)

选用 DRV8245-Q1 作为 12V 被测器件。具体测试步骤请参见 测试流程和配置参数。

图 13 展示了第一种测试配置的详细信息,其中采用 TPS1HTC30-Q1 作为 48V 高侧开关和 DRV8245-Q1 电机驱动器。

 使用 DRV8245-Q1 和 TPS1HTC30-Q1 的测试配置图 13 使用 DRV8245-Q1 和 TPS1HTC30-Q1 的测试配置

图 14 和 图 15 展示了测试结果。

 DRV8245-Q1 的 FET 与 TPS1HTC30-Q1 发生短路 (8A CL)图 14 DRV8245-Q1 的 FET 与 TPS1HTC30-Q1 发生短路 (8A CL)
 DRV8245-Q1 的 FET 与 TPS1HTC30-Q1 发生短路 (16A CL)图 15 DRV8245-Q1 的 FET 与 TPS1HTC30-Q1 发生短路 (16A CL)

图 16 展示了第二种测试配置,其中采用 DRV8163-Q1 作为 48V 高侧开关和 DRV8245-Q1 电机驱动器。

 使用 DRV8245-Q1 和 DRV8163-Q1 的测试配置图 16 使用 DRV8245-Q1 和 DRV8163-Q1 的测试配置

具体测试步骤请参见 测试流程和配置参数。

图 17 展示了测试结果。

 DRV8245-Q1 的 FET 导通时与 DRV8163-Q1 发生短路图 17 DRV8245-Q1 的 FET 导通时与 DRV8163-Q1 发生短路

电机驱动器测试总结:

当与 TPS1HTC30-Q1 发生短路时,尚未验证该器件能否及时关断,从而防止反向电流流入 DRV8245-Q1。当与 DRV8163-Q1 发生短路时,尽管 DRV8163-Q1 会通过 SCP 功能关断,但其关断动作发生时,DRV8245-Q1 两端的电压已经超过了其绝对最大额定值。

建议的保护措施

  • 在 12V 电机驱动器的输入端串联阻断二极管,以防止反向电流损坏器件
  • 在 12V 电机驱动器的输出端增加 TVS 二极管,以钳位输出电压,确保其不超过器件的绝对最大额定值

电压跟踪型 LDO

跟踪型 LDO 通过较长的线束向板外负载和传感器供电,因此容易受到输出端与 48V 电池短路的影响,即使其本身由 12V 电源供电也是如此。选用 TPS7B4255-Q1 作为被测器件。具体测试步骤请参见测试流程部分。

图 18 展示了第一种测试配置,其中采用 TPS1HTC30-Q1 作为 48V 高侧开关和 TPS7B4255-Q1 LDO。

 使用 TPS7B4255-Q1 和 TPS1HTC30-Q1 的测试配置图 18 使用 TPS7B4255-Q1 和 TPS1HTC30-Q1 的测试配置

图 19 展示了测试结果。

 TPS7B4255-Q1 与 TPS1HTC30-Q1 发生短路 (8A CL)图 19 TPS7B4255-Q1 与 TPS1HTC30-Q1 发生短路 (8A CL)

图 20 展示了第二种测试配置,其中采用 DRV8163-Q1 作为 48V 高侧开关和 TPS7B4255-Q1 LDO。

 使用 TPS7B4255-Q1 和 DRV8163-Q1 的测试配置图 20 使用 TPS7B4255-Q1 和 DRV8163-Q1 的测试配置

图 21 和 图 22 展示了测试结果。

 TPS7B4255-Q1 与 DRV8163-Q1 发生短路(额外 COUT = 0uF)图 21 TPS7B4255-Q1 与 DRV8163-Q1 发生短路(额外 COUT = 0uF)
 TPS7B4255-Q1 与 DRV8163-Q1 发生短路(额外 COUT = 2.2uF)图 22 TPS7B4255-Q1 与 DRV8163-Q1 发生短路(额外 COUT = 2.2uF)

跟踪型 LDO 测试总结

无额外输出电容时:器件内部的反向电流保护 (RCP) 响应不够迅速,导致大电流流经内部 FET 并造成器件损坏。在给定测试条件下,TPS7B4255-Q1 的 RCP 响应时间最长为 0.5µs。因此可以推断,反向电流条件会在小于 0.5µs 的时间内形成,其发生速度快于 12V 汽车蓄电池输出短路所需的响应时间

有额外输出电容时(测试中低至 2.2µF):器件能够经受住测试。额外的电容为 LDO 启动 RCP 提供了足够的响应时间(0.5µs 内),从而避免器件损坏。然而,尽管器件未发生损坏,VOUT 仍然超过了其绝对最大额定值。因此,仅通过增加 COUT 并不足以构成有效的保护。

有关如何防止 LDO 中反向电流的更多信息,请参见 LDO 基础知识:防止反向电流

为验证跟踪型 LDO 能否获得有效保护,建议采用 图 23 所示的电路:

 LDO 保护电路图 23 LDO 保护电路

当输出端与 48V 电池发生短路时,该保护电路可将 OUT 端电压限制在稳态下的 VGATE + VDIODE。

在从正常工作状态快速切换至输出短路状态的瞬态过程中,保护 FET 的漏电流可能导致 OUT 端电压在初始阶段出现较高电压。当 TPS7B4255-Q1 的标称 VOUT 设定值最高为 35V 时,该瞬态电压仍可限制在器件的绝对最大额定值范围内。如果短路状态持续存在,OUT 端电压最终将稳定在 VGATE + VDIODE。这是因为 LDO 检测到 OUT 端电压升高后,会尝试将输出电压调低,从而使 VGATE 降低并关断保护 FET。如果 LDO 输出端的短路消除,输出电压便会恢复正常,保护 FET 也会重新导通。

测试结果与保护方案总结

表 1 测试结果
12V DUT 48V 负载驱动器
(关断行为)
是否发生故障/异常? 是否需要额外保护?
智能电子保险丝
(TPS2HCS08-Q1)
立即否否
电流调节否
HSS
(TPS4HC120-Q1)
立即否是
电流调节是
MD
(DRV8245-Q1)
立即是是
电流调节是
电压跟踪型 LDO
(TPS7B4255-Q1)
立即是是
电流调节是
表 2 保护设计
用例 设计 成本 优点 缺点
单向、低电流负载驱动器输入端阻断二极管低设计简单效率低
大电流/低 Rds(on) 高侧开关反向电流阻断 FET高功率效率高体积较大
稳健
电压跟踪型 LDOLDO 主动钳位电路中功率效率高体积较大
稳健
全桥(H 桥)电机驱动器(双向负载驱动器)输出端 TVS 钳位电路中设计简单能量限制

测试流程和配置参数

使用 TPS1HTC30-Q1 48V 高侧开关时的测试流程:

  1. 确保两个开关 (SW1、SW2) 和继电器均处于断开状态。
  2. 闭合 SW1。
  3. 接通 48V 电源。
  4. 启用 TPS1HTC30-Q1 的 FET。
  5. 闭合 SW2。
  6. 断开 SW1。
  7. 驱动继电器,使 48V 电源轨与低电压电源轨之间形成短路。

使用 DRV8163-Q1 48V 电机驱动器时的测试流程:

  1. 确保两个开关 (SW1、SW2) 和继电器均处于断开状态。
  2. 闭合 SW1。
  3. 接通 48V 电源。
  4. 驱动 DRV8163-Q1 HS FET。
  5. 闭合 SW2。
  6. 断开 SW1。
  7. 驱动继电器,使 48V 电源轨与低电压电源轨之间形成短路。

所有测试配置均采用以下参数。

表 3 测试配置参数
标识符 值
C1 330uF
C2 336uF
R1 20Ω
R2 5Ω
R3 5Ω
导线 1 3.5m (18AWG)
导线 2 1m (18AWG)
导线 3 1m (18AWG)
导线 4 300mm (18AWG)
导线 5 300mm (18AWG)

结语

TI 不仅是 48V 兼容器件领域的市场领军者,还积极开展测试并解决汽车应用中采用 48V 方案所面临的系统级挑战。其中,最亟待解决的问题之一,就是负载驱动器之间发生 48V 至 12V/5V 电源轨短路的风险。无论特定器件能否独立承受此类短路事件,还是需要额外的保护电路,TI 都能够为客户提供完整的系统级解决方案,助力客户顺利向 48V 架构转型。