ZHDA254 August 2026 MSPM33C321A
MCU 通常使用 GPIO 将多个信号驱动到 PCB 上的其他 IC。在 MCU 的生命周期内维持这些 GPIO 的电压电平至关重要。大多数 MCU 需要复位才能执行固件更新。这会导致既需要固件更新又需要保持特定 GPIO 电压的应用出现问题。要通过固件更新维持 GPIO 电压,MSPM0 和 MSPM33 器件提供了一种在执行引导过程所需的复位之前锁存 IO 状态的方法。要设置这些锁存器,器件必须进入称为关断的低功耗模式,但这会导致另外一个问题,即如何唤醒器件。本文档介绍了如何触发这些锁存器、如何在关断后自动唤醒 MCU、如何构建软件应用以实现此功能,以及启动过程的用例。