ZHDA250 July 2026 TUSB7320 , TUSB7340
为了捕获 USB 2.0 电气合规性测试的准确波形,需要在受测器件 (DUT)、测试装置和测量设备之间进行适当的物理连接。测试配置必须隔离 USB 2.0 信号线(D+和 D-),以允许示波器探测 TUSB7320 或 TUSB7340 下行端口生成的连续测试图形。
需要使用以下硬件组件来执行评估:主机系统 (DUT):一个集成 TUSB7320 或 TUSB7340 主机控制器的硬件平台,运行功能性 Linux 发行版。
要验证 TUSB7320/TUSB7340 控制器是否成功转换到命令合规性状态,物理连接序列必须遵循以下步骤:
TUSB7320 及 TUSB7340 利用内部端口逻辑来检测线路状态转换和连接事件。在执行 Linux 软件命令之前,必须将物理测试装置连接到被测端口。如果控制器未检测到 D+/D-线路上正确的端接负载,端口配置逻辑可能会拒绝测试状态转换或自动复位端口,从而防止生成合规性模式。