ZHDA046 January   2026 ADC3543 , THS4541

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2查找合适的放大器
  6. 3了解 ADC 及类型
  7. 4同时模拟 FDA 和 ADC 以避免缺陷
  8. 5实现直流耦合福音的五个步骤
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

在许多情况下,设计人员需要使用高速转换器实现两个功能:以更高速度采样(涵盖射频频率区域中某些部分的兆采样或千兆采样)以及直流采样。直流频段也可以为设计人员提供一些有用的信息。这可以是传感器电平或高频脉冲波形上的直流值,其中该脉冲内的直流电平为系统提供了一些有用信息,以做出更高级别的决策。

如果需要直流耦合,这通常意味着设计人员无法在设计中使用变压器或平衡-非平衡变压器前端,这种拓扑很常用且设计简便。一些平衡-非平衡变压器和变压器可以具有低频范围,可以低至非常低的 kHz 范围,但是,使用平衡-非平衡变压器或变压器对真直流进行采样恰恰是不行的。请参阅图 1-1,快速了解一些变压器和平衡-非平衡变压器的低端频率响应,在当今市场上可以低至 9kHz 范围(测试设备受限)。

 变压器和平衡-非平衡变压器的低端频率响应图 1-1 变压器和平衡-非平衡变压器的低端频率响应

在 9kHz(用于测量这些平衡-非平衡变压器的 S21 响应的 VNA 的测试设备限制)下,平衡-非平衡变压器的许多低端响应都在 –10 至 –50dB 或更高的衰减范围内。因此,如果用户计划对真直流进行采样,这未必是实用际设计。

这种情况通常会强制设计人员使用放大器耦合到 ADC 并保持该直流值。通常会使用 FDA(即全差分放大器)来保持该直流值并将其传送到 ADC 以进行采样,但是放大器确实存在一些注意事项。首先,ADC 不能仅与任何 FDA 配合使用从而实现直流耦合。以下是放大器数据表中需要检查的一些内容,以确保 ADC 可以正常工作:

  1. 放大器的输出级可实现直流耦合。
  2. 放大器电源的合规范围足够大。
  3. 放大器输入或输出共模范围足够大,这通常与第二点有关。

接下来,设计人员还可以使用单端信号链,然后将信号链连接到 FDA。如果是这种情况,接下来要检查 FDA 是否可以针对单端 (SE) 输入和差分 (DIFF) 输出进行配置。有时,FDA 只允许差分输入和差分输出信号配置。

如果 FDA 数据表中未显示这类信息,请联系厂家供应商并核实。