在应对消费类电器、楼宇暖通空调 (HVAC) 系统和工业驱动装置的能耗挑战中,业界积极响应,通过实施诸如季节性能效比 (SEER)、最低能效标准 (MEPS)、Energy Star 和 Top Runner 等项目推进建立系统能效评级体系。
变频驱动器 (VFD) 可为加热和冷却系统提供出色的系统效率,特别是在这些系统具有范围非常宽的精确速度控制的情况下。VFD 使用逆变器控制电机转速,并进行高频脉宽调制 (PWM) 开关,可获得真正的可变速度控制。
虽然这些逆变器目前是使用绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 作为电源开关来实现的,但由于总体损耗较高,开关频率和电力输送受到限制。不过,随着宽带隙技术的进步,在电机驱动器中使用基于氮化镓 (GaN) 的电源开关有助于提高功率密度、电力输送能力和效率。
Manu Balakrishnan
Systems engineer
Motor drivers
GaN FET 导致的导通损耗与 GaN 的导通状态电阻成正比,这一点与 MOSFET 类似。但对于 IGBT,导通损耗取决于拐点电压和动态导通状态电阻,这通常高于 GaN FET 或 MOSFET。
在开关损耗方面,与 MOSFET 和 IGBT 相比,GaN FET 的损耗要低得多,原因是:
图 1 展示了在开关频率为 20kHz、基于 GaN 的逆变器的相位节点电压压摆率限制为 5V/ns、环境温度为 55°C 的情况下,基于 GaN、IGBT 和 MOSFET 的解决方案的逆变器效率理论比较。可以看到,GaN 解决方案可帮助将功率损耗至少降低一半。
图 2 比较了德州仪器 (TI) DRV7308 三相 GaN 智能电源模块 (IPM) 和峰值电流额定值为 5A 的 IGBT IPM 的效率。相应的值在以下条件下测得:电源电压为 300VDC、开关频率为 20kHz、环境温度为 25°C、风扇电机电缆长度为 2m、提供 0.85A 的均方根绕组电流和 250W 的逆变器输出功率。GaN IPM 的压摆率配置为 5V/ns。
专为高速电机或电感较低的电机而设计的永磁同步电机通常需要高 PWM 频率,以减少电流纹波并实现出色的电机性能。终端设备示例包括吹风机、鼓风机和泵。
电机绕组中较高的电流纹波会导致不必要的扭矩纹波,增加铜和磁芯损耗,并导致开关期间检测到的平均电机电流不准确。
基于 MOSFET 或 IGBT 的 IPM 的额定使用频率通常为 20kHz;但是,由于开关损耗较高,它们通常用于较低的开关频率(6kHz 至 16kHz)。由于 GaN 即使在较低的 dv/dt 下也能提供低得多的开关损耗,因此能够以高得多的频率进行开关以提高电机效率和性能。
图 3 展示了 DRV7308 的功能方框图,此器件集成了针对所有 GaN FET 且具有相位节点电压压摆率控制功能的前置驱动器。DRV7308 有助于在 Quad Flat No-lead (QFN) 12mm x 12mm 封装内的三相调制、场定向控制驱动的 250W 电机驱动应用中实现超过 99% 的逆变器效率,无需散热器。
设计人员通常必须考虑 dv/dt 对电机绝缘、轴承寿命、电磁干扰 (EMI) 和可靠性的影响。
DRV7308 包含一个集成前置驱动器压摆率控制电路,此电路控制相位节点上的 dv/dt。可以将压摆率设置控制在 5V/ns 以下,并在电机绕组绝缘和开关损耗优化之间权衡配置压摆率。DRV7308 的较低压摆率设置涵盖了现有 IGBT 提供的范围,而较高的压摆率有助于将开关损耗保持在低得多的值。
图 4 和图 5 展示了 DRV7308 在 1A 负载、300V、10V/ns 压摆率设置和 2m 电机电缆条件下的相位节点开关电压。具有较低寄生效应的 GaN FET 零反向恢复和前置驱动器压摆率控制有助于实现干净的电压开关波形。
空调和制冷系统通常需要变化很大的速度控制,以实现更高的压缩机和加热系统效率。死区时间大于 1µs 且传播延迟大于 500ns 的传统 IPM 会限制最大和最小工作 PWM 占空比,并缩小运行速度范围。较长的死区时间还会降低电机的可用电压,并且要增加电机电流才能实现相同的电力输送。
DRV7308 提供自适应死区时间,最大死区时间小于 200ns,传播延迟低于 200ns,可帮助设计人员扩大工作 PWM 占空比范围,从而扩大速度范围,同时还提高电机的可用电压。例如,能够在空调系统中实现从超低到高速的转换,有助于设计人员在启动时设置最高速度,从而使系统更快地制冷和制热。然后,在达到设定的温度后,设计人员可根据空调负载的变化,使用更精细的低速和容量控制。这种更精细、更出色的负载点控制有助于提高系统效率。
超低死区时间和传播延迟以及低传播延迟失配特性可实现精确的平均电流检测,从而提高控制精度,尤其是对于场定向控制驱动。图 6 展示了传播延迟对平均电流检测精度的影响。在 PWM 期间,在 PWM 导通时间段的中间对电流进行采样将获得每个 PWM 周期中的平均电机电流。图 6 还展示了传播延迟如何使电流检测偏离中值。电流检测误差 (ΔI) 取决于传播延迟、施加的电压、PWM 开关频率和电机电感。对于低电感电机,误差将很高。电流检测误差还会影响无传感器控制驱动器中的电机位置检测(估算器)精度。电机位置估算误差会导致电机效率降低。DRV7308 具备超低传播延迟和传播延迟失配,有助于实现精确的平均电流检测并提高电机效率。
在电机驱动系统中,导致可闻噪声的主要来源之一是电流失真引起的扭矩纹波。对于电机,电流失真取决于多个因素,包括 PWM 频率、死区时间和电流检测精度。
与基于 IGBT 或 MOSFET 的解决方案相比,DRV7308 可显著降低开关损耗,并实现更高的 PWM 频率。在较高的开关频率下,较低的绕组电流纹波可实现较低的扭矩纹波,超出了可闻频率范围。
在基于 IGBT 和 MOSFET 的系统中,死区时间为 1µs 到 2μs 或更长,导致相当高的电机电流失真。死区时间失真以每 60 度电角出现一次,并导致电流波形上的第六次谐波,这通常位于可闻频率范围内。DRV7308 的自适应死区时间逻辑可实现短于 200ns 的死区时间,从而实现超低的电流失真,进而降低可闻噪声。
图 3 比较了在死区时间为 0.2μs 的情况下测试 DRV7308 时的电机绕组电流总谐波失真 (THD),以及在死区时间为 2.5μs 的情况下测试 IGBT IPM 时的电机绕组电流总谐波失真。与 IGBT IPM 相比,DRV7308 失真非常低。由于低占空比或低逆变器调制指数,死区时间的影响更大,因此在输送功率较低时,IGBT IPM 的这种失真将呈指数级升高。