ZHCUBW5 April 2024
根据给定的地址和长度计算 Fletcher 校验和。
uint32 Fapi_calculateFletcherChecksum(
uint16 *pu16Data,
uint16 u16Length
)
| pu16Data [in] | 计算校验和的起始地址 |
| u16Length [in] | 计算中要使用的 16 位字的数量 |
该函数为指定数量的 16 位字从提供的地址开始生成 32 位 Fletcher 校验和。请注意,只有闪存主阵列地址范围可用于此函数。不应提供 DCSM OTP 地址范围。