ZHCTA03 January   2026 DLPC6540 , DLPC8424 , DLPC8445

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3

很多工程师在开发DLP系统的时候都会碰到暗场偏色和灰阶不连续的问题,其中一大优化方向可以通过优化LED driver的开关延时来解决。本篇内容主要讲述了LED driver开关延时带来的对DLP显示的影响。

理想的LED使能信号时序和DMD控制时序应该一一对应,如下图所示,在每一帧DMD信号到来的时候,相应颜色的LED也及时亮起。

但实际上由于LED driver本身存在开光延时,导致时序如下图所示。

如果出灯时序和DMD的控制时序不匹配, 比如R灯还没完全关闭,DMD已经在传输G的数据,会使得绿色的画面参杂进了红色,从而导致部分绿色灰阶不连续问题。

在DLP的软件中,为了补偿这一部分延时带来的画质问题,我们可以将测量到相关延时参数填入到到工程里面。DLP controller会根据相应的参数去调整LED灯的控制信号使其提前开启和关闭保持与数据链路同步。LED driver 的延时也有可能导致暗场偏红或者偏蓝问题,纯色场偏色问题,可以尝试通过调整下面参数来解决。

但是对于上升沿RM和下降沿FM这部分,如果时间过长,由于这部分出光不稳定,如果在这段时间内做DMD的数据传输,会导致本段数据投影出来的效果和预期出现偏差。DLP系统的不同灰阶显示是通过控制DMD的翻转,ON/OFF的duty 来控制。如果希望灰阶表现出完美的连续性,要求在DMD翻转的时候出光是完全稳定的。所以过长的上升沿下降沿容易造成灰阶的不连续性,如果完全舍弃这部分出光,会使得亮度下降,建议根据客户的画质要求,针对性地优化LED Driver的上升沿和下降沿 比如对灰阶敏感的系统最好能控制上升沿下降沿在5us左右。

另外不同的LED driver在电流大小不同的时候,延时表现也不一样。目前的投影仪一般都设定在最大电流档,所以延时表填写的值为电流最大档的LED driver延时参数。如果LED driver在不同电流档位下表现差异过大,则会在低电流档位下,由于参数不匹配而出现偏色等问题。所以DLP系统会对LED driver的开关延时统一性有要求。

总的来说,通过DLP的内部算法补偿LED driver带来的开关延时,优化LED Driver上下升延时以及在不同电流挡位下的一致性, DLP 投影系统的颜色和灰阶表现通常能够达到理性的效果。