ZHCT956 July   2025 UCD3138

 

  1.   1
  2.   2
    1.     简介
    2.     新的反馈信号
    3.     方法 1:无负环路基准的控制器
    4.     方法 2:纯固件型控制器
    5.     方法 3:占空比前馈控制
    6.     闭合电流环路
    7.     相关内容
    8.     参考资料
  3.   商标
    1.     12

简介

在所有功率因数校正 (PFC) 拓扑中,图腾柱无桥 PFC 具备出色效率,因而在服务器与数据中心中得到广泛应用。然而,闭合连续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥 PFC 的电流控制环路并不像传统 PFC 那样简单直接。在 CCM 下运行的传统 PFC 采用平均电流模式控制器 [1],如 图 1 所示,其中 VREF 是电压环路基准,VOUT 是检测到的 PFC 输出电压,Gv 是电压环路,VIN 是检测到的 PFC 输入电压,IREF 是电流环路基准,IIN 是检测到的 PFC 电感器电流,Gi 是电流环路,d 是脉宽调制占空比 (PWM)。由于传统 PFC 采用桥式整流,所有这些数值均为正,且电流反馈信号 IIN 是整流后的输入电流信号。

 PFC 的平均电流模式控制器,其中所列全部参数均为正值,且 IIN 是整流后的输入电流信号。来源:德州仪器 (TI)图 1 PFC 的平均电流模式控制器,其中所列全部参数均为正值,且 IIN 是整流后的输入电流信号。来源:德州仪器 (TI)

新的反馈信号

由于图腾柱无桥 PFC 中的电感器电流为双向电流,传统 PFC 所用的电流检测方法不再适用。而是,需采用如霍尔效应传感器这类双向电流传感器,来检测双向电感电流并为控制环路提供反馈信号。

不过,霍尔效应传感器的输出不会与检测到的电流 100% 匹配。举例而言,若检测电流为正弦波,霍尔效应传感器的输出则会是带有直流失调的正弦波,如图 图 2 所示。因此,无法直接将其用作 图 1 所示电流模式控制器的反馈信号,需对控制器进行调整,以适配这种新的反馈信号。在本期电源设计小贴士中,我将介绍使用这种新的反馈信号来闭合电流控制环路的三种方法。

 图腾柱无桥 PFC 及其电流检测信号,显示霍尔效应传感器输出不会与检测到的电流 100% 匹配。来源:德州仪器 (TI)图 2 图腾柱无桥 PFC 及其电流检测信号,显示霍尔效应传感器输出不会与检测到的电流 100% 匹配。来源:德州仪器 (TI)

方法 1:无负环路基准的控制器

某些数字控制器(例如德州仪器 (TI) 的 UCD3138)采用硬件状态机实现控制环路;因此,状态机的所有输入信号必须大于或等于零。在此类情况下,按以下步骤闭合电流控制环路:

  1. 通过两个模数转换器 (ADC) 分别检测交流线和交流中性线电压。
  2. 使用固件对检测到的 VAC 信号进行整流,如公式 1 和 图 3 所示。
    方程式 1.  if  ( V L > V N ) * V I N = V L V N  else  V I N = V N V L
     使用公式 1 中所示固件对检测到的输入电压 VAC 进行整流。来源:德州仪器 (TI)图 3 使用公式 1 中所示固件对检测到的输入电压 VAC 进行整流。来源:德州仪器 (TI)
  3. 采用与计算传统 PFC 中的 IREF 时相同的方法计算正弦基准 VSINE,如公式 2 和 图 4 所示。
    方程式 2. V S I N E = G V × V I N V I N _ R M S 2
     采用与计算传统 PFC 中的 IREF 时相同的方法计算正弦基准 VSINE。来源:德州仪器 (TI)图 4 采用与计算传统 PFC 中的 IREF 时相同的方法计算正弦基准 VSINE。来源:德州仪器 (TI)
  4. 直接使用霍尔效应传感器输出作为电流反馈信号 IIN(公式 3)。
    方程式 3. I I N =   H a l l e f f e c t   s e n s o r   o u t p u t
  5. 在正交流周期内,对比 VSINE 波形与霍尔效应传感器输出波形,二者形状相同。唯一的区别是存在直流失调。使用公式 4 计算电流环路基准 IREF
    方程式 4. I R E F = V S I N E + D C o f f s e t
  6. 控制环路具有标准负反馈控制。使用公式 5 来计算进入控制环路的误差:
    方程式 5. E r r o r = I R E F I I N
  7. 在负交流周期内,对比 VSINE 波形与霍尔效应传感器输出波形,二者不同之处不仅为直流失调,波形走向也相反。使用公式 6 计算电流环路基准 IREF
    方程式 6. I R E F = D C o f f s e t V SINE
  8. 在负交流周期内,电感器电流越高,霍尔效应传感器输出的值越低。控制环路需要从负反馈变为正反馈。使用公式 7 来计算进入控制环路的误差。
    方程式 7. E r r o r = I I N I R E F

方法 2:纯固件型控制器

对于 TI C2000 微控制器这类纯固件数字控制器,控制环路由固件实现,这意味着内部计算参数可正可负。在此类情况下,按以下步骤闭合电流控制环路:

  1. 通过两个 ADC 检测交流线和交流中性线电压。然后使用线电压减去中性线电压以获得 VIN,如公式 8 和 图 5 所示。
    方程式 8. V I N = V L V N
     使用线电压减去中性点电压后,计算 VIN。来源:德州仪器 (TI)图 5 使用线电压减去中性点电压后,计算 VIN。来源:德州仪器 (TI)
  2. 采用与传统 PFC 相同的方法,计算正弦电流环基准 IREF,如公式 9 和 图 6 所示。
    方程式 9. I R E F = G V × V I N V I N _ R M S 2
     采用与传统 PFC 相同的方法计算 IREF。来源:德州仪器 (TI)图 6 采用与传统 PFC 相同的方法计算 IREF。来源:德州仪器 (TI)
  3. 对比 IREF 波形与霍尔效应传感器输出波形,二者形状一致,唯一不同的是直流失调。使用公式 10 计算输入电流反馈信号 IIN图 7 显示了波形。
    方程式 10. I I N = H a l l s e n s o r o u t p u t D C o f f s e t
     使用霍尔传感器输出的波形和直流失调计算 IIN.来源:德州仪器 (TI)图 7 使用霍尔传感器输出的波形和直流失调计算 IIN.来源:德州仪器 (TI)
  4. 在正交流周期内,控制环路具有标准的负反馈控制。使用公式 11 来计算进入控制环路的误差:
    方程式 11. E r r o r = I R E F I I N
  5. 在负交流周期内,电感器电流越高,霍尔效应传感器输出的值越低;因此,控制环路需从负反馈切换为正反馈。使用公式 12 来计算进入控制环路的误差。
    方程式 12. E r r o r = I I N I R E F

方法 3:占空比前馈控制

总谐波失真 (THD) 要求愈发严格,尤其在服务器和数据中心应用中。降低 THD 需不断提高控制环路带宽。高带宽会减小相位裕度,导致环路不稳定。有限的 PFC 开关频率也限制了带宽提升。为解决此问题,可在控制环路中加入预计算的占空比来生成 PWM,即占空比前馈控制 (dFF) [2], [3]

对于 CCM 模式下的升压拓扑,公式 13 对 dFF 的计算方式如下:

方程式 13. d F F = V O U T V I N V O U T

该占空比形式可在开关上有效地生成一个电压,此电压在一个开关周期内的平均值等于整流输入电压。常规电流环路补偿器会根据计算出的该占空比来更改占空比。由于升压电感器在线路频率下的阻抗非常低,占空比的微小变化即可在电感器上产生足够的电压,以生成所需的正弦电流波形,因此电流环路补偿器无需具有高带宽。

图 8 展示了最终形成的控制方案。将计算出的 dFF 与传统的平均电流模式控制输出 dI 相加,得到最终的占空比 d,用于生成控制 PFC 的 PWM 波形。

 PFC 的占空比前馈控制,其中将计算出的 dFF 与传统的平均电流模式控制输出 dI 相加,将得到最终占空比 d,以此生成 PWM 波形来控制 PFC。来源:德州仪器 (TI)图 8 PFC 的占空比前馈控制,其中将计算出的 dFF 与传统的平均电流模式控制输出 dI 相加,将得到最终占空比 d,以此生成 PWM 波形来控制 PFC。来源:德州仪器 (TI)

若要在图腾柱无桥 PFC 中发挥 dFF 的优势,可按以下步骤闭合电流环路:

  1. 执行方法 2 中的步骤 1、2、3、4 和 5。
  2. 计算 dFF,如公式 14 中所示。由于 VIN 是正弦波,且在负交流周期时为负值,计算时需取其绝对值。
    方程式 14. d F F = V O U T | V I N | V O U T
  3. 使用公式 15 将 dFF 与 GI 的输出 dI 相加,得到最终占空比 d。
方程式 15. d = d I + d F F

此外,您还可以对基于硬件状态机的控制器使用 dFF 控制;有关详细信息,请参阅参考资料 [2]

闭合电流环路

闭合图腾柱无桥 PFC 的电流环路不像传统 PFC 那样简单直接,且不同控制器的实现方式可能存在差异。此电源设计小贴士可帮您理清图腾柱无桥 PFC 控制环路实现过程中的困惑,为您的设计选择合适的方法。

参考资料

  1. Dixon, Lloyd。“用于离线电源的高功率因数前置稳压器。”德州仪器 (TI) 电源设计研讨会 SEM600,文献编号 SLUP087,1988 年。
  2. Sun, Bosheng。 “Duty Ratio Feedforward Control of Digitally Controlled PFC.” Power Systems Design,2014 年 12 月 3 日。
  3. Van de Sype、David M.、Koen De Gussemé、Alex P.M. Van den Bossche 和 Jan A. Melkebeek。“Duty-Ratio Feedforward for Digitally Controlled Boost PFC Converters.”发表于 IEEE 工业电子学汇刊,第 52 卷,第 1 期(2005 年 2 月):第 108-115 页。

先前已发布于 EDN.com 上。