ZHCT553 July 2024 LMX2571
在无线收发机中,杂散信号及其与其它干扰信号相混频后的信号,如果落入工作信号频段,会降低接收机的灵敏度。如下所示是数字对讲机系统的超外差射频收发机系统框图,PLL 作为核心器件,它提供了对收发信号进行变频操作所必需的本振信号,其性能对整个系统的性能至关重要。
图 1 接收机框图通信系统中,为了获得比较窄的信道步径,通常会采用比较大的 N 分频数 ((N Divider))。但随着 PLL 的 N 分频数数值的增大,PLL 的相位噪声 (Phase noise) 也会恶化。相比于整数型 PLL,对于同样的频率步径要求,采用小数分频型 PLL 可以使用更小的 N 值,进而可以获得更好的相位噪声性能。但是,小数分频也会有其他问题,比如杂散。
LMX2571 是 TI 推出的一款低功耗高性能的 RF 合成器,广泛应用于窄带系统中。它可以使用内部 VCO 或与外部 VCO 搭配使用。使用外部 VCO 时, charger pump 电压可达 5V,同时内部集成了 delta-sigma 调制器,实现小数分频。针对小数杂散问题,LMX2571 内置可编程乘法器,来消除整数边界杂散。本文主要介绍 LM2571 的 delta-sigma 调制器的阶数和 dither 特性对小数杂散的影响。
图 2 LMX2571框图Delta-sigma 调制器基本原理
LMX2571 利用 Delta-sigma 调制器实现小数分频。实际上小数型 PLL 的 N 分频器也只能进行整数分频,但是通过合理的控制其瞬时分频比,使其平均分频比等于所需的 N.F,从而实现需要的输出频率。例如,为了输出 20.5,输入一次 20,一次 21,则平均输出频率就等于 20.5。
当然,这是理想情况。如果这样周期性的去控制 N 分频器,那么 VCO 的控制电压 Vctrl 会发生周期性的波动,造成输出本振信号频谱上出现明显的分数杂散。
Delta-sigma 调制器可以很好的解决这个问题。对于一个给定的小数信号 0.F, Delta-sigma 可以输出一组由0和1组成的伪随机序列 S(n),使得这组序列的平均值等于 0.F,同时包含一些被整形到高频处的量化噪声。
从频域看,调制器就是在原有信号中,加上了被高通整形后的量化噪声。从时域看,则是小数输入得到了一个伪随机数列,经过平均滤波以后,其等效值与输入近似相等,然后通过 N+S(n) 去控制 N 分频器,就可以实现 N.F 的平均分频比,同时避免了固定周期型的变化而引起的分数杂散。
图 3 1阶Delta-Sigma调制器示意图Delta-sigma 输出虽然是一个随机数列,但是因为其输出本质上还是一个有限状态机,还是会出现一些重复。比如以1阶为例,输出的是 0 和 1 比特流,那对应的还是 20 和21,所以并不是一个真正意义上的随机数列,依旧会在功率谱上出现杂散。为了进一步让输出的序列更加随机,TI 的 LMX2571 通过如下一些功能来优化杂散特性。
LMX2571 可以调整 Delta-sigma 的阶数,其实就是量化器的阶数,一阶使用一个 comparator,也就是 1bit 的 DAC,输出的就是 0 和 1。 同理,最多 4 阶,可以输出 2 的四次方,16 个数字,所以随机序列的个数增加,可以降低杂散。
图 4 2阶 Delta-sigma 调制器简化模型抖频,也就是 Dither 的原理是:向调制器中加入了一阶高通整形的抖动噪声,它在成功地消除调制器输出序列的周期性的同时仅引起了极小的误差。LMX2571 的 Dither 分成了4 个等级— Disable、Weak、Medium、Strong。
图 5 LMX2571 Dither 配置界面如下所示给出了在同一工况下,不同等级的 Dither 对应的 spur 数据。
图 6 Spur performance when Dither
is disable
图 7 Spur performance when Dither
is enabled as weak
图 8 Spur performance when Dither
is enabled as medium
图 9 Spur performance when Dither
is enabled as strong当然,可以看到,dither 虽然可以减小杂散,但是能量不会消失,只是分散到更多的频点,对应的相位性能会下降。这是一个 trade-off,需要根据工况去权衡。