ZHCT478 February 2024 LMG3526R030 , TMS320F280049C , UCC27517
为了在轻负载下改善功率因数校正 (PFC) 并达到峰值效率,同时缩减无源器件,需要用到符合成本效益的解决方案,而这一需求在使用常规连续导通模式 (CCM) 控制的情况下变得越来越困难。工程师们正在对复杂多模解决方案进行大量研究,以求解决这些问题 [1]、[2],这些方法吸引人之处在于,它们使您能够缩减电感器的尺寸,同时在较轻的负载下利用软开关提高效率。
但在本期电源设计小贴士中,我将介绍一种实现高效率和低总谐波失真 (THD) 的新方法,此方法不需要使用复杂的多模式控制算法,可在所有工作条件下实现零开关损耗。此方法采用高性能氮化镓 (GaN) 开关,它具有一个集成标志,用于指示开关是否通过零电压开关 (ZVS) 导通。这种方法可在所有工作条件下实现高效率 ZVS,同时强制 THD 处于非常低的水平。
该系统所使用的拓扑为积分三角电流模式 (iTCM) 图腾柱 PFC [3]。对于高功率和高效率系统来说,图腾柱 PFC 在导通损耗方面具有明显的优势。此拓扑的 TCM 版本会确保电感器电流在开关导通之前始终为足够的负值,以此强制进行 ZVS [4]。图 1 展示了 iTCM 版本的图腾柱 PFC。
图 1 iTCM 拓扑,其中显示了交流线路频率电流包络。TCM 转换器和 iTCM 转换器之间的区别在于存在 Lb1、Lb2 和 Cb。在正常工作期间,Cb 上的电压等于输入电压 Vac。以 180 度异相运行的两相会利用纹波电流消除,并降低 Cb 中的均方根电流应力。Lb1 和 Lb2 的大小设定为仅处理 TCM 运行所必需的高频交流纹波电流。这可以消除 TCM 中使用的电感器所需的直流偏置(如 [4] 中所定义)。在存在 ZVS 所必需的高磁通摆幅的情况下,Lb1 和 Lb2 的铁氧体磁芯有助于确保低损耗。Lg1 和 Lg2 的值大于 Lb1 和 Lb2(高达 10 倍),可防止大部分高频电流流入输入源,进而降低电磁干扰 (EMI)。此外,由于 Lg1 和 Lg2 中的纹波电流较低,因此可以使用成本更低的磁芯材料。图 1 还展示了多个关键分支的纹波电流包络。
控制由德州仪器 (TI) TMS320F280049C 微控制器和 LMG3526R030 GaN 场效应晶体管 (FET) 来实现。这些 FET 具有集成式零电压检测 (ZVD) 信号,每次开关通过 ZVS 导通时,此信号都会置为有效。微控制器使用 ZVD 信息来调整开关时序参数,从而以刚好足够实现 ZVS 的电流来导通开关。为简单起见,图 2 展示了一个单相 iTCM PFC 转换器。表 1 定义了此图中使用的关键变量。微控制器会使用一种算法来为系统求解精确的微分方程组。这些方程使用的条件会在两个开关上强制执行 ZVS,并强制电流等于电流命令。只要系统以适合两个开关的正确 ZVS 量运行,这些方程就是准确的。当正确运行时,算法会得出 0% THD 的时序参数和最优 ZVS 量。为了实现 ZVS 条件,每个开关(S1 和 S2)会逐周期向微控制器报告各自的 ZVS 导通状态。在图 2 中,Vhs,zvd 和 Vls,zvd 表示 ZVD 报告。
图 2 具有控制信号的单相 iTCM 原理图。![]() |
图 3 说明了 ZVD 时序调整过程。在每个开关周期中,微控制器会根据 ZVD 信号的累积历史记录计算开关时序参数(ton、toff、trp 和 trv)。图 3b 显示系统正以理想频率运行。理想情况下,我是说当 THD 为 0%,高侧和低侧 FET 会达到完美的 ZVS 量。图 3a 显示了当工作频率比理想频率低 50kHz 时会发生什么。请注意,高侧 FET 会失去 ZVS(如高侧 ZVD 信号损耗所示),而低侧 FET 的负电流则大于实现 ZVS 所必需的值。结果会导致效率损失和功率因数失真。图 3c 会在工作频率比理想值高 50kHz 时会出现。在这种情况下,高侧 FET 具有 ZVS,但低侧 FET 失去 ZVS。同样,也会存在明显的效率损失和失真。
图 3 低 fs (a)、理想 fs (b) 和高 fs (c) 下的 ZVD 行为。根据是否存在 ZVD 信号,控制器可以增加或降低将系统推至最佳工作点的频率。这样一来,控制活动相当于一个尝试找到最佳工作频率的积分器。当系统在每个周期徘徊在勉强实现 ZVS 的临界状态时,就会达到最优状况。
图 4 展示了一个使用我目前所述拓扑和算法构建的原型。
图 4 功率密度为 120W/in3 的 400V 5kW 原型。表 2 概述了该原型的规格和重要元件值。
![]() |
图 5 显示了该原型的测量节点,图 6 展示了该原型在全功率 (5kW) 下运行时的系统波形。开关节点电流 IL,A 和 IL,B 是其各自分支的 Lg 和 Lb 中的电流之和。图中的放大部分显示了正半周期内的波形细节。电流波形为理想的三角形,具有刚好足够实现 ZVS 的负电流,如开关节点电压 VA 和 VB 所示。此外,电流波形的正弦包络表明 THD 较低。
图 5 原型测量节点
图 6 在全功率下(Vin = Vout/2,负载 = 5kW,Vin = 230Vac,Vout = 400V)运行的原型的系统波形。图 7 显示了在整个负载范围内测得的效率和 THD。效率峰值达到 99% 以上,几乎在整个负载范围内都高于 98.5%。THD 最大值为 10%,在大多数负载范围内都低于 5%。为了优化性能,单位相以大约 2kW 的功率减相或增相。
图 7 整个负载范围内的原型效率和 THD。您可以使用 ZVD 信号来控制图腾柱 PFC 转换器的工作频率,从而实现高效率和低 THD。有关此方法的更多信息以及系统仿真模型,请参阅变频、ZVS、5kW、基于 GaN 的两相图腾柱 PFC 参考设计。
之前在 EDN.com 上发布。