ZHCSYY0A September 2025 – January 2026 TPUL2T323-Q1
PRODUCTION DATA
TPUL2T323-Q1 用于从输入触发事件中生成固定宽度的脉冲。此器件可重触发,这意味着在输出处于活动状态时收到的输入触发将导致输出脉冲延长,并且它不会在最近一次触发后的一个配置时间段内过期。
输入触发事件来自三个门控输入:T、T 和 CLR。这些输入组合在一个 3 输入与门中,使用 T 内部反转,这样逻辑遵循布尔方程 = !(T) • T • CLR。每个输入都具有一个施密特触发架构,因此包含迟滞功能,可用于缓慢转换或高噪声信号。如果输入信号大于 VT+,则检测为逻辑高电平;如果输入信号小于 VT-,则检测为低电平。在 VT+ 和 VT- 之间,输入信号被检测为最后一个有效状态,直到超过其中一个值。在上述内部 Y 信号的上升沿触发输出脉冲。
输出脉冲宽度可以通过选择外部时序元件 Rext 和 Cext 进行控制。典型特性 部分提供了相关图表,以便根据所需的脉冲宽度轻松选择合适的元件值。有关外部元件对 TPUL2T323-Q1 时序精度影响的更多信息,请参阅特性 部分。