ZHCSX12A August 2024 – June 2026 TPS544E27
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| AGND | 32 | G | 接地引脚,内部控制电路的基准点 |
| ALERT# | 28 | O | 通用低电平有效漏极开路引脚。该功能可以通过 PMBus (D0h) SYS_CFG_USER1 命令中的 SEL_ALRT_FN 字段进行选择。
|
| BOOT | 26 | P | 高侧栅极驱动器(升压端子)的电源轨。在该引脚与 PHASE 引脚之间连接自举电容器。建议使用高温 (X7R) 0.1μF 或更大容值的陶瓷电容器。 |
| EN | 27 | I | 使能引脚,这是一个高电平有效输入引脚,当该引脚置为高电平时,会使 VR 开始输出电压轨的软启动序列。当置为无效(低电平)时,VR 将 VRRDY 引脚置为无效,然后开始输出电压轨的关断序列并继续直至完成。 |
| GOSNS | 31 | I | 差分遥感电路的负输入端,连接到负载侧的接地检测点。 |
| I_IN_M | 4 | I | 连接到本地输入功率检测电阻器的负极侧。用于 VIN 遥测的输入电压也在该引脚上检测。如果未使用输入功率检测功能,则将 I_IN_P 和 I_IN_M 连接在一起,并将两者都连接到 PVIN 以用于 VIN 遥测。如果不需要 VIN 遥测,还可以将这些引脚接地或连接至其他电压。 |
| I_IN_P | 3 | I | 连接到本地输入功率检测电阻器的正极侧。如果未使用输入功率检测,则将 I_IN_P 连接到 I_IN_M。 |
| NC | 6、37 | — | 未连接。这些引脚在内部悬空。 |
| PGND | 7 – 10、19 | G | 内部功率级的电源接地端 |
| PHASE | 25 | O | 高侧 MOSFET 驱动器的回路。在内部短接至 SW。将 BOOT 引脚旁路电容器连接到此引脚。 |
| PMB_ADDR/IMON | 29 | I/O | 通用引脚。在器件初始化期间,通过在该引脚和 AGND 之间连接一个外部电阻器来设置控制器的 PMBus 地址。为了正确检测电阻,在 VCC 上电时器件初始化期间,此引脚的负载不得超过 20pF。还选择了 DC_LL、VBOOT 和偏移源 0 或 1。器件初始化后,该引脚可用作模拟电流监控输出。该引脚是低侧 MOSFET 的电流检测引脚。模拟 IMON 功能通过 PMBus (DAh) SVID_IMAX 命令中的 EN_AIMON 位启用。使用 IMON 功能时,此引脚的负载不得超过 50pF。 |
| PMB_CLK | 36 | I | PMBus 串行时钟引脚 |
| PMB_DATA | 1 | I/O | PMBus 双向串行数据引脚 |
| PVIN | 20 - 24 | P | 功率级和模拟电路的电源输入。PVIN 也是内部 VCC LDO 的输入端。 |
| SV_ALERT# | 35 | O | SVID 低电平有效 ALERT# 信号。此输出会置位以指示 VR 的状态已更改。 |
| SV_CLK | 34 | I | SVID 时钟引脚 |
| SV_DIO | 33 | I/O | SVID 双向数据引脚 |
| SW | 11 - 18 | O | 电源转换器的输出开关端子。将这些引脚连接到输出电感器。 |
| VCC/VDRV | 5 | P | 内部 LDO 输出,同时也是栅极驱动器电路的输入。可将外部 5V 辅助电源连接到该引脚以减少内部 LDO 上的功率损耗。该引脚上的电压源为内部控制电路和栅极驱动器供电。 |
| VOSNS | 30 | I | 差分遥感电路的负输入端,连接到负载侧的 VOUT 检测点 |
| VRRDY | 2 | O | 稳压器“就绪”输出信号。在 EN 置位后,当控制器准备好接受 SVID 命令时,VRRDY 指示器将置位。发生关断故障时,VRRDY 也会置为无效(低电平)。该开漏输出需要一个外部上拉电阻。 |