ZHCSAU4D December 2012 – April 2015 CC2538
PRODUCTION DATA.
TI 提供大量的开发工具,其中包括评估处理器性能、生成代码、开发算法工具、以及完全集成和调试软件及硬件模块的工具。工具的电子支持文档可从 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) 中获得。
下列产品支持 CC2538 器件的 开发需求:
软件开发工具:Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE):其中包括支持任意 CC2538 器件应用所需的以下工具:编辑器、C/C++/汇编代码生成工具、调试工具以及能够提供基本运行时目标软件的可扩展实时基础软件 (DSP/BIOS™)。
硬件开发工具:扩展开发系统 (XDS™) 仿真器
有关 CC2538 平台开发支持工具的完整列表,请访问德州仪器 (TI) 网站 www.ti.com.cn。有关定价和购买信息,请联系最近的 TI 销售办事处或授权分销商。
为了指出产品开发周期所处的阶段,TI 为所有微处理器 (MPU) 和支持工具的产品型号分配了前缀。每个器件都具有以下三个前缀中的一个:X、P 或无(无前缀)(例如,CC2538)。
器件开发进化流程:
支持工具开发进化流程:
X 和 P 器件在供货时附带如下免责声明:
“开发的产品用于内部评估用途。”
生产器件已进行完全特性化,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书适用。
预测显示原型器件(X 或者 P)的故障率大于标准生产器件。由于它们的预计的最终使用故障率仍未定义,德州仪器 (TI) 建议不要将这些器件用于任何生产系统。只有合格的生产器件将被使用。
TI 器件的命名规则也包括一个带有器件系列名称的后缀。这个后缀表示封装类型(例如,RTQ)和温度范围(例如,“空白”是默认的商业级温度范围)。
要获得 RTQ 封装类型的 CC2538 器件订购部件号,请参见本文档的“封装选项附录”(TI 网站 www.ti.com),或者联系您的 TI 销售代表。
以下文档介绍了 CC2538 处理器。在 www.ti.com.cn 内提供这些文档的副本。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。 链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。 这些内容并不构成 TI 技术规范和标准且不一定反映 TI 的观点;请见 TI 的使用条款。
德州仪器 (TI) 为工业和消费类应用中所使用的专有应用和标准无线 应用 提供各种经济实用的低功耗射频 选择。其中包括适用于 1GHz 以下频段和 2.4GHz 频段的射频收发器、射频发送器、射频前端和片上系统以及各种软件解决方案。
此外,德州仪器 (TI) 还提供广泛的相关支持,例如开发工具、技术文档、参考设计、应用专业技术、客户支持、第三方服务以及大学计划。
低功耗射频 E2E 在线社区设有技术支持论坛并提供视频和博客,您有机会在此与全球同领域工程师交流互动。
凭借丰富的供选产品解决方案、可实现的最终应用以及广泛的技术支持,德州仪器 (TI) 能够为您提供最全面的低功耗射频产品组合。
德州仪器 (TI) 的低功耗射频网站提供所有最新产品、应用和设计笔记、FAQ 部分、新闻资讯以及活动更新。请访问 www.ti.com.cn/lprf。
德州仪器 (TI) 建立了一个大型低功耗射频开发合作伙伴网络,帮助客户加快应用开发。此网络中包括推荐的公司、射频顾问和独立设计工作室,他们可提供一系列硬件模块产品和设计服务,其中包括:
如果需要有关模块、工程服务或开发工具的帮助:
请搜索低功耗射频开发者网络查找适合的合作伙伴。www.ti.com.cn/lprfnetwork
通过低功耗射频电子新闻简报,您能够了解到最新的产品、新闻稿、开发者相关新闻以及关于德州仪器 (TI) 低功耗射频产品其它新闻和活动。低功耗射频电子新闻简报文章包含可获取更多在线信息的链接。
访问:www.ti.com.cn/lprfnewsletter 立即注册
Code Composer Studio, SmartRF, E2E are trademarks of Texas Instruments.
Cortex is a registered trademark of ARM Limited.
ARM is a registered trademark of ARM Physical IP, Inc.
IAR Embedded Workbench is a registered trademark of IAR Systems AB.

ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
接收方同意:如果美国或其他适用法律限制或禁止将通过非披露义务的披露方获得的任何产品或技术数据(其中包括软件)(见美国、欧盟和其他出口管理条例之定义)、或者其他适用国家条例限制的任何受管制产品或此项技术的任何直接产品出口或再出口至任何目的地,那么在没有事先获得美国商务部和其他相关政府机构授权的情况下,接收方不得在知情的情况下,以直接或间接的方式将其出口。