ZHCAFY8 November   2025 DRV7308 , MSPM0G3507 , MSPM0H3216

 

  1.   1
  2.   2

如今,空调机组作为多功能器件,可为各类场所提供制冷。其功能涵盖温度检测与控制、风速调节及物联网连接。所有这些功能均需微控制器 (MCU) 来实现——收集系统内部传感器信息,与系统中其他 MCU 通信,并控制不同工作模式、LED 及其他必要外设。TI 的 MSPM0H MCU 凭借以下优势成为此类应用的理想选择:兼容 5V 的电源管理系统、低功耗、高性能功能(例如高级计时器、计时器倍频器、计量功能、功能安全库)、与业界通用 MCU 的引脚对引脚兼容性,以及具有竞争力的定价。

室内空调机组有哪些常见组成部分?

与室内空调机组相关的应用由多个模块组成,这些模块负责特定的任务。最常见的模块如下:

  1. 显示和/或音频模块

  2. 主系统控制

  3. 风扇 V/F(变频驱动)或电机驱动模块

在许多设计中,主系统控制与电机驱动模块会整合为单一解决方案。相比之下,显示和/或音频模块通常由专用接口 MCU 处理。此外,某些应用需要隔离系统的特定部分(例如显示模块),以防止用户接触室内空调机组的大功率区域。对于这些设计,一些主要组成部分包括:

  • 无刷直流电机:将电能转换为机械能(扭矩)。
  • 电机控制:基于实时电机位置、温度和电流反馈的 PWM 逻辑控制信号,这些信号转换为驱动器信号,以开关 MOSFET、为电机绕组通电并提供电流以使电机换向。电机驱动器和 MCU 解决方案在大多数应用中很常见。氮化镓 (GaN) 智能电源模块特别适合此类应用,既能承受控制空调风扇所需的高压,又可精简电机控制元件数量与布局空间,其高效能特性在 250W 及以下应用中无需散热片即可稳定运行。您可以使用 DRV7308EVM 测试其功能和特性,也可以借鉴 TIDA-010273 参考设计。

  • 输入用户接口:选择空调工作模式,例如制冷和制热、风扇转速和气流方向以及系统开/关。
  • 输出用户接口:使用 LED、LCD 提供视觉反馈,或使用扬声器提供声音反馈。
  • MCU:利用集成的数字和模拟模块,根据输入用户接口对电机进行换向,与系统中的其他器件进行通信,并为系统状态提供输出用户接口。

TI 提供了丰富的器件,供室内空调机组应用的各个组成部分使用,下面将重点介绍其中一些器件。

电机MCU电机

驱动器 (GaN IPM)

电机电压

(交流和直流)

传感器

梯形波控制/FOC 和无传感器 FOC

无刷直流MSPM0Hxxxx Arm Cortex M0+ 32MHz MCUGaN IPM(DRV73xx 系列)120V 至 265V 和 150V 至 450V霍尔传感器(DRV5xxx 系列)

基于这些主要组成部分,我们可以将此应用分为两种架构类型:

 室内空调机组系统模块架构类型图 1 室内空调机组系统模块架构类型

类型 1 — 主系统控制与电机控制 MCU 解决方案

在该架构中,MCU 负责统筹系统信号(包括温度、来自多个模块的输入、GPIO、电容式传感器及其他传感器数据),与室外空调机组、无线收发器、显示屏、外部 EERPOM 或音频 MCU/模块进行通信,并通过电机驱动器或 GaN IPM 控制低速和常规转速风扇电机。隔离区域将主要由输入和输出/显示模块组成。

类型 2 — 主系统控制 MCU 加风扇模块/MCU 驱动解决方案

在该架构中,主系统控制 MCU 负责类型 1 中提到的任务。它可以通过电机驱动器/模块或电机控制 MCU 进行简单的电机控制(配合半桥和 MOSFET),从而直接控制电机转速。电机控制 MCU 有时不需要 5V 支持,这使得 MSPM0G MCU 系列非常适合该模块,这得益于其用于监测电机状态的多个模拟外设、用于控制电机的高级计时器以及高速处理能力 (80MHz)。通常,两个器件都通过 UART 进行通信,相互更新器件(来自主系统控制 MCU)和电机(来自电机控制 MCU)的最新状态。

为什么考虑将 MSPM0H 用于室内空调机组应用?

德州仪器 (TI) 的可扩展 MSPM0H MCU 采用 Arm® 32 位 Cortex-M0+ 内核,CPU 最高运行频率可达 32MHz。该器件能够支持最高 5.5V 的工作电压。这款引脚对引脚兼容的 MCU 配备高达 64KB 的闪存存储器,具有可扩展的模拟集成和电机控制模块。MSPM0H 具有广泛的数字、模拟和接口集成,可为电机控制设计和模拟信号监测提供高性能的可靠选项。此外,MSPM0H 系列还提供了一个电机驱动器库,用于控制各类电机驱动器,并提供了用于监测器件电源电压的代码示例,可实现简单的计量监测。

适用于这些应用的 MSPM0H MCU 主要特性:

  • 具有互补 PWM 输出的通用和高级计时器
  • 高级计时器倍频器,能够将计时器源的基底器件频率加倍(升至 64MHz)

  • 12 位 1.6Msps 模数转换器 (ADC)
  • 通信接口(UART、I2C、SPI)
  • 通用输入和输出 (GPIO)
  • 高达 64KB 的闪存

在 MCU 上执行的软件功能:

  • 基于触发位置生成脉宽调制信号 (PWM)(得益于霍尔传感器反馈)来控制电机转速/支持无传感器 FOC 解决方案(得益于电流检测功能)
  • 持续测量并处理各类系统反馈信号,如电压与电流(检测/处理)

  • 监测系统不同器件的温度,或通过其内部 ADC 执行基本计量功能
  • 定期与室外空调机组、WiFi 发送器、显示和音频模块、外部 EEPROM(如果需要)和泄漏检测模块进行通信
  • 控制 GPIO 输出和输入以及 LED 驱动器
  • 安全库,可减少 EC60730 B 类认证所需的开发工作量

您可以订购 LP-MSPM0H3216 来测试 MSPM0H 的功能和特性。

MSPM0H 在室内空调机组应用中有什么作用?

大多数现代室内空调机组仅使用单个 MCU 来处理空调功能的大部分关键控制环节。从控制风扇到监测系统温度,主系统控制要求 MCU 不仅能够执行检测和控制,还能够与相邻模块进行通信。

 室内空调机组中主系统控制和电机驱动模块的 MSPM0Hxxxx 方框图图 2 室内空调机组中主系统控制和电机驱动模块的 MSPM0Hxxxx 方框图

用于主系统控制和电机驱动模块

在这类系统中,MCU 必须能够承受这些应用所需的最低电压,通常约为 5V。MCU 执行电机控制算法来调节电机转速和(有时)方向,同时监测温度和其他影响电机行为的传感器。某些应用可能使用传感器梯形波控制/FOC(利用霍尔传感器)或无传感器 FOC(测量电机电流)。MSPM0H 凭借内部模拟器件可轻松应对任一情况。MCU 通常还充当系统中的主处理器,控制状态 LED、继电器等其他电气元件,并与 Wi-Fi 器件/发送器、显示和音频 MCU、外部 EEPROM、泄漏检测模块及室外空调机组等其他器件通信。德州仪器 (TI) 的 32MHz MSPM0H MCU 为这些模块提供了廉价、可靠且功耗相对较低的选择。

仅用于主系统控制

在这类系统中,MCU 将负责前述任务,但电机控制除外。MSPM0H 具有多个 COM 端口、可靠的模拟信号跟踪和快速处理能力,因此非常适合使用。此外,MSPM0 系列提供了一个诊断库,应有助于减少最高至 IEC60730 B 类应用的开发工作量。最后,可利用 MSPM0H 内部 ADC 及其计算能力实现基本的计量功能。(通常情况下,这通过 Σ-Δ ADC 完成。M0H ADC 属于 SAR)

仅用于电机驱动控制

在这种类型的系统中,MCU 通过以下方法执行高级电机控制方案:根据电机的反电动势 (BEMF) 电压反馈以正确顺序生成多个可配置 PWM。专用电机驱动 MCU 为这类应用带来的好处包括:减轻主系统控制装置的处理负担、简化 MCU 和电机驱动器之间的通信,以及提升系统的模块化水平。一些应用可能选择使用非连续 PWM/两相 PWM(用于最大限度减少开关损耗并提高效率),而不是传统的连续 PWM。可更大限度地减少与非连续 PWM 相关的开关损耗,因为在任何给定的时间点只有两个相位,而不是传统的三个相位。这意味着只有四个 GaN FET 进行开关、而不是六个。MSPM0H 具有高级计时器,因此可轻松处理该问题。

资源

立即订购 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件DRV7308EVM,开始评估用于室内空调机组设计的 MSPM0。借助 MSPM0 代码示例和交互式在线培训快速开始您的设计。以下链接显示了其他可用资源: