ZHCAFY2 November   2025 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P650DK

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2库架构
  6. 3计量计算
  7. 4配置和数据结构
  8. 5校准模块
  9. 6应用和用例
  10. 7有用链接

应用和用例

使用这种基于 C2000 的库来计算计量参数,在数字电源行业及其他多个领域中都有广泛的应用。以下是这些应用的部分示例。

  1. 智能电力计
    • 计费精度:对多个相位的 RMS 电压、电流、有功功率 (Wh)、无功功率 (VARh) 和视在功率 (VAh) 进行高精度测量,可确保住宅、商业和工业用户的计费公平准确。
    • 电能质量监测:集成的骤降/骤升检测和 THD 分析提供了有价值的数据,供公用事业机构监测电网运行状况,同时供消费者了解电能质量。这些数据可以被记录并生成报告。
    • 负载分析:可记录详细的能耗模式,帮助公用事业部门开展需求侧管理,并协助用户优化能源使用效率。
  2. 电能质量分析仪 (PQA)
    • 全面事件检测:库的骤降、骤升功能是 PQA 的基础。通过记录事件持续的时间和幅度,可以进行详细的事件分析。
    • 谐波分析:基于 FFT 的 THD 计算(vTHDfft、iTHDfft)及其底层的 find_harmonics 函数(来自 metrology/metrology_calculations.c)可提供识别特定谐波阶次及其量级所需的频谱数据,这些数据对于诊断设备过热或干扰等问题至关重要。
  3. 工业自动化与控制
    • 电机监控和保护:监测大型电机的电流、功率、功率因数和 THD 可以预测故障、提高效率、并防止相位不平衡或过载等不良工况。
    • 能源管理系统 (EMS):在工厂和大型设施中,该库可作为分计量单元的核心,提供不同区域或设备的能耗精细数据,从而实现有针对性的节能措施。
  4. 可再生能源系统
    • 光伏逆变器:监测交流输出电压、电流、频率、功率和 THD 对于并网光伏逆变器至关重要,这样做有助于确保符合电网规范,并优化功率注入电网的性能。
    • 储能系统:在能量累积逻辑的支持下,测量功率流(输入/输出)及电能质量对于储能系统中的电池管理和电网交互至关重要。
  5. 电动汽车 (EV) 充电站
    • 准确的能量分配:精确测量输送到 EV 的能量对于计费来说至关重要。
    • 电能质量影响:使用库中的 THD 和电压骤降/骤升功能,可监测车外 EV 充电对本地电网的影响,包括谐波注入和电压稳定性。
    • 智能充电:实时功率数据可使智能充电算法根据电网状况或电价调整充电速率。
  6. 数据中心
  • 配电单元 (PDU) 监控:数据中心的 PDU 需要精确监控机架或服务器级的功耗,用于容量规划、计费和效率优化(例如,电能使用效率 PUE)。
  • 输入电源质量:保证向敏感 IT 设备提供的电源质量至关重要。该库可以监控可能影响服务器可靠性的骤降、骤升和谐波。

C2000™ MCU 的实时处理能力与该计量库中的综合算法相结合,为这些应用提供了一个多功能平台。