Scalable PMIC GUI软件提供了更新NVM的工具,如图 5-1所示,在软件主界面点击右上角的Begin an NVM Configuration 按钮,进入如图 5-2所示的NVM编辑界面。在此界面左边选择对应的器件型号,此时右下角skip to programming亮起,点击skip to
programming按钮。
图 5-1 Begin an NVM Configuration
按钮
图 5-2 NVM Configuration 界面
之后进入如图 5-3所示的program NVM界面,点击左侧Select from your
computer按钮,载入需要烧录的NVM固件,这个固件可以是器件原始的NVM(用以恢复产品原状),或者是基于原始NVM修改的NVM(用以定位问题),或者是自己生成的NVM(满足特殊用途),自己生成NVM的话题将在这个系列的第五篇中讨论。注意右上角的信息确认芯片是否处于连接状态,未连接时的界面如绿色框中所示,需要选对I2C地址后点击connect
to hardware连接PMIC。
载入NVM文件后的界面如图 5-4所示,如果需要更换固件可以点击红框所示的图标重选NVM文件。最后从上自下点击绿色框的按钮,查看连接状态并开始烧录。若看到图示的那样红字显示cannot connect to
WD address的提示也是正常的,原因参考硬件部分步骤5的说明。