ZHCAF97 April 2025 TCAN2451-Q1
二十年前,如果有人想要以无线方式进入汽车,则需要使用密钥卡。虽然现代车辆设计中仍包含此选件,但现代车辆的电子集成度更高,可实现更复杂的功能。其中一个功能是在车辆内包含和集成多个 BLE 节点,以执行多种功能。人们最初可能认为这些 BLE 节点主要用于信息娱乐系统,但这种误解低估了可以利用 BLE 节点进一步集成的潜在生活品质功能。这些生活品质功能之一是能够将手机用作钥匙,通过手机 BLE 模块远程解锁车门并启动汽车的引擎。但是,当多个 BLE 节点广播到手机时,手机最初可能会连接到要正确使用的车辆错误部分中不太喜欢的 BLE 节点。虽然系统会尝试为任务确定最佳 BLE 节点,但用户手机与各种 BLE 节点的连接和断开会降低用户体验
PaaK 应用一般可分为两大类 — 主模块和卫星模块。可将主模块视为 PaaK 应用的大脑,因为所有外设节点(在 PaaK 应用中被称为卫星)都被重新链接到主模块。主模块相对简单,包括通信、电源、控制器以及 BLE SoC 和天线。
由于这是一个基于车辆的应用,数据速率相对较低,因此 CAN 或 LIN 总线专为 PaaK 应用的通信主干而设计。对于卫星模块(将存在于整个车辆中),其总体实现非常相似。
主要区别在于 BLE SoC 直接连接到通信接口,但不同子系统之间对电源以及 CAN 和 LIN 通信的需求保持不变。
那么为什么 CAN SBC 比较适合?对 CAN 收发器的需求非常明显,但对集成度更高的 SBC 的需求却不是那么清楚。SBC 将功率调节与收发器相结合,回顾主模块以及卫星节点,因为两者都需要电源转换器以及 CAN 或 LIN 收发器。主模块电源块还包含看门狗计时器和电压监控器。纵观 TI 提供的 SBC 选项,我们会发现许多 SBC 集成了收发器、电源稳压器、看门狗计时器和电压监控器,当与 PaaK 主模块和卫星模块结合使用时,它可以取代除配套控制器和 BLE SoC +天线之外的其他组件。使用 SBC 可以减少 BOM 上的元素,并简化 PaaK 系统的硬件设计。
必须明确为何可以在此应用中使用 SBC,从而极大地降低这些类型系统的设计复杂性。这留下一个无解的大问题:应该使用什么 SBC?。通常,基于系统的答案可以包括 TI 提供的多个 SBC 选项,但请回顾 PaaK 与用户体验相关的主要问题:手机可能会首先连接到非理想节点,而主系统不 知道 每个卫星模块的物理位置,因此连接至正确节点的过程可能需要足够长的时间,从而降低用户体验。还有一个问题是,在发动机关闭时汽车蓄电池为此应用供电,因此降低功耗对于延长蓄电池寿命至关重要。对于较轻的负载,TCAN24xx 系列器件使用双用 WAKE/ID 引脚以及降压转换器输出上的 PFM 模式。TCAN24XX 系列器件上有四个 ID 引脚。这些 ID 引脚可保持悬空、拉高或拉低状态,因此每个 ID 引脚有三种可能的状态,总共提供 3^4 或 81 个不同的 ID 选项。设计人员可以根据 ID 引脚的配置,为每个 TCAN24xx 分配本地外部 ID。这可以实现基于 CAN SBC 位置的车辆编码映射。这对系统架构师有益,并且此信息可集成到与所有卫星模块链接的 PaaK 模块中,以便主模块 知道 每个 ID 的位置。这样做的另一个好处是,除了每个 TCAN24xx 设备上的 ID 引脚配置都可以以相同的方式设置之外,主模块的大部分设计都可以复制到每个卫星节点,主要区别在于 ID1–ID4 的连接方式(通过电阻器连接到 GND、通过电阻器连接到 VBAT,或只是保持悬空)。另一方面,由于 CAN 模块必须打开才能进行 软切换,因此 SBC 的 VCC1稳压器必须打开。TCAN24xx 系列采用降压转换器,轻载时默认切换至脉冲频率调制 (PFM) 模式,以保持更高效率;需要注意的是,直接效率会因系统设置和降压转换器外部元件而异。BLE 节点在广播时所需的电流通常将低于 100uA,而使用 TCAN24xx 器件系列上的降压转换器,即使降压模块运行,电池总电源电流也可 ≤100uA。这突出了可在 PaaK 应用中利用的两项特性,允许进行物理位置编码以及使用 PFM 模式的降压,从而在较低负载电流下实现更高效率,通常允许在轻载 (< 100uA) 时 VCC1 处于活动状态时,睡眠电流小于 100uA。
一个主要优势是使用 TCAN24xx 器件时简化了设计过程。假设整个系统中有 10 个不同 BLE 卫星节点的车辆。这通常需要 10 种可能类似的不同节点设计,但为了验证 蓝牙™ 连接的稳健性,通常需要包含某种类型的位置编码。这会导致 10 个非常相似的模块,每个模块需要一个指定的位置,例如,模块 1 只能在模块 1 设计的位置运行。如果使用 TCAN24xx,则所有 10 个节点的设计都可以保持完全相同,因为 ID 引脚可以在车辆装配级进行配置。这是因为 ID 引脚只需要一个串联电阻,然后可以连接到 VBAT、GND 或保持悬空。这种分配通常可以在连接器本身完成,以便卫星模块的每个 ECU 可以互换,唯一需要更改的是连接器的布线方式。回顾使用 TCAN24XX 设备时的 10 节点系统每个节点——现在不再将每个模块锁定在汽车的特定位置,而是可以将任何 ECU 放置在任何节点,因为唯一需要改变的是 ID 引脚的接线,这通常可以通过连接器完成。这不仅通过可互换的 ECU 简化了组装,而且还简化了设计,因为只需要一个设计而不是多个(在本例中是 10 个)。
随着汽车与先进电子产品的集成度越来越高,嵌入其中的功能集也变得越来越复杂。随着可改善汽车系统用户体验的功能激增,手机即钥匙 (PaaK) 等应用在新设计的系统中更为常见。为了满足应用的要求,整个系统中散布了多个 BLE 节点,可通过 CAN 或 LIN 通信与主主机节点通信。使用 TCAN24xx 系列中的器件,不仅可以满足系统的许多通信、电源和保护要求,还可以通过 ID 引脚对每个节点位置进行编码,从而更无缝地转换到系统内的 BLE 节点。