ZHCAER5 June 2024 TMUX4051 , TMUX8108
许多数据采集应用都在系统前端使用多路复用器。在输入端的电源轨之外放置信号可能会导致多路复用器和下游器件损坏,并导致测量误差。为了解决这些问题,可能需要在系统中增加一个更高的电源轨,或者使用超出电源电压的多路复用器,如 TMUX4827。然而,设计人员可以选择通过采用分立式超出电源电压和过压容差设置来使用较低的电源轨,从而防止损坏并允许系统有效运行。
要实现超出电源电压和过压容差设计,必须首先了解当 I/O 引脚上存在电源轨之外的信号时如何激活大多数 TI 多路复用器的 ESD 保护。
虽然所有 TI 开关和多路复用器都包含某种类型的 ESD 保护,但具体实现方案可能存在很大差异。图 1 展示了简化模型中的典型实现。
在这种常见拓扑中,当输入信号超过多路复用器电源约 0.5V 至 0.7V 或低于 GND (VSS) 约 0.5V 至 0.7V 时,这将触发内部 ESD 二极管,该二极管会导通电流并将电流分流到电源或 GND(图 2)。
如果电流控制不当并保持在二极管额定电流以下(通常可在数据表中找到,形式为 IK、IOK 或 IIK),电流可能会损坏器件。图 3 显示,当内部 ESD 二极管正向偏置时,I/O 引脚上的电压可能会对多路复用器反向供电并损坏下游元件。
设计人员可以利用通用多路复用器 ESD 架构来实现分立式设计。这涉及到使用一个电阻器来限制通过开关的电流以满足数据表中列出的规格(IK、IOK 或 IIK),并将一个二极管与外部电源串联。该设置使多路复用器能够反向供电,从而允许多路复用器传递超出电源电压的信号。此外,连接到电源的二极管可防止电流对电源造成损坏。通过采用这种方法,系统可以使用具有高电压 (HV) 功能的开关或多路复用器来处理和承受超过电源电压的电压(图 4)。
通过使高压 (HV) 多路复用器能够传递超出电源电压的信号,可以扩展数据采集系统的功能。但是,系统设计人员需要注意的一个缺点是多路复用器的输出信号中存在误差。该误差是由两个因素引起的:从输入信号中提取电流来对多路复用器反向供电,以及多路复用器的内部架构。通过对具有相同外部电阻器和二极管设置的多路复用器测试结果进行分析,可以了解该信号误差(图 5)。
| 器件名称 | VDD | 从输入信号中提取的电流 | 二极管反向漏电流 | VIN | VOUT |
|---|---|---|---|---|---|
| TMUX4051 | 10V | 28.5μA | –7.2μA | 20V | 19.96V |
| TMUX8108 | 10V | 257μA | –7μA | 20V | 17.88V |
查看测试结果时,可以清楚地区分 TMUX4051 和 TMUX8108 的性能。TMUX4051 非常适合需要分立式超出电源电压支持的应用,因为该器件需要少量电流进行反向供电,并且具有传输门内部架构。TMUX4051 的传输门拓扑使器件在输入电压达到或超过多路复用器的电源电压时具有扁平 Ron(导通电阻)。传输门的扁平 Ron 可以更大限度地减小多路复用器对输出电压 (VOUT) 的影响。对于此器件,从输入信号中提取的电流对多路复用器反向供电是导致 VOUT 误差的主要原因。
TMUX8108 是需要高达 100V 或 ±50V 输入信号的过压容差的应用的理想选择。虽然该器件的反向供电会造成误差,但该器件的 VOUT 误差主要来自 NFET 内部架构。例如,在 NFET 上的 VIN 大于 VDD – VTH(阈值电压)的过压情况下,NFET 会进入饱和区域。这会使 NFET 像电流源一样工作,输出恒定电流,而不是具有线性 IV 曲线的电阻。当 NFET 在饱和区运行时,NFET 无法传递超出电源轨的信号,而是在输出端显示钳位信号。请务必记住,NFET 开关只能传递高达 VDD – VTH 的信号。