ZHCAEM2 October   2024 TPS4811-Q1

 

  1.   1
  2. 12

系统简介

为了满足严格的排放目标,人们对车辆电气化的需求不断增长,汽车制造商采用了双 48V/12V 电池系统。这种电池系统支持工程师将空调压缩机、电动助力转向等所有高功耗负载转到由 48V 电池供电,而 12V 电池继续为照明、信息娱乐等其余负载供电。图 1 是 48V/12V 电池系统的典型方框图,其中高侧开关控制器驱动外部 MOSFET,用作电池断开开关和电路断路器。这些系统设计包括直流/直流转换器、电池管理系统和配电箱等,均在双电池系统中运行。

 电动汽车中双向 48V 至 12V 系统的方框图图 1 电动汽车中双向 48V 至 12V 系统的方框图

在此类大功率设计中,驱动外部功率 MOSFET 时,电源设计工程师的主要考虑因素之一是确保强大的热保护,以防止过热和热失控。因此,精确的温度检测和过热保护至关重要。本应用简报介绍了使用 TI 智能高侧开关控制器实现远程温度检测和保护的设计注意事项。

TPS4811x-Q1 和 TPS1211x-Q1 是 TI 的智能高侧开关控制器,具有保护和诊断功能。这些器件集成了远程温度检测、保护及专用故障输出功能。远程温度测量使用采用二极管配置的外部晶体管来完成,如图 2 所示。

 用于直流/直流转换器的断路器图 2 用于直流/直流转换器的断路器

基于二极管的远程温度检测

一个常见的方法是使用外部 NPN 双极结型晶体管 (BJT) 作为远程温度检测元件。NPN 晶体管以二极管模式连接,以便支持通过基极发射极正向电压估算器件或 PCB 的外壳温度。标准 Ebers-Moll 模型提供了集电极电流的简化公式,如方程式 1 所示。

方程式 1. IC = IS×e(VBEƞ×VT)
方程式 2. VT=kTq

其中

  • Ic 是集电极电流
  • IS 是反向饱和电流
  • VBE 是基极发射极正向压降
  • VT 是热电压
  • T 是以开尔文度为单位的晶体管温度
  • ƞ 是理想因数(ƞ 因数),因制造商而异
  • k 是玻尔兹曼常数 (1.38×10-23 J/Kelvin)
  • q 是电子的电荷 (1.602×10-19 C)
  • k/q 是常数 (8.61423×10-5)

求解可得出温度,结果为 方程式 3

方程式 3. T=q×VBEƞ×k×ln(ICIS)

由于 η 因数、k 和 IS 都是常数,测量温度的直接方法是施加集电极电流、测量电压,然后相应地计算温度。然而,反向饱和电流会因工艺而异,且变化范围较大,对温度测量的准确性有显著影响。为了克服这些缺点,两电流差分法逐渐流行。此方法使用两个不同的电流,温度通过两次二极管电压 (VBE) 值的差值来确定,如方程式 6 所示。

方程式 4. ∆VBE=VBE2-VBE1
方程式 5. ∆VBE=ƞkTqln(I2IS)-ƞkTqln(I1IS)=ƞkTqln(I2I1)
方程式 6. T=q×∆VBEƞ×k×ln(I2I1)

通过保持精确的电流比 (I2/I1),该方法消除了反向饱和电流 (IS) 的工艺变化影响,确保了温度测量仅依赖于 η 因数。与 IS 相比,η 因数相对稳定,可从晶体管制造商处获得。

使用 TI 高侧开关控制器实现过热保护

TPS4811x-Q1/TPS1211x-Q1 控制器通过向外部晶体管施加两个不同的电流 10μA(I1) 和 160µA(I2),测量 VBE 电压的变化 (ΔVBE) 来检测过热,并在任何故障条件下触发热关断以关闭外部 MOSFET。该器件还具有专用的故障引脚 (FLT_T),当检测到过热故障时,该引脚会拉低。TPS4811x-Q1 中基于二极管的远程温度检测方案的简化方框图如图 3 所示。

 TPS4811x-Q1 中基于二极管的远程温度检测图 3 TPS4811x-Q1 中基于二极管的远程温度检测

随着 PCB 温度的升高,ΔVBE 相应增加;在 150°C 时,ΔVBE 接近 101.5mV,这是 TPS4811x-Q1 触发过热保护的内部阈值。图 4 显示了过热保护方案的时序图。

  • 在 TPS48110-Q1 中,一旦检测到温度达到大约 150°C,器件就会将栅极驱动器下拉电阻 (PD) 拉至 MOSFET 的源极 (SRC),关闭外部 MOSFET 并将 FLT_T 拉低。当温度降至 135°C 后,器件会启动一个 512ms 的内部固定自动重试周期。在 512ms 重试周期结束后,器件将导通外部 MOSFET,并将 FLT_T 取消置位。
  • 在 TPS48111-Q1 中,一旦检测到温度超过 150°C,器件便会关断外部 FET,并保持锁存状态。可以通过将 VEN/UVLO 切换至低于 V(ENF),或者对 VS 进行上电下电使其低于 V(VS_PORF) 来使锁存复位。

图 5 和图 6 展示了二极管引脚在室温和过热关断瞬间的电压曲线。

 过热保护方案时序图图 4 过热保护方案时序图
 二极管引脚在 25°C 时的电压曲线图 5 二极管引脚在 25°C 时的电压曲线
 二极管引脚在 150°C 时的电压曲线图 6 二极管引脚在 150°C 时的电压曲线

设计和布局指南

精准的过热保护依赖于合适的 NPN 选择和良好的布局。一组简单的设计和布局规则可以在系统运行期间避免许多问题,有助于实现 150±10°C 范围内的过热保护。

  • 过热保护的阈值取决于理想因数 (η),该值在不同类型的晶体管之间可能差异很大。TI 推荐使用 BJT MMBT3904 作为远程温度检测元件 (Q3)。建议优先选择理想因数接近 1.004 的任何 3904 晶体管制造商的器件,如表 1 所示。
表 1 合适供应商的理想因数详细信息
3904 晶体管制造商典型理想因数
(η 因数)
Diodes Inc.1.0044
Philips1.0049
ST Micro1.0045
On Semi1.0045
Infineon1.0044
  • 在控制器的 DIODE 引脚和 GND 引脚之间放置一个 1000pF 的小型滤波电容器 (CF),用于减轻噪声的影响。
  • 将晶体管 (Q3) 放置在导通 MOSFET 附近,或在并联配置的 MOSFET 之间。
  • 为晶体管 (Q3) 到控制器的连接布设差分对,尽量减少间距,如图 7 所示。将回路直接连接到控制器的 GND 引脚,避免共用接地路径。
  • Q3 与控制器之间的 PCB 布线电阻过高会导致温度偏移,因此,应使用较粗的布线,从而尽可能地减小寄生电阻。
  • 保持布线尽量短,因为布线越长,越容易拾取因布线电感而产生的噪声。
  • 避免在噪声源(例如快速时钟、开关节点、大电流布线等)附近布线。
 温度检测二极管 (Q3) 的布局和放置建议图 7 温度检测二极管 (Q3) 的布局和放置建议

结语

TPS4811x-Q1 集成了远程温度检测和过热保护功能,可防止大功率系统设计中出现过热和热失控。为了确保在正确的阈值点提供过热保护,正确选择 NPN 晶体管和布局技术(例如本应用简报中讨论的差分对布线)至关重要。

参考资料

  1. 德州仪器 (TI),优化远程温度传感器设计 应用报告。
  2. 德州仪器 (TI),TPS4811-Q1 具有保护和诊断功能的 100V 汽车级智能高侧驱动器 数据表。