ZHCAEH5A June   2019  – September 2024 ADS8860 , LMH6642 , LMH6643 , LMH6643Q-Q1 , LMH6644 , OPA2863 , OPA2863A , OPA365 , OPA863 , OPA863A

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

输入 ADC 输入 数字输出 ADS8860
-10V 0.1V 0889H 或 2185d
+10V 2.9V F777H 或 63351d
电源
Vref1 Vref2 AVDD DVDD
1V 3V 3V 3V

设计说明

本电路文档介绍了如何将高压信号(例如 ±10V)转换为低压 ADC 输入(例如 0V 至 3V)。该电路不需要任何高压电源即可运行,而是使用分压器和电平转换来转换输入信号。该电路显示了 OPA365 和 ADS8860 器件,但该拓扑适用于许多不同的 ADC。此设计可用于需要转换高压输入的各种应用,例如 PLC 模拟输入模块、仪表(实验室、分析、现场和便携式)以及工厂自动化与控制。

规格

规格 目标值 计算值 仿真值
采样速率 1MSPS(最大采样速率) 800kSPS
带宽 > 1MHz 极点在 3.39MHz 和 4.92MHz 处 2.44MHz
噪声 < 1/2LSB = 38.1µV 29.52µV 31.55µV
瞬态稳定误差 < 1/2LSB = 38.1µV –2.2µV

设计说明

  1. 此电路的共模保持在一个恒定值(在本例中,Vref1 = 1V)。由于共模是恒定的,因此放大器无需轨到轨输入或零交叉失真。有关更多详细信息,请参阅“TI 高精度实验室”中的 使用运算放大器时确定 SAR ADC 的线性范围 视频。
  2. 为 Cfilt 选择 C0G 型电容器,以便更大限度地减少失真。
  3. 使用 0.1% 20ppm/°C 或更高规格的薄膜电阻器以更大限度地减少增益误差和漂移。
  4. 此电路的输入阻抗为 Rin = Ri(本例中为 71.5kΩ)。对于高阻抗输入,使用高压放大器缓冲器(例如,Vcc = +15V 和 Vee =–15V)。或者,可以通过将 Ri、Rx 和 Rf 乘以相同的系数来增加输入阻抗。但是,增加所有电阻器上的电阻会影响系统噪声。
  5. TI 高精度实验室 - ADC 视频系列介绍了选择电荷桶电路 Cflt 和 Rflt 的方法。请参阅 SAR ADC 前端元件选型简介,了解有关此主题的详细信息。在该示例中,采样速率从 1MSPS 降至 800kSPS,以实现良好的稳定。

元件选型

  1. 首先选择放大器输入和输出范围。在该示例中,输入范围为 –10V 至 +10V。放大器输出范围根据 ADC 输入和放大器线性输出范围进行设置。该示例中的 ADC 输入范围由 3V 基准电压设置。放大器电源设置为 3V 以匹配 ADC 输入范围。由于输出摆幅限制(即 OPA365 器件的线性范围为 0.1V < VOUT < 2.9V),放大器的输出无法摆动到电源轨。还可以进一步调整输出范围,以提供设计裕度。例如,0.2V < VOUT < 2.8V 可为电源变化等问题提供裕度。
  2. 下一步中可以使用模拟工程师计算器 来选择元件值。输入输入和输出电压以及基准电压(–10V < Vin < +10V 和 0.1V < Vout < 2.9V)。可接受的基准电压范围显示在工具底部(本例中为 0.12V 至 1.22V)。在该示例中,基准电压选为 1V。该工具输出了映射电压(Ri = 71.5kΩ、Rx = 27.7kΩ、Rf = 10kΩ)所需的 0.1% 电阻。
  3. 以下公式显示了反相电平转换拓扑的传递函数。可以使用这些公式而不是计算器来求解不同的元件值。为此,请选择基准值并将 Rf 的值固定为 10kΩ。完成后,求解两个不同输出信号值的 Ri 和 Rx。此问题的代数运算有些复杂,因此建议使用计算器。使用以下公式来验证传递函数:

    其中

    • 使用计算器中给出的值:

      Ri = 71.5kΩ, Rx = 27.7kΩ, Rf = 10kΩ, Vref1 = 1.0V
      VO = –0.1399V × VIN + 1.5009V
      VO(–10V) = 2.8995V
      VO(+10V) = 0.0123V
  4. 查找可在 1MSPS 实现稳定的 Rfilt 和 Cfilt。优化 Rfilt 和 Cfilt 值 视频展示了选择 Rfilt 和 Cfilt 的算法。经证实,24.9Ω 和 1.1nF 的最终值可确保稳定至远低于最低有效位 (LSB) ½ 的位置。

直流传输特性

下图所示为 –10V 至 10V 输入的线性输出响应。在这种情况下,对于 –10V 输入,放大器输出约为 2.9V,对于 +10V 输入,放大器输出则约为 0.1V。该设计经过调整,使输出范围距离非线性电源轨具有 0.1V 的安全距离。有关该主题的详细理论信息,请参阅使用仪表放大器确定 SAR ADC 的线性范围 视频。

交流传输特性

带宽受限于 Cf × Rf 滤波器 (fc1 = 3.39MHz) 和输出滤波器 (fc1 = 4.92MHz)。这两个极点组合形成一个二阶滤波器,其仿真的截止频率为 2.44MHz。有关该主题的更多详细信息,请观看运算放大器带宽 视频系列。

瞬态 ADC 输入稳定仿真

以下仿真显示了稳定至 –10V 直流输入信号的情况。该类型的仿真表明已正确选择采样保持反冲滤波器。有关该主题的详细理论,请参阅最终 SAR ADC 驱动器仿真 视频。注意:在此示例中,放大器存在稳定问题,因此采样速率从 1MSPS 降至 800kSPS。降低采样速率会增加采集周期以改善稳定性能 (tacq = 1 / fsamp – tconv = (1/800kSPS) – 710ns = 540ns)。

噪声仿真

以下噪声计算考虑了电阻器网络的热噪声、放大器噪声以及滤波器的带宽限制。计算得出的总噪声为 29.52μV,仿真得到的总噪声为 31.55μV。有关放大器噪声计算的详细理论,请参阅运算放大器噪声计算 视频;有关数据转换器噪声,请参阅计算 ADC 系统的总噪声 视频。

噪声等效输入电阻器网络:

电阻器网络噪声:

OPS365 噪声密度:

噪声增益:

总噪声:

设计采用的器件和备选器件

器件 主要特性 链接 其他可能的器件
ADS8860 16 位分辨率,SPI,1MSPS 采样速率,单端输入,Vref 输入范围为 2.5V 至 5.0V 具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC 精密 ADC
OPA365 50MHz 带宽,零交叉失真拓扑,轨到轨输入和输出,噪声 4.5nV/√Hz 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器 运算放大器

主要文件链接

德州仪器 (TI),SBAA375 源文件,SBAC251 软件支持