ZHCAEF1 September   2024 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件设置
  6. 3软件设置
  7. 4软件结构
    1. 4.1 流程图
    2. 4.2 系统设置
    3. 4.3 诊断
    4. 4.4 EEPROM 编程
  8. 5总结
  9. 6参考资料

软件设置

要为 LP-MSPM0G3507 设置软件,请执行以下步骤(在装有 Windows® 10 操作系统的计算机上演示):

  1. 下载并安装 Code Composer Studio™ (CCS):Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)。按照在线指南安装 CCS 或使用 MSPM0 设计流程指南。
    1. 在安装过程中,当 CCS 安装程序位于 Select Components 页面时,选择 MSPM0 32-bit Arm Cortex-M0+ General Purpose MCUs。
  2. 下载 MSPM0-SDK 并导入示例代码。
    1. 从 ti.com 下载 MSPM0-SDK。
    2. 在 CCS 中,依次点击“Project”和“Import CCS Projects”,选择 TPS929xxx 演示 SDK 文件夹路径:{SDK folder}\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\demos\TPS929xxx_control_uart_over_can,即可导入演示代码。
  3. 请参阅 TPS929120EVM、TPS929160EVM 或 TPS929240EVM 的用户指南以更改 EVM 地址。同步更改 system_info.h 和 system_info.c 文件中的器件编号 DEVICE_CNT 以及器件地址 device_address。
  4. 构建和加载程序。
  5. 按下 LP-MSPM0G3507 上的 S2 按钮,TPS929xxxEVM 将更改 LED 图形。
  6. (可选)下载 EEPROM 配置工具。如果用户希望使用非默认数据对 EEPROM 进行编程,该工具非常适用。TPS929160/TPS929240 的工具还包括一个计算工具,用于计算选项卡 IF_CRC 中的 FlexWire 接口 CRC 值。对于每个受支持的器件,都有一个单独的链接:
    1. TPS929120/TPS929121:TPS92912x-Q1 EEPROM 配置工具。
    2. TPS929160/TPS929240:TPS929240-Q1 TPS929160-Q1 EEPROM 配置工具。