ZHCAEE4 August 2024
本应用简报重点介绍了正激式转换器。此拓扑的输出功率范围通常介于 100W 和 250W 之间。如果输出功率高于此级别,可以使用推挽或半桥拓扑来提高效率,从而实现更好的设计。这些拓扑是本系列后续部分的主题。
单开关正激式拓扑可使输入电压升高或降低,从而生成可为正或负的隔离式输出电压。当开关 Q1 导通时,能量从初级侧转移到次级侧。绕组 Nd 和二极管 D3 在退磁期间提供一条复位变压器的路径。二极管 D2 在开关 Q1 未导通时提供续流路径。图 1 是非同步单开关正激式转换器的原理图。
方程式 1 计算连续导通模式 (CCM) 下的占空比:
其中
最大占空比限制为 50%,因为变压器需要足够的时间通过退磁绕组复位。
方程式 2 计算最大金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 应力:
其中
如果变压器的耦合不确定,则漏电感中储存的多余能量会产生额外的电压尖峰。因此,请为 Q1 选择一个包含合理裕度的额定电压。
方程式 3 可计算最大整流器二极管应力:
其中
方程式 4 可计算最大续流二极管应力:
其中
由于正激式转换器可以看作是带有变压器的降压转换器,因此由于输出 LC 滤波器和通过二极管 D2 的续流路径,该转换器系列也具有连续输出电流。与降压转换器一样,正激式转换器在输入端具有脉冲电流。这种情况会导致转换器输入端产生相当高的电压纹波。为了实现电磁兼容性,可能需要额外的输入滤波。如果转换器需要给一个非常敏感的负载供电,那么输出端的第二级滤波器有助于抑制输出电压纹波。
由于单开关正激式转换器仅需要低侧栅极驱动器,因此可以使用升压或通用脉宽调制 (PWM) 控制器集成电路 (IC) 来构建该转换器。
就动态行为而言,隔离式反馈路径中的光耦合器是正激式转换器可达到的调节带宽的主要限制因素。如果需要高稳定带宽,可将 PWM 控制器放置在转换器的次级侧。
图 2 至图 11 展示了非同步单开关正激式转换器中 FET Q1、初级变压器绕组 Np、二极管 D1、续流二极管 D2 和电感器 L1 在 CCM 下的电压和电流波形。
对于高输入电压电平,可以利用双开关正激式配置,这样就能使用具有更低击穿电压和更好性能参数的 MOSFET,因为这些 MOSFET 会共享整体电压应力。图 12 展示了双开关正激式转换器的原理图。使用两个开关的优点在于,可以通过将两个钳位二极管连接到 VIN 和 GND 来实现退磁,从而允许移除退磁绕组。为了同时驱动两个开关(其中一个开关位于高侧),可以将不具有互锁功能的半桥栅极驱动器与标准 PWM 控制器结合使用。
方程式 5 可计算双开关正激式转换器中的最大 MOSFET 应力:
其中
该公式假设电压应力均匀分布在两个 MOSFET 之间。在某些情况下,由于电路板和元件寄生效应以及器件参数容差,电压应力分布不均匀。为避免致命器件故障,应选择具有足够裕度的 MOSFET 击穿电压。
方程式 6 可计算最大整流器二极管应力:
其中
此外,对于双开关配置,最大占空比限制为 50%,因为变压器需要足够的时间通过退磁二极管复位。
图 13 至图 22 展示了非同步双开关正激式转换器中 FET Q1、初级变压器绕组 Np、二极管 D1、续流二极管 D2 和电感器 L1 在 CCM 下的电压和电流波形。
配置此拓扑的第三种选择是在初级侧使用有源钳位电路从变压器的漏电感中恢复能量,然后将能量反馈到输入电容器,从而提高效率并实现比其他两种配置更高的输出功率级别。有源钳位配置还允许占空比大于 50%。图 23 显示了在钳位电路中采用 N 沟道 MOSFET 的非同步有源钳位正激式转换器的原理图。
图 24 至图 35 展示了非同步有源钳位正激式转换器中 FET Q1、FET Q2、初级变压器绕组 Np、二极管 D1、续流二极管 D2 和电感器 L1 在 CCM 下的电压和电流波形。
根据应用的不同,有两个不同的选项可将隔离式输出电压反馈回控制器:
对于 3A 以上的负载电流,建议使用同步整流,尤其是在需要提高效率或需要避免使用外部散热器时。同步整流器可以从初级侧进行控制,也可以使用自驱动构建进行控制,后者通常是更具成本效益的选择。