ZHCAEA4 August   2024 UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57102Z-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   2

简介

随着电动汽车日益普及,工程师需要为用户设计安全高效的系统。在混合动力电动汽车 (HEV) 和全电动汽车 (EV) 架构中,牵引逆变器是一个必须考虑的重要因素。通常,HEV 架构中使用三相逆变器来驱动车辆的电机。逆变器设计在很大程度上取决于系统的整体电源要求,以及 HEV 架构所使用的整体架构类型。HEV 架构涉及内燃机,但 EV 则不需要。因此,根据车辆架构类型的不同,逆变器需要不同的能源。无论如何,牵引逆变器在驱动 HEV 和 EV 系统中的电机方面都发挥着重要作用。

牵引逆变器系统架构中涉及到许多要素,包括电源管理级、高功率开关和用于控制栅极驱动器的微控制器。这些系统中通常使用 SiC(碳化硅)MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)或 IGBT(绝缘栅双极晶体管)开关。开关在逆变器运行中至关重要,因为逆变器使电流能够流向电机,从而驱动车辆。开关非常重要,因此车辆中包含许多监控器和传感器来确保开关的正常工作,例如温度、电压和电流检测。此外,由于存在大量可能的故障场景,因此尽快检测故障对工程师来说非常重要。

去饱和保护

去饱和保护是检测短路故障的一种常用方法,已集成到 UCC5710x-Q1 中。UCC5710x-Q1 是德州仪器 (TI) 首款具有集成保护功能的非隔离式栅极驱动器,如图 1 所示。

UCC57108 采用 D 封装的 UCC57108B-Q1 的引脚排列。图 1 采用 D 封装的 UCC57108B-Q1 的引脚排列。

去饱和检测 (DESAT) 是一种用于监测 IGBT 或 SiC MOSFET 行为的常用方法。DESAT 会监测所用开关导通时开关两端的电压。如果发生短路等故障,DESAT 可以检测因开关上的电流急剧上升而导致的电压上升(VCE 或 VDS)。当电压超过故障检测阈值电压(基于所使用的栅极驱动器和电源开关)时,便会激活 DESAT 保护,并关闭驱动器的输出,以防止开关在故障期间发生灾难性击穿。

DESAT 故障保护电路示例由一个电阻器、一个消隐电容器和一个二极管组成,如图 2 所示。在正常工作期间,二极管正向偏置,从而允许电流流过二极管并防止消隐电容器充电。在短路事件中,开关上的电压上升,并使二极管反向偏置,使电流流经消隐电容器。在电容值设置的时间后,电容器上的电压超过内部 DESAT 阈值电压,并检测到 DESAT。

UCC57108 去饱和检测电路。图 2 去饱和检测电路。

UCC5710x-Q1 具有内置 DESAT 检测电路,其检测时间可通过外部元件进行编程。该时间由 CBLK 控制,电容器充电时间称为消隐时间,可通过以下公式计算:

方程式 1. tBCAP=CBLK×VDESATICHG

UCC5710x-Q1 在输入切换至高电平状态后具有 150ns 的典型内部前沿消隐时间。在消隐时间期间,栅极驱动器可以避免错误触发,例如导通转换期间生成的噪声。在这段内部前沿消隐时间之后,内部电流源 (ICHG) 会被激活,从而为外部消隐电容器充电,其中对于 UCC5710x-Q1 的 250µA 型号,电流源的典型值为 250µA。该栅极驱动器的 DESAT 引脚典型阈值为 6.5V,但可以通过添加更多串联 DHV 二极管或串联齐纳二极管来在外部进行调节。调整 DESAT 阈值电压的另一种方法是更改电阻值,但这种方法适用于小范围调整(几百 mV 以内)。对于更大的调整(例如 3V),可以使用齐纳二极管,并且齐纳二极管有多种拐点电压可供选择。选择齐纳二极管时,压降取决于电流偏置(在本例中为 ICHG)。UCC5710x-Q1 为设计人员提供了一种根据所用开关和所需时序定制电路中 DESAT 保护的方法。

故障报告

UCC5710x-Q1 还具有低电平有效故障报告功能。检测到 DESAT 故障时,nFLT 引脚会下拉至 GND,并保持低电平,直到故障清除。图 3 展示了 DESAT 故障发生时,故障引脚被下拉至接地并且输出也随之关闭的情况。

UCC57108 UCC57108B-Q1 的 DESAT 和故障功能图 3 UCC57108B-Q1 的 DESAT 和故障功能

系统设计人员可以选择将该故障信号馈送到控制 UCC5710x-Q1 的微控制器单元 (MCU) 或数字信号处理器 (DSP),并在检测到故障时采取措施。此外,nFLT 引脚还能够报告内部热关断 (TSD) 或欠压锁定(UVLO) 故障。如果器件的温度显著升高,或电源电压低于 UVLO,则该故障引脚会被下拉至接地,表示发生了故障。采用 D 封装的 UCC57108B-Q1 具有 126.4°C/W 的结至环境热阻,这意味着该器件在热阻方面优于竞争对手制造的某些驱动器。图 4 和图 5 展示了 UCC57108B-Q1 以及竞品器件在 VDD = 15V、0V 至 5V 输入、100kHz 开关频率和 1nF 负载条件下的热性能。UCC57108B-Q1 对温度变化不太敏感,并具有出色的热性能。UCC5710x-Q1 的故障检测功能可让工程师监控系统运行时发生的故障,并保护系统免受潜在的损害。

UCC57108 UCC57108B-Q1 热性能测试图 4 UCC57108B-Q1 热性能测试
UCC57108 竞争对手器件热性能测试。图 5 竞争对手器件热性能测试。

应用

UCC5710x-Q1 是一款出色的高速低侧栅极驱动器,具有非常适合汽车应用的保护功能,例如牵引逆变器、HEV/PTC 正温度系数 (PTC) 加热器和车载 EV 充电器等。借助 UCC5710x-Q1 的保护功能,工程师可以设计一种系统来检测故障并保护整个系统免受故障的影响。例如,工程师可以监控牵引逆变器中的故障,并让系统跟随该器件相应地做出响应。其输入能够承受高达 -5V 的电压,并与 VDD 兼容。宽输入电压范围为工程师提供了更多的灵活性和稳健性,可让更广泛的信号能够进入该器件,而无需过多担忧。

UCC57108 UCC57108B-Q1 上升和下降传播延迟图 6 UCC57108B-Q1 上升和下降传播延迟
UCC57108 竞争对手器件上升和下降传播延迟图 7 竞争对手器件上升和下降传播延迟

此外,UCC5710x-Q1 还具有低传播延迟和较低的最小输入脉冲宽度,这意味着工程师可以在汽车应用中使用速度更快、更可靠的器件。图 6 展示了 UCC57108B-Q1 的传播延迟,而图 7 展示了竞品器件的传播延迟。这些器件以 0V 至 5V 的输入电压运行,频率为 500kHz,并在 VDD = 15V 时驱动 1nF 容性负载。低传播延迟和最小输入脉冲宽度还使工程师能够获得可更快地响应输入变化的快速器件。表 1 总结了 UCC57108B-Q1 与竞品器件之间的主要差异。与具有相似引脚布局和特性的其他栅极驱动器相比,UCC5710x-Q1 提供了更高的系统稳健性和更出色的设计。UCC5710x-Q1 为汽车设计提供了一种稳健的选择,使工程师能够打造一个可靠、快速且安全的系统。

表 1 UCC57108B-Q1 与竞品驱动器的比较
设计注意事项UCC57108B-Q1竞品器件 1

正电源 (VDD-GND)

绝对最大值

30V22V

输入信号直流电压

绝对最大值

30V5.5V

传播延迟

下降/上升

典型值

28ns/26ns54ns/59ns

输入脉冲宽度

传递到输出的最小值

9ns40ns

结至环境热阻

(RθJA)

126.4°C/W176°C/W