ZHCAD98 October 2023 MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1306-Q1
每年,汽车制造商都会在其设计中集成更多的新技术,从而提高安全性、降低成本和改善用户体验。现代车辆使用许多能够承受最极端环境的高精度和高性能微控制器。过去几年的市场需求表明,明显需要改善消费者在人机界面、车窗和后视镜控制以及后备箱开启器等汽车配件方面的体验。这些应用使用微控制器,通过处理交互单元之间远距离总线上的实时数据和通信消息,控制各自的电子控制单元 (ECU)。
TI 的 MSPM0 基于 Arm® Cortex® 的 M0+ 微控制器 (MCU) 包含符合汽车标准 (AEC-Q100) 的 MCU,旨在满足车身电子产品应用的系统要求。这些 MCU 以极低的成本提供了更小的封装、易于使用的标准化软件、高性能低功耗外设和全方位引脚对引脚可扩展性。
图 1 智能后备箱开启器
图 2 车窗和后视镜控制开关车身电子控制是车辆中的一些主要 ECU,其中包括车辆中各种接口的控制机制。这些机制的一些示例包括后备箱开启器、电子换挡器、车窗和侧后视镜控制模块。这些系统在现代车辆中至关重要,因为它们负责管理和控制与汽车车身相关的实时电子操作。这些设计采用小型低功耗集成电路 (IC),该电路与车辆中的其他子系统一起执行计算,以正确利用系统功能和安全特性。
在车身电子装置设计中可以找到一些常见元件:
为了更好地了解符合汽车标准的 MSPM0 MCU 如何助力车身电子装置设计,我们来看一下现代车辆中的一些常见应用。
双车窗控制单元常见于大多数现代车辆中,负责管理车窗的电源,从而可以轻松地升高或降低车窗。用户通常通过位于车门面板上的开关与车窗控制模块进行交互。
侧后视镜模块是一个电子单元,负责控制侧后视镜的各种功能,例如调整其位置和向内折叠。侧后视镜模块连接到汽车的车身控制模块。用户通常通过位于驾驶员座椅附近的控制开关与侧后视镜进行交互。
这些应用中 MCU 的主要特性要求:
在这些设计中,对于 PCB 上的所有接口元件,MSPM0 MCU 发挥主控制器和处理器的关键作用。在工作模式下,室温下的功耗为 96uA/MHz。在待机模式下,仅消耗 1uA 的运行电流。在用户激活开关之前,MCU 能够保持低电流睡眠模式。在这种低功耗模式下,ADC、比较器、RTC 和看门狗计时器等多个模块可以同时运行,从而降低整体功耗。
当出现提示时,MCU 通过 SPI 或通过 PWM 发送控制信号到电机驱动器。在此串行通信过程中,MCU 作为主机运行。它能够配置驱动器的内部寄存器以读取状态,并设置驱动后视镜和车窗运动所需的 PWM 频率。MSPM0G350x 包含三种可用于 PWM 输出的计时器类型:16 位分辨率通用、16 位高级控制和 32 位高分辨率。这些计时器还支持同一电源域内的同步和交叉触发器连接。
MCU 还接收来自电机驱动器的模拟输入,以监控流经电机的电流。凭借高达 4MSPS 的 12 位 ADC 采样速率,可以高效地测量流经电机的电流,从而使 MCU 能够实时调整驱动器的电流控制设置。
MSPM0 产品系列还包含一个只有 5x5mm2 大小封装的集成式高速 CAN FD。此外设允许通过 CAN 收发器快速可靠地连接到主总线,车身控制单元之间可以在主总线上进行串行通信。
智能后备箱开启器电气控制单元负责接收来自接近传感器的输入,并发送必要的输出来控制后备箱的打开和闭合。该系统为用户提供了一种方便安全的方式与后备箱进行交互,而无需实际接触汽车。
这些应用中 MCU 的主要特性要求:
与之前的设计类似,MCU 充当主机从接近传感器接收前端模拟读数,然后将信息包发送到 LIN 总线以触发门解锁功能。下面是此设计的一个简单示例流程图实现:
从左上角开始,我们有开始状态,即器件启动后的初始状态。MSPM0 在睡眠模式下启动,这意味着 CPU 在等待中断触发时处于关闭状态。在这种低功耗等待状态下,看门狗计时器处于活动状态,检查是否存在任何故障,并与实时时钟一同运行,而实时时钟会跟踪下一次系统更新的时间。一段时间后,接近传感器会检测到信号。然后将该信号馈入 MSPM0 的寄存比较器引脚。如果传感器信号电压高于配置的基准电压,则输出为高电平,从而触发 MSPM0 在最快 10μs 的时间内从睡眠模式中唤醒。CPU 现已处于活动状态。然后,ADC 获取模拟传感器数据并将其转换为数字形式。然后,使用循环冗余校验 (CRC) 模块对数据进行验证,以验证完整性。之后,CPU 将分析数据,并根据所需的后备箱操作应用算法。例如,从系统角度来看,后备箱开启可能有不同的高度,或者可以激活传感器以检查是否有物体阻挡后备箱门的移动路径。执行此指令后,数据将存储在内存中以供将来参考。同时,准备 LIN 报文,并最终通过 LIN 总线传输到车身控制模块。
立即订购 MSPM0 LaunchPad,开始评估适用于您的车身电子控制设计的 MSPM0。使用 MSPM0 代码示例和交互式在线培训快速开始您的设计。您还可以通过以下链接找到其他资源: