• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动

    • ZHCAD39B March   2013  – September 2023 UCC27511 , UCC27531 , UCC27532 , UCC27533 , UCC27536 , UCC27537 , UCC27538

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动
  1.   1
  2.   使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2高侧驱动方法
    1. 2.1 栅极驱动变压器解决方案
    2. 2.2 具有电容式信号隔离的自举辅助电源解决方案
    3. 2.3 具有隔离式高侧栅极驱动器的隔离式辅助电源解决方案
    4. 2.4 采用隔离式高/低侧栅极驱动器的自举辅助电源解决方案
    5. 2.5 栅极驱动变压器解决方案
  6. 3结论
  7. 4修订历史记录
  8. 重要声明
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
Application Note

使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

在许多隔离式电源应用中,功率 MOSFET 通常采用某种形式的桥配置,用于优化电源开关和电源变压器,从而提高效率。这些桥配置创建了高侧 (HS) 和低侧 (LS) 两种开关类型。UCC277xx、UCC272xx 和 LM510x 系列等专用 HS 和 LS 栅极驱动器 IC 可在单个 IC 中为 HS 开关管以及 LS 开关管提供输出。

相比之下,某些应用通过使用单输出栅极驱动器(例如 UCC2753x 或隔离式 UCC53xx 系列),而不是将 HS 和 LS 组合为一个半桥驱动器,也能实现巨大优势。单输出驱动器的位置可以更靠近电源开关,带来更大的布局灵活性和更少的寄生效应,从而实现出色的开关性能。

商标

Other TMs

1 引言

HS 开关管请参阅图 1-1 中的 Q1 和 Q2。这些开关具有浮动的源极连接,并且此基准上的电压在开关周期内会发生变化。Q3 和 Q4 被视为 LS 开关管,因为它们的源极基准连接到输入地,并且在开关周期内不会改变电压。当 Q1 和 Q3 同时导通或者 Q2 和 Q4 同时导通时,将为 Vout 供电。对于节 2 中的电路示例,我们将仅关注使用 Q1 和 Q3 的桥部分。

GUID-0F140BD9-9994-45A5-A92A-963828C4E737-low.gif图 1-1 具有高侧和低侧初级 MOSFET 的全桥功率级

要在高功率应用中正确打开这些开关,通常需要栅极驱动 IC。要正确驱动 LS 开关管,通常非常简单,因为栅极驱动器的输出可以直接连接到开关的栅极,并且驱动器 IC 的 GND 连接到开关的源极。但是,要驱动 HS 开关管,还必须注意以下事项:

  1. 对于栅极驱动器输出信号本身,需要电平转换器或隔离式信号收发器(例如数字隔离器),以确保栅极保持高于源极的适当电压,从而正确打开 HS 开关管。随着 Q1 的源极(栅极驱动器的 GND)在 Q1 导通期间上升,驱动器需要其基准电压密切跟随 Q1 源极并保持信号电压和基准电压之间的差异。此外,该驱动器的 GND 需要与控制器地隔离,因为 Q1 源极在 0V 和 400V 等较高电压之间移动。
  2. HS 栅极驱动器还需要某种辅助电源,该电源可以浮动,并在源极升至输入电压时保持适当的导通偏置。否则,当 Q1 源极电压升高时,栅极驱动器将关断。这通常通过以下方式来实现:使用自举电路、隔离式辅助电源,或使用栅极驱动变压器将栅极驱动器与开关节点基准隔离。

2 高侧驱动方法

2.1 栅极驱动变压器解决方案

GUID-B5960B8A-F972-49C2-91A7-4D1A0CF82AE4-low.gif图 2-1 高侧栅极驱动变压器

信号隔离

在图 2-1 中,U1 的输出信号通过使用 T1 进行隔离。变压器允许到 Q1 的栅极信号具有浮动基准,该基准可以随开关节点电压的变化而变化。添加了 C4 和 C6 等直流阻断电容器以及整流器 D1 和 D2,以添加 C6 的失调电压,从而防止变压器中失衡。Q0 和 R0 用于关闭电源开关。

高侧偏置

在图 2-1 中,不需要隔离式电源或自举电源。在该配置中,栅极驱动器以与控制器和 Vbias1 相同的地为基准。因此,偏置电压可由 Vbias1 直接提供。

2.2 具有电容式信号隔离的自举辅助电源解决方案

信号隔离

GUID-F33E5513-0EEF-4B27-89F0-04D603216484-low.gif图 2-2 使用基于电容器的信号隔离的高侧自举电路

在图 2-2 中,U1 的输入使用 U3 进行隔离。U3 是电容式信号隔离器 ISO77xx。即使具有较大的共模接地压摆率,电容式隔离器也可正确地发出信号。与光耦合器相比,它们在使用寿命和温度范围内更稳定,并且没有栅极驱动变压器的占空比限制。

高侧偏置

在图 2-2 中,当 Q1 打开时,Dboot 和 Cboot 用作正确偏置 U1 的自举电路。当 Q1 关闭时,Dboot 正向偏置,并且在 Cboot 充电时,U1 直接由 Vbias1 供电。当 Q1 导通时,开关节点电压会增加到 HVDC,Dboot 被反向偏置并保护 Vbias1,并且当 Cboot 将其电荷清空到 U1 的 VDD 引脚时,U1 被供电。Cboot 产生的这种电荷必须足以在 Q1 整个导通期间使 Q1 保持开启。Dboot 和 Cboot 的大小超出了本文的讨论范围。在 UCC27712 数据表中,请参阅 来选择 Cboot,并参阅 来选择 Dboot。

2.3 具有隔离式高侧栅极驱动器的隔离式辅助电源解决方案

GUID-E826B72C-68DE-4C34-8187-17111A141B43-low.gif图 2-3 高侧隔离式驱动器和辅助电源

信号隔离

在图 2-3 中,对高侧使用隔离式栅极驱动器隔离输入信号,对低侧使用 ISO77xx。

高侧偏置

在图 2-3 中,U1(隔离式栅极驱动器 UCC53xx)用作高侧驱动器,并使用电源侧的隔离式辅助电源和信号侧的 VCC 供电。电源 Vbias1 以非隔离式 UCC27531 的 GND 引脚或电源地为基准,也为高侧提供浮动偏置。这与 UCC27531EVM-184 或 UCC5390SCDEVM-010 中的配置类似,其中使用了非稳压隔离式电源(例如 SN650x)。

2.4 采用隔离式高/低侧栅极驱动器的自举辅助电源解决方案

GUID-1EBAEE6B-9643-4130-9AF0-3FE1FFD5CF68-low.gif图 2-4 采用高侧自举电路的隔离式驱动器

信号隔离

在图 2-4 中,U1 的输入信号通过隔离式栅极驱动器 UCC53xx 进行隔离。这样,即使信号参考(开关节点)在整个开关周期内改变电压,信号也能正常工作。它还将控制器地与开关节点和电源地隔离。

高侧偏置

在图 2-4 中,Dboot 和 Cboot 用作正确偏置 U1 的自举电路。在 UCC27712 数据表中,请参阅 来选择 Cboot,并参阅 来选择 Dboot。

2.5 栅极驱动变压器解决方案

GUID-A16336EE-9CDB-4C63-AFD2-73E3F53B3828-low.gif图 2-5 使用隔离式辅助电源的隔离式驱动器

信号隔离

在图 2-5 中,U1 的输入信号通过隔离式栅极驱动器 UCC53xx 进行隔离。隔离式辅助电源(变压器)允许到 Q1 的栅极信号具有浮动基准,该基准可以随开关节点电压的变化而变化。

高侧偏置

在图 2-5 中,不需要信号隔离,因为栅极驱动器在内部提供信号隔离。在该配置中,由于隔离式辅助电源,不需要自举电源。Vbias1 以电源地为基准,为高侧提供浮动偏置。

3 结论

在信号路径和适当偏置方面,驱动 LS 开关管的栅极相当简单。但是,在桥配置中驱动 HS MOSFET 等源极浮动的开关管会在 HS 栅极驱动器的信号路径和偏置两方面带来一些挑战。本文提供了大量电路示例,展示了使用单输出栅极驱动器实现 HS 栅极驱动的不同方法。

4 修订历史记录

Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (June 2018)to RevisionB (September 2023)

  • 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go

Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (March 2013)to RevisionA (June 2018)

  • 更改了图 2 以包含 PNP 关断方法Go
  • 在图 4 中添加了高侧隔离式栅极驱动器Go
  • 在图 5 中添加了高侧和低侧隔离式栅极驱动器Go
  • 在图 5 中添加了具有隔离式辅助电源的高侧和低侧隔离式栅极驱动器Go

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale