ZHCACY1 august 2023 TXV0106 , TXV0106-Q1 , TXV0108 , TXV0108-Q1
以太网已成为广泛应用的有线通信接口标准。由于灵活性、成本、标准化、广泛的安装基础以及许多其他因素,以太网已成为一系列应用用例的必备通信标准。
使用以太网的主要优势之一是,它可以提供用于实现以太网物理 (PHY) 层和媒体访问控制器 (MAC) 层的各种电路选项。当今的一些以太网应用使用集成的 MAC 和 PHY 器件,这些器件支持更高密度的应用用例实现,其中数据的核心处理相对靠近集成的 MAC/PHY 器件,后者也可以集成到大型开关 ASSP(专用标准产品)器件中。
但是,对于工业和汽车用例,由于数据源的物理位置因尺寸、功耗和信号路由限制而无法容纳更大的集成 MAC/PHY 器件,许多设计工程师不得不将 PHY 层和 MAC 层分开。
此外,MAC 功能通常集成到处理器或 FPGA 中,并提供用于外部 PHY 连接的接口。例如,在当今的许多电动汽车设计中,用于汽车组网的区域架构正在成为一种可行的设计方法。基于区域的设计将以太网作为底层通信协议。基于区域的车载网络通常具有需要互操作的单独以太网 MAC 和 PHY 实现。
在使用单独的以太网 MAC 和 PHY 器件时,设计工程师面临的主要设计挑战之一是必须解决 MAC 和 PHY 接口(例如简化千兆位媒体独立接口 (RGMII))之间经常出现的 I/O 电压不匹配问题。无论是作为独立器件还是集成到大型处理器或 FPGA 中,MAC 器件通常都采用较小的 CMOS 工艺技术。
采用小型 CMOS 工艺几何形状开发的器件通常需要较低的内核电压,例如 1.8V 甚至更低。由于内核电压较低,这些器件能够支持的 I/O 电压远低于传统 I/O 电平(例如 2.5V 和 3.3V)。
此外,以太网 PHY 器件采用混合信号芯片工艺开发,它们趋于在更高的电压下运行,用于实现以太网串行数据速率所需的信号完整性性能。系统设计人员转而使用电压电平转换 IC,以帮助解决以太网 MAC 与 PHY 接口(如 RGMII)之间的 I/O 电平不匹配问题。TI 最新的电平转换器件 TXV0106 和 TXV0108 专门开发用于帮助系统设计人员解决电压电平不匹配问题,从而实现以太网 MAC 和 PHY 接口(如 RGMII)等高性能用例。请参阅图 1。
图 1 MAC 至以太网 PHY RGMII 接口TXV0106 和 TXV0108 是先进的转换器器件,支持 RGMII 接口信号规范,具有 RGMII 友好型引脚排列,可帮助系统设计人员轻松实现 RGMII 电平转换和其他偏斜敏感型接口的转换。
TXV0106 是一款 6 位固定方向电平转换器和缓冲器件,支持 1.8V 至 3.6V 电平转换。TXV0108 是一款 8 位方向控制电平转换器和缓冲器件,采用业界通用封装并支持 1.8V 至 3.6V 转换。
系统设计人员不仅可以将 TXV0106 和 TXV0108 用于电平转换用例,还可以用于因 MAC 或 PHY 器件 I/O 驱动强度低而需要对 RGMII 接口进行缓冲的用例。请参阅图 2 中的电平转换用例示例。TXV0106 和 TXV0108 都提供工业级和汽车级型号。在实现 RGMII 电平转换时,系统设计人员要考虑的另一个关键问题是器件在 MAC 和 PHY 之间的放置。RGMII 等接口往往具有严格的时序和偏斜要求,而在 MAC 和 PHY 之间放置器件会导致难以满足接口的时序要求。
TXV0106 和 TXV0108 通过确保器件满足 RGMII I/O 信号规范,有助于缓解在 MAC 和 PHY 之间放置器件的问题。通用电平转换器件通常不会为了专门满足 RGMII 规范而进行测试,因此如果不对具体的板级实现进行长时间的测试,就很难确定它们是否适合这些类型的接口。
RGMII 接口信号布局、布线宽度和信号路由等因素都对确保满足 RGMII 规范具有重要作用。有关 TXV0106-Q1 或 TXV0108-Q1 及其用于实现 RGMII 电平转换的更多信息,请访问 ti.com 上的 TXV0106、TXV0106-Q1、TXV0108 或 TXV0108-Q1 转换产品页面。
图 2 适用于激光雷达 SoC 应用的 RGMII